Les moteurs sans châssis pour les véhicules terrestres sans pilote dans le déminage optimisent la densité de couple, réduisent la taille et garantissent une performance fiable dans les environnements extrêmes.
Découvrez les critères à considérer lors de la conception de véhicules blindés de combat de nouvelle génération, depuis les architectures de mouvement électromécaniques jusqu'aux performances critiques pour la mission.
Dans les appareils médicaux, les systèmes de défense et de nombreuses applications industrielles, la défaillance du système de mouvement n'est pas une option. Découvrez comment des servomoteurs équipés de capteurs d'asservissement redondants intégrés…
Face à la croissance rapide du marché mondial des missiles et à la demande de capacités toujours plus innovantes, les ingénieurs doivent pouvoir accéder rapidement à des systèmes de propulsion hautement spécialisés, produits en quantités fiables.…
Découvrez comment les servomoteurs sans boîtier optimisés pour chaque application permettent aux fabricants d'accélérer le développement d'eVTOL plus performants et capables de voler plus longtemps.
L'exploration spatiale continue d'évoluer, et Kollmorgen peut contribuer avec des moteurs conçus en collaboration pour résister aux environnements extrêmes de l'espace.
L'orbite terrestre basse (OTB) est une économie commerciale en plein essor, et Kollmorgen dispose de l'expertise et des moteurs spatiaux nécessaires pour soutenir cette nouvelle course à l'espace.
Les missiles fonctionnent dans des conditions parmi les plus exigeantes. Ils peuvent subir un flux thermique massif lorsqu'ils traversent les couches de l'atmosphère terrestre, en raison de la vitesse à laquelle ils se déplacent. Avec des vitesses…
Pour répondre à l'évolution rapide des besoins du secteur de l'aérospatiale et de la défense (A&D), les ingénieurs doivent relever de nombreux défis afin de satisfaire les demandes en constante évolution. Qu'il s'agisse de problèmes liés à la…
Plutôt que de personnaliser un servomoteur, il est possible d'utiliser un moteur sans boîtier et de l'intégrer directement dans la machine proprement dite. En savoir plus dans notre nouvel article de blogue!
Les moteurs électriques génèrent de la chaleur dans des conditions normales d'utilisation et risquent de produire une étincelle en cas de défaillance d'un bobinage du moteur. Une surchauffe du boîtier du moteur ou une étincelle qui n'est pas…
Quelle est la meilleure façon d'obtenir un couple élevé et un fonctionnement régulier à des vitesses relativement faibles, comme l'exigent les applications EO/IR? Lisez notre article pour le découvrir.
La synchronisation devient plus difficile à mesure que les systèmes de mouvement évoluent. Découvrez comment les cellules de production modernes permettent de garantir la précision, la stabilité et la vitesse de production.
La nouvelle gamme AKME Series pour les environnements dangereux est dotée de certifications ATEX et IECEx, d'une compacité et d'une polyvalence sans précédent. Comparez les gammes AKME et Goldline EB.
Dans les appareils médicaux, les systèmes de défense et de nombreuses applications industrielles, la défaillance du système de mouvement n'est pas une option. Découvrez comment des servomoteurs équipés de capteurs d'asservissement redondants intégrés…
Propreté et productivité : améliorer la salubrité alimentaire et la fiabilité des machines d'emballage. Découvrez comment les machines de transformation et d'emballage des produits alimentaires peuvent résister à un lavage sans endommager les…
Alors que l'automatisation intelligente augmente la productivité des exploitations agricoles, ces dernières ont besoin de moteurs puissants et précis en mesure d'assumer un éventail de tâches intensives jour après jour. Toutefois, même la technologie…
Les servomoteurs sont utilisés dans de nombreux secteurs pour alimenter des machines, des instruments, des robots et d'autres applications d'automatisation industrielle. Cet article traite des cinq principaux composants d'un servomoteur à courant…
Lorsque l'on conçoit des solutions de mouvement pour des applications verticales telles que des portiques ou des palans, des précautions particulières doivent être prises pour garantir la sécurité de l'opérateur et l'efficacité opérationnelle.…
Les progrès réalisés dans la technologie des processeurs ne cessent d'étendre les fonctionnalités et les capacités des servovariateurs. Le choix entre un nouveau variateur ou système de commande, d'une part, et un produit existant, de l'autre,…
Chaque concepteur de machine souhaite offrir les meilleures performances possibles. Dans l'industrie de la transformation alimentaire d'aujourd'hui en particulier, la pression pour un rendement et une qualité optimum est telle que chaque OEM…
En vous renseignant sur les servomoteurs et les systèmes d'asservissement, vous rencontrerez probablement l'expression « système en boucle fermée ». Si vous ne vous êtes jamais demandé ce que cela signifie et comment cela fonctionne, vous…
La directive Basse tension définit la basse tension comme étant comprise entre 50 et 1000 Vac, ou 120 et 1500 Vdc, ce qui est basé sur la tension du secteur utilisée pour alimenter le système électrique et est lié aux réglementations…
Le moment et la façon de personnaliser un servomoteur standard dépendent des bénéfices escomptés de la personnalisation qui doivent inclure une solution liée à la forme, la taille et la fonction. En savoir plus.
Lorsqu'ils pensent à un servomoteur CC sans balais, la plupart des ingénieurs visualisent un boîtier équipé d'une bride pour accueillir des boulons de fixation, de connecteurs pour recevoir le courant et des câbles de données, et d'un arbre de rotor…
Lorsqu'il s'agit d'exosquelettes, la conception du mouvement et la sélection du moteur sont des étapes décisives du processus d'ingénierie. Obtenez dans cet article toutes les clés pour réussir.
Alors que le marché de l’exosquelette est en pleine évolution, comment les OEM peuvent-ils concevoir des produits qui allient confort, mobilité et fiabilité ? Consultez notre article pour le découvrir.
Le potentiel de marché des robots humanoïdes d'ici les 10 à 15 prochaines années est évalué à plus de 6 milliards de dollars1. Une véritable ruée vers l'or dont les laboratoires, les instituts de recherche et les start-ups ont bien pris note :…
En un rien de temps, les robots humanoïdes sont passés de la science-fiction à une opportunité de plus de 6 milliards de dollars. Découvrez comment réussir sur ce marché à forte croissance grâce à la résolution des problèmes de mouvement largement…
De la maintenance et la réparation des infrastructures sous-marines à l'inspection des bassins d'eaux usées… Sur les sites gaziers, d'extraction pétrolière ou de construction dangereux… Pour la collecte d'échantillons de recherche ou pour le…
Découvrez comment les moteurs sans boîtier compatibles avec les robots de Kollmorgen permettent de concevoir des robots agricoles plus rapides et plus dynamiques, qui optimisent la productivité et la rentabilité des exploitations.
L'exploration spatiale continue d'évoluer, et Kollmorgen peut contribuer avec des moteurs conçus en collaboration pour résister aux environnements extrêmes de l'espace.
L'orbite terrestre basse (OTB) est une économie commerciale en plein essor, et Kollmorgen dispose de l'expertise et des moteurs spatiaux nécessaires pour soutenir cette nouvelle course à l'espace.
Et si vous pouviez concevoir et construire un robot chirurgical qui aiderait les médecins à réaliser des opérations moins invasives et plus précises et à obtenir de meilleurs résultats pour les patients? Si les résultats d'une intervention…
Les ingénieurs rencontrent souvent des difficultés lorsqu'ils souhaitent intégrer des servomoteurs dans une nouvelle machine. Le choix entre un moteur avec boîtier et un moteur couple sans boîtier ne devrait pas en faire partie. Ce blogue présente…
La conception des articulations robotiques implique presque toujours des compromis. Mais doit-il en être ainsi? Examinons les trois compromis les plus courants.
Les projets se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il est donc important de fournir des solutions modulaires pouvant être adaptées aux besoins de chaque client. Découvrez comment le constructeur de charriots élévateurs Heli est parvenu à créer…
Dans les usines et les entrepôts, on trouve des machines intelligentes appelées véhicules autoguidés (AGV) et des robots mobiles autonomes (AMR). Elles révolutionnent la façon dont nous gérons les matériaux en effectuant d'elles-mêmes certaines…
Dans un secteur en constante évolution comme celui de la production industrielle, l’innovation est la pierre angulaire du progrès. Le groupe New Pearl, pionnier dans le secteur de la fabrication de céramique, vient de franchir une nouvelle étape…
De nos jours, l'industrie des systèmes de véhicules autoguidés (AGV) évolue à vitesse grand V. Dans ce contexte, l'apprentissage en continu et l'acquisition constante de nouvelles compétences sont indispensables pour garder une longueur d'avance…
Les IA génératives comme ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot peuvent-elles révolutionner l'univers des AGV ? Sebastian Witkarsson, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Kollmorgen, se penche sur la question et invite…
Tournée vers l'innovation, Kollmorgen s'investit constamment dans des collaborations et des projets de recherche pour échanger des connaissances et des compétences avec des partenaires et des universités du monde entier. Découvrez comment Kollmorgen…
Chaque année, de plus en plus de femmes joignent les rangs de Kollmorgen, ce qui contribue réellement à élargir les perspectives globales. Tout le monde s'accorde pour dire que la diversité est un moteur d'innovation et ces valeurs s'appliquent au…
Nous vivons désormais à l'ère numérique. Les consommateurs du commerce électronique s'attendent à ce que les marchandises soient livrées plus rapidement et avec plus de flexibilité qu'il y a quelques années. Les organisations, les revendeurs et leurs…
L'automatisation accessible à tous a fait un énorme bond en avant avec le lancement d'une plateforme de robots mobiles autonomes (AMR en anglais) qui permet aux utilisateurs d'installer une technologie d'automatisation prête à l'emploi en moins d'une…
Nous n'acceptons plus le non durable. Plus que jamais, nous sommes terriblement conscients que notre capacité (ou notre incapacité) à agir au cours des prochaines années aura un impact direct sur la vie des générations futures. Ce sont les…
Apprentissage automatique et réseaux neuronaux sont des termes importants dans la logistique moderne, mais que signifient-ils réellement ? Pour nous l'expliquer, faisons appel à un expert. Paul Hamblin, rédacteur en chef de Logistics Business…