Passer au contenu principal
blog | Un servomoteur optimisé peut rendre votre robot agricole plus précis et productif |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Un servomoteur optimisé peut rendre votre robot agricole plus précis et productif

Avec l'augmentation continue des prix des intrants (de la terre aux semences en passant par les engrais) et la baisse des revenus, les marges bénéficiaires de l'agriculture industrielle diminuent. Dans le même temps, la pénurie de personnel entraîne une hausse des coûts de main-d'œuvre et laisse de nombreuses exploitations en sous-effectif. Et pour mieux protéger l'environnement, les exploitations agricoles doivent nourrir une population croissante tout en minimisant les quantités d'engrais, de pesticides et d'eau utilisées.

La nécessité de réduire les coûts opérationnels, d'augmenter la productivité et de minimiser les impacts environnementaux est à l'origine d'une demande croissante en robots de terrain capables de prendre en charge les tâches agricoles effectuées traditionnellement à la main ou par des machines opérées manuellement : semis, désherbage, fertilisation, fauchage, récolte, etc.

L'agriculture de précision actuelle dépend également de capteurs qui suivent la respiration du sol, l'activité photosynthétique, les indices foliaires et d'autres facteurs biologiques. Les technologies de production basées sur l'information ont démontré qu'elles pouvaient générer des économies importantes. Parmi ces technologies, on retrouve par exemple la cartographie du rendement, la cartographie du sol, le pilotage des machines par guidage automatique et les technologies à débit variable pour l'application des semences, des engrais, des produits phytosanitaires et de l'eau.

La plupart de ces applications requièrent beaucoup de flexibilité et de dextérité dans le mouvement robotique. Les fruits s'abîment facilement et les légumes à feuilles se déchirent vite. La rentabilité des herbes aromatiques, des champignons, des tomates et d'autres cultures délicates peut être fortement réduite si la récolte est endommagée. Un robot qui n'a pas la finesse et l'attention aux détails des mains humaines pour exécuter ces tâches peut générer des économies de main-d'œuvre, mais il ne permettra pas d'atteindre les niveaux d'économie et d'efficacité qui rentabiliseraient l'investissement dans la robotique.

Pour les concepteurs de robots agricoles, ces problèmes représentent à la fois un défi et une opportunité. Le défi est d'assurer l'intelligence et la précision du contrôle du mouvement qui distinguera votre robot des autres systèmes dans la même catégorie, ainsi que des robots en cours de développement chez vos concurrents. L'opportunité est bien évidemment de concevoir un robot économique, doté des performances qui lui permettront de se distinguer sur le marché agricole.

Le mouvement est la clé du succès.

Quels sont les aspects du mouvement qui comptent dans une exploitation agricole ?

Les robots agricoles peuvent être autonomes, collaboratifs (c'est-à-dire capables de travailler en toute sécurité à proximité des humains), ou les deux. Ils peuvent travailler dans de grands champs ouverts, par exemple pour cueillir des pommes ou désherber. Ils peuvent aussi travailler en environnement contrôlé dans des serres, pour des tâches de haute précision comme le dépistage et le traitement localisé des maladies, ou le levage délicat des plantes pour le contrôle des racines dans les systèmes hydroponiques.

Dans tous les cas, la tendance du secteur va vers des systèmes de mouvement plus légers pour éviter la compaction du sol, plus efficaces pour assurer un fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, plus compacts pour une meilleure manœuvrabilité, et plus précis pour travailler à grande vitesse sans endommager les cultures. Ces caractéristiques de mouvement prennent de plus en plus d'importance avec l'adoption croissante de l'agriculture en environnement contrôlé, sous serre par exemple, pour permettre de produire toute l'année et d'améliorer la qualité, l'uniformité et le rendement, tout en visant une meilleure durabilité environnementale.

Les diverses conceptions de robots agricoles requièrent des types de mouvement variés, allant du positionnement rapide et précis des bras robotiques à la réalisation des tâches délicates par les effecteurs d'extrémité, en passant par les systèmes d'entraînement des roues et d'orientation du robot en position. Pour cueillir correctement des produits comme les fraises ou les champignons selon un angle optimal, des mouvements hautement spécialisés sont souvent nécessaires, par exemple des conceptions non traditionnelles de coordonnées, comme X-Y avec delta inversé. Tous ces mouvements requièrent une coordination précise par le biais de capteurs qui ont leurs propres exigences en la matière.

Quelle que soit la conception, chaque robot agricole ne peut être efficace qu'avec un mouvement de haute précision.

Cultiver un mouvement optimal

Kollmorgen propose une large gamme de moteurs avec et sans boîtier, idéale pour les robots de terrain qui transforment la productivité et la rentabilité agricoles.

Les servomoteurs des séries AKM et AKM2G offrent une densité de couple supérieure dans un format compact pour les applications de traction. Les servomoteurs AKM2G basse tension sont particulièrement bien adaptés aux systèmes de traction alimentés par batterie, pour lesquels une consommation électrique efficace peut allonger significativement la durée de travail du robot entre deux charges.

Les servomoteurs des séries KBM, TBM et RBE offrent tous la précision et l'efficacité de l'entraînement direct, dans un format compact que seule une solution sans boîtier peut fournir. Ils sont disponibles avec un choix inégalé de dimensions, de plages de performances et d'options pour s'adapter aux besoins d'applications robotiques telles que, entre autres, les systèmes de direction ou les bras robotiques articulés.

Les servomoteurs de la série TBM2G sont conçus pour répondre aux exigences spécifiques des articulations de bras robotiques. Ils constituent le choix idéal pour des applications comme les robots industriels, les robots chirurgicaux et, bien sûr, les robots agricoles.

Les moteurs TBM2G sans boîtier et sans balais offrent une densité de couple exceptionnelle dans un format compact. Ils mettent à profit la règle D2L pour permettre une conception d'articulation extrêmement compacte dans la dimension axiale, de sorte que plusieurs bras peuvent travailler côte à côte efficacement, par exemple pour cueillir des fruits. Un grand alésage traversant permet d'accueillir facilement les câbles d'alimentation/d'asservissement et les autres composants nécessaires au fonctionnement des articulations dans la longueur du bras, ainsi que les effecteurs d'extrémité.

Les moteurs TBM2G sont également conçus pour une intégration simple avec un réducteur harmonique (à onde de déformation) facilement accessible, qui permet aux ingénieurs en robotique de réaliser des articulations plus légères et plus compactes tout en maximisant la capacité de charge.

Tous les moteurs sans boîtier de Kollmorgen intègrent des matériaux et des enroulements avancés qui optimisent l'uniformité des performances, quels que soient la vitesse et le couple requis, pour un mouvement plus fluide et plus précis. Ils permettent des mouvements plus rapides, une plus grande efficacité et un fonctionnement à des températures moins élevées, tout en conservant des performances optimales à des niveaux de cycle de service plus élevés que les servomoteurs conventionnels.

Pour assurer une efficacité optimale, Kollmorgen offre la possibilité unique de modifier les enroulements du moteur à bas coûts pour répondre aux besoins exacts de chaque application en matière de vitesse, de couple continu et de couple de crête. De même, les moteurs sans boîtier de Kollmorgen sont conçus pour fonctionner de manière fiable dans les environnements les plus difficiles sans nécessiter de maintenance.

La culture collaborative, la gamme d'options, les capacités d'ingénierie inégalées et les équipes locales de conception de Kollmorgen peuvent vous aider à raccourcir vos cycles de conception et à mettre plus rapidement sur le marché des robots agricoles plus adroits et plus productifs. De même, avec ses structures globales de production et d'assistance, son implication pour une qualité constante et ses décennies d'expertise en robotique, Kollmorgen s'engage à vous aider à maintenir la productivité de votre robot année après année.

En savoir plus

Découvrez comment nous avons relevé les défis de conception de moteurs robotiques les plus difficiles avec notre formation en ligne Améliorer l'efficacité des robots grâce à la conception et à la sélection du moteur. Lisez notre brochure sur les moteurs sans boîtier TBM2G pour découvrir les avantages d'un moteur conçu spécifiquement pour être compatible avec les robots. Ensuite, contactez-nous pour que nous discutions des exigences uniques de votre projet, d'ingénieur à ingénieur.

Consulter un expert

Moteurs sans boîtier

Découvrez la gamme de moteurs sans boîtier de Kollmorgen, conçue pour une intégration facile dans votre application, tout en améliorant vos performances, votre efficacité et la fiabilité des solutions de mouvement.
Learn More

Série TBM2G sans boîtier

Ces moteurs sans boîtier de nouvelle génération offrent une densité de couple élevée pour votre ensemble électromagnétique extrêmement compact et ultra-léger, un dimensionnement standard pour les réducteurs harmoniques et une conception évolutive pour vous permettre de répondre aux besoins de votre production internationale.

Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Plongeur évoluant dans les profondeurs de l'océan, illustrant les conditions sous-marines extrêmes auxquelles sont soumis les moteurs destinés aux grands fonds marins

Un mouvement fiable à 4 000 mètres : IKM et Kollmorgen font progresser la conception des moteurs pour les grands fonds marins >

Découvrez comment IKM et Kollmorgen ont conçu conjointement un système sous-marin de nouvelle génération capable de fonctionner de manière fiable à une profondeur de 4 000 mètres dans des conditions extrêmes.
Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés

Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >

Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >

La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts

Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >

HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Véhicule terrestre de déminage sans pilote

Moteurs sans châssis pour véhicules terrestres de déminage militaire sans pilote (UGV) : puissance, taille et fiabilité >

Les moteurs sans châssis pour les véhicules terrestres sans pilote dans le déminage optimisent la densité de couple, réduisent la taille et garantissent une performance fiable dans les environnements extrêmes.
Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles

Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles >

Cette session explore comment les technologies innovantes offertes par le large portefeuille de technologies de contrôle de mouvement de Kollmorgen et Regal Rexnord peuvent aider les ingénieurs à répondre aux exigences rigoureuses de la robotique de…
Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive

Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive >

La demande en solutions de contrôle de mouvement précises, efficaces et évolutives s'accélère à mesure que la robotique humanoïde gagne du terrain dans tous les secteurs, de la logistique et la fabrication aux soins de santé et à la sécurité…
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.