Passer au contenu principal
blog | Conception du mouvement pour les véhicules blindés de combat de prochaine génération |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Véhicule militaire terrestre

Le champ de bataille est en pleine évolution. L'arrivée des munitions rôdeuses, de la guerre électronique et des systèmes de frappe à longue portée transforme la manière dont les soldats établissent leur stratégie et combattent. Toutefois, les véhicules blindés de combat (VBC), comme les chars de combat principaux (CCP) et les véhicules blindés de transport de troupes (VBTT) restent indispensables sur les lignes de front.

Les véhicules blindés modernes doivent servir de plateformes stabilisées pour les systèmes d'armes à tourelle, intégrant aussi bien les canons sur tourelle aux postes de tirs télécommandés (PTT), avec des systèmes d'entraînement de tourelle précis et des actionneurs fiables. Ces véhicules doivent être robustes, efficaces et précis en toutes circonstances. Toutefois, leur efficacité dépend d'architectures de mouvement électromécaniques avancées aptes à répondre aux exigences du combat moderne.

Éléments clés à considérer pour les systèmes de tourelle des véhicules blindés

La conception du mouvement joue un rôle essentiel pour déterminer l'avantage concurrentiel que peuvent offrir les véhicules blindés de combat de nouvelle génération, qu'il s'agisse de soutenir l'infanterie ou d'apporter une puissance de feu décisive sur le terrain. Lorsque vous concevez des systèmes de combat pour l'avenir, gardez à l'esprit ces cinq considérations.

Électrification des systèmes d'entraînement des tourelles

Sur les chars, on utilise depuis des décennies des systèmes hydrauliques pour l'entraînement des tourelles. Toutefois, cela présente des difficultés en termes de poids, d'entretien et de stabilité à mesure que les charges augmentent. Le mouvement électromécanique assure une meilleure précision, une intégration plus facile aux commandes numériques et un parcours modulaire vers l'amélioration des systèmes de tourelles au fil du temps. Il est essentiel de comprendre cette tendance pour construire des tourelles qui restent précises, fiables et adaptables tout au long du cycle de vie de la mission.

Répondre à un environnement de menaces changeantes

Aujourd'hui, les chars doivent être protégés autant sur le dessus qu'à l'avant. Pourtant, les mesures de défense telles que les blindages supplémentaires, les postes de tir télécommandés (PTT) et les lance-missiles ne font qu'augmenter la masse et la complexité. Les systèmes de mouvement doivent être plus rapides et plus puissants que jamais pour apporter une précision exceptionnelle face aux menaces en évolution tout en permettant la mobilité sur le terrain. Reconnaître ces menaces permet de faire en sorte que les CCP soient efficaces contre les drones, les armes d'attaque aérienne et d'autres défis émergents.

Vitesse, précision et stabilisation

La rotation azimutale et l'élévation du canon sont cruciales pour assurer l'efficacité de la tourelle, mais le défi technique réside dans le déplacement rapide et précis d'une masse importante. Les systèmes électromécaniques avancés offrent un mouvement fluide et un ciblage stable sur les terrains accidentés, permettant des tirs précis pendant que le char lui-même est en mouvement. Cet équilibre entre vitesse et stabilité affecte directement le succès de la mission, qu'il s'agisse de soutenir l'infanterie, de tenir une position ou d'engager un combat à longue portée.

Intégration à long terme

Les chars de combat restent en service pendant des décennies. Cela signifie que les systèmes d'entraînement des tourelles doivent être conçus pour des chaînes d'approvisionnement durables et une fiabilité à long terme, afin de faire du mouvement électromécanique un choix à moindre risque pour l'intégration dans des cycles successifs. La conception dans une optique de fiabilité à long terme et d'entretien permet de réduire les interruptions coûteuses et de faire en sorte que les VBC restent prêts pour chaque mission.

Applications plus larges pour les véhicules terrestres

Les exigences qui façonneront la prochaine génération de VBC s'appliquent à l'ensemble de la flotte de véhicules. Les tourelles de missiles basés au sol, les plateformes de SATCOM et de radar et les PTT sur les véhicules blindés exigent tous la même précision, la même stabilité et un soutien à long terme. L'application de ces principes de conception à d'autres domaines que celui des chars garantit des performances et une interopérabilité constantes, renforçant ainsi l'efficacité de l'ensemble de vos forces terrestres.

Trouver un avantage (et un partenaire) stratégique

Même si les systèmes d'entraînement de tourelles électromécaniques offrent la précision, la vitesse et la fiabilité durable requises pour le succès de la mission, la technologie seule ne suffit pas. Il vous faut un partenaire qui a fait ses preuves, qui comprend l'innovation des véhicules terrestres et qui est présent sur les lignes de front depuis des décennies.

Présents depuis plus de 70 ans dans l'aérospatiale et la défense, nous nous engageons à concevoir en collaboration des solutions qui assureront la performance essentielle aux missions pendant tout le cycle de vie d'un véhicule, tout en bénéficiant du soutien régional et de la production rapide nécessaires. Cela signifie réduire les risques, accélérer l'intégration et un mouvement qui apporte un avantage décisif sur le terrain.

Êtes-vous prêt à concevoir la prochaine génération de chars de combat et de véhicules terrestres ? Nous sommes là pour vous. Contactez-nous pour en savoir plus sur la manière dont Kollmorgen peut vous aider à obtenir le mouvement adapté à votre mission.

Consulter un expert

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Satellite spatial

Conception de systèmes de mouvement pour l'espace : guide sur la fiabilité, l'évolutivité et la réussite des missions >

Assurez la réussite de votre mission en passant des prototypes terrestres à des moteurs et des systèmes de contrôle adaptés à l'espace. Ce guide pratique vous aidera à évaluer les moteurs et les systèmes de contrôle pour les missions spatiales.
Véhicule terrestre de déminage sans pilote

Moteurs sans châssis pour véhicules terrestres de déminage militaire sans pilote (UGV) : puissance, taille et fiabilité >

Les moteurs sans châssis pour les véhicules terrestres sans pilote dans le déminage optimisent la densité de couple, réduisent la taille et garantissent une performance fiable dans les environnements extrêmes.
Conception du contrôle de mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille dans les véhicules militaires terrestres

Conception du contrôle de mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille dans les véhicules militaires terrestres >

Il est important de faire la distinction entre technologie et topologie lors de la conception de systèmes de mouvement destinés à des véhicules militaires terrestres de grande taille. Topology is the high-level architecture of how those components…
Technologie vs topologie : concevoir un mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille

Technologie vs topologie : concevoir un mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille >

Apprenez à sélectionner la topologie de système de mouvement appropriée à votre plateforme de véhicules terrestres et à passer du concept au succès au combat grâce à Kollmorgen.
Améliorer le développement des systèmes de défense grâce à la conception de mouvement avancée

Améliorer le développement des systèmes de défense grâce à la conception de mouvement avancée >

Optimiser le facteur de forme et garantir la fiabilité de la conception de votre système de défense est crucial. Lorsque vous planifiez votre conception, Kollmorgen et ses marques partenaires, sous la bannière Regal Rexnord, assurent votre réussite.…
Améliorer le développement des missiles grâce à la conception de mouvement avancée

Améliorer le développement des missiles grâce à la conception de mouvement avancée >

Ce webinaire abordera les éléments cruciaux du contrôle du mouvement nécessaires au développement efficace de missiles et la manière dont ces éléments peuvent fonctionner efficacement ensemble : des moteurs de toutes tailles aux vis à billes, en…
Dispositif d'asservissement redondant – Quand le positionnement à sécurité intégrée est indispensable

Dispositif d'asservissement redondant – Quand le positionnement à sécurité intégrée est indispensable >

Dans les appareils médicaux, les systèmes de défense et de nombreuses applications industrielles, la défaillance du système de mouvement n'est pas une option. Découvrez comment des servomoteurs équipés de capteurs d'asservissement redondants intégrés…

Le mouvement pour les missiles : de la vitesse d'innovation à la rapidité de production  >

Face à la croissance rapide du marché mondial des missiles et à la demande de capacités toujours plus innovantes, les ingénieurs doivent pouvoir accéder rapidement à des systèmes de propulsion hautement spécialisés, produits en quantités fiables.…

Propulsion des missiles : optimiser les performances  >

Les systèmes qui permettent le fonctionnement des missiles continuent d'évoluer pour répondre à des besoins spécialisés : depuis les engins guidés à usage tactique jusqu'aux armes stratégiques, chaque missile est propulsé depuis une plateforme…