Passer au contenu principal
blog | Maîtriser le contrôle de mouvement multiaxial dans les cellules de production modernes |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Site de production équipé d'un système de commande de mouvement multiaxial

L'électrification de l'industrie manufacturière moderne a profondément transformé l'automatisation des machines en rendant les mouvements de base plus fiables et plus faciles à contrôler. Cependant, à mesure que les exigences de production augmentent, le défi ne consiste plus à déplacer un axe isolé, mais à gérer les mouvements de l'ensemble de la cellule de production comme un système intégré à plusieurs axes.

La capacité à configurer individuellement les moteurs et les variateurs est une compétence élémentaire. La complexité apparaît lorsque l'on commence à faire évoluer et à coordonner ces composants au sein de plateformes hôtes plus importantes. Les systèmes d'asservissement modernes doivent rester synchronisés, dynamiques et stables sous des charges de production réelles. Le tout sans ensevelir les équipes sous une surcharge de programmation et sans introduire d'instabilité à haute vitesse.

Cet article explique comment définir, coordonner et maintenir la fluidité des opérations sur l'ensemble de la cellule de production afin d'optimiser la fiabilité et l'évolutivité.

La véritable complexité du mouvement multiaxe

Commençons par la base. Le type de système de commande de mouvement utilisé dans une usine est généralement déterminé par l'environnement de commande de mouvement par API choisi pour ce site. Cet environnement peut reposer sur une plateforme Rockwell, Siemens ou autre. Une fois cette infrastructure établie, tous les composants du système de mouvement (moteur, variateur, contrôleur et capteur d'asservissement) doivent s'y intégrer en toute transparence et communiquer entre eux. À ce stade, il ne s'agit plus de faire tourner un moteur, mais de s'assurer de la compatibilité, de la communication et de la coordination dans l'ensemble de cette architecture unifiée.

Commander le déplacement d'une charge d'un point A à un point B est une tâche relativement simple. Il est bien plus difficile de maîtriser les différentes nuances de ce mouvement. L'accélération et la décélération doivent être parfaitement contrôlées. Le délai de stabilisation doit rester court. Le mouvement doit être reproductible sous des charges lourdes.

Il devient de plus en plus difficile de maintenir ce niveau de performance à mesure que l'on ajoute des axes, des convoyeurs, des capteurs et des processus en aval à l'équation. Des systèmes qui semblent fluides à basse vitesse peuvent rapidement se déstabiliser lorsque le débit de production augmente. D'autre part, les solutions trop complexes engendrent des goulots d'étranglement opérationnels une fois que la machine est mise en service. Même longtemps après la mise en service initiale, les opérateurs et les équipes de maintenance doivent toujours être en mesure d'assurer la maintenance et de résoudre les problèmes.

Pourquoi la coordination dans les conditions réelles constitue-t-elle le défi ultime ?

Si la robotique occupe souvent le devant de la scène dans les débats sur l'automatisation, une part importante de l'automatisation industrielle moderne repose en réalité sur des processus d'asservissement hautement coordonnés. Les opérations, telles que l'indexage, le convoyage, le tri et le positionnement, dépendent de dizaines d'axes d'asservissement synchronisés qui doivent fonctionner en harmonie pour prendre en charge la manutention et l'assemblage des matériaux. Même les applications, telles que le suivi des convoyeurs, les machines de conditionnement verticales (formage, remplissage et scellage), les systèmes de cisaille volante, les applicateurs d'étiquettes et les mécanismes de pick-and-place imposent des contraintes considérables en matière de synchronisation des mouvements sur plusieurs axes.

Pour parvenir à ce niveau de mouvement complexe et synchronisé, l'architecture du système doit être parfaitement coordonnée. Le contrôleur de mouvement doit guider le système à travers des profils très précis, tout en compensant les variations d'inertie et de compliance mécanique. Ainsi, un couteau volant doit se verrouiller sur une bande mobile, exécuter une coupe précise, se libérer, revenir à sa position de départ et répéter ces mouvements en continu sans interrompre le flux des matériaux.

Ces systèmes de contrôle de mouvement de précision ont tendance à révéler leurs faiblesses lorsqu'on les pousse à atteindre un débit plus élevé. Un mouvement qui semble stable à basse vitesse perd souvent en synchronisation lorsque la vitesse augmente et les problèmes de réglage mineurs peuvent alors se transformer en défaillances de l'ensemble du système. Cela peut se traduire par des coupes irrégulières, des erreurs de positionnement et des interruptions inacceptables. Dans l'ensemble, ce qui ressemblait à une lacune de configuration mineure lors de la mise en service devient un défaut de production à grande vitesse.

Une approche systémique pour préserver la qualité du mouvement

Au final, la qualité du mouvement est limitée par l'élément le moins stable ou le moins réactif du système. Des boucles d'asservissement mal réglées, la latence de communication, la compliance mécanique et les délais de l'asservissement peuvent tous nuire à la synchronisation et aux performances globales de la machine. Le potentiel de la machine est limité par cette restriction, quelle qu'en soit l'origine.

Commençons par la partie communication du système. Les protocoles Ethernet industriels, tels qu'EtherCAT, EtherNet/IP et PROFINET, sont couramment utilisés pour permettre une communication déterministe ou en temps quasi réel, car les fluctuations imprévisibles de la synchronisation réseau peuvent entraîner des problèmes de synchronisation à grande échelle. Lorsque la communication subit des fluctuations, le contrôleur prend des décisions sur la base de données qui sont déjà légèrement erronées. Il effectue des corrections en fonction de la position antérieure des axes, et non de leur position actuelle. Lorsque le nombre d'axes est faible et que les vitesses sont modérées, cet écart reste gérable. Toutefois, à mesure que les systèmes évoluent, le problème prend de l'ampleur et un mouvement qui semblait stable commence à dériver.

C'est là que la coordination du contrôleur et du variateur devient cruciale. Une étroite coordination signifie que le système détecte rapidement une erreur de positionnement et la corrige avant qu'elle ne s'amplifie. Cependant, c'est la qualité des données qui alimentent ce système qui détermine l'efficacité de cette étroite coordination. Si la communication n'est pas bien synchronisée, le contrôleur et le variateur doivent sans cesse s'adapter à des erreurs qui ont déjà évolué au moment où la commande est reçue. C'est plus important encore pour les constructeurs qui fabriquent des machines destinées à de multiples environnements d'utilisateurs finaux, où les architectures de communication peuvent varier entre les réseaux EtherCAT, EtherNet/IP ou PROFINET.

C'est la capacité de réponse de la bande passante qui détermine si ces corrections ont réellement un impact. Une boucle d'asservissement à bande passante élevée réagit aux perturbations en quelques microsecondes. En revanche, une boucle à faible bande passante essaie encore de rattraper son retard au moment où la perturbation suivante survient. Lorsque le débit est faible, ce retard peut rester gérable. Toutefois, au rythme de la production, chaque écart non corrigé vient amplifier le suivant.

Préserver l'ingénierie et l'évolutivité

Les projets à axes multiples sont freinés par les coûts liés à l'intégration. Toutefois, dans un écosystème évolutif et intégré, les ingénieurs peuvent combiner différents niveaux de performance sous une seule architecture de contrôle du mouvement pour simplifier l'intégration. Par exemple, associer des composants axés sur la valeur ajoutée, tel que le système de mouvement Kollmorgen Essentials™ au système de mouvement haute performance Kollmorgen 2G permet de trouver le juste équilibre entre complexité, coût et précision, selon les besoins.

Et grâce à une plateforme de contrôleurs unifiée, comme la gamme PCMM2G, cette même architecture s'adapte sans nécessiter de changement de conception. À mesure que les exigences de la production évoluent, les ingénieurs peuvent ajouter des axes et développer les capacités au sein du même environnement de commande. En revanche, la servocommande AKD2G et le servomoteur AKM2G offrent des boucles de régulation à haute bande passante pour un mouvement fluide et précis à grande vitesse, tout en intégrant une réponse rapide aux changements de charge.

La mise en service suit la même logique. Les environnements logiciels comme la Kollmorgen Automation Suite (KAS) simplifient la configuration et le dépannage via une programmation IEC 61131-3 standardisée et des fonctions de mouvement réutilisables. De plus, les codeurs intelligents permettent la reconnaissance automatique du moteur. Une fois connecté, le variateur détecte instantanément les paramètres du moteur, ce qui réduit considérablement le temps de mise en service et les efforts de débogage dès le premier jour, tout en limitant la complexité opérationnelle bien après le déploiement.

Ce qu'il faut retenir sur la gestion du mouvement

Pour gérer le mouvement de façon cohérente dans la cellule de production, il faut adopter une approche globale, à l'échelle du système, qui privilégie la synchronisation, l'évolutivité et la facilité d'utilisation à long terme. À mesure que les objectifs de performance augmentent, les composants indépendants ne suffisent plus. Il faut disposer d'une architecture unifiée conçue pour gérer la complexité des conditions de production réelles.

Grâce à notre équipe d'experts en automatisation et à notre vaste gamme de produits de contrôle de mouvement, nous pouvons vous aider à atteindre les performances et les capacités nécessaires pour répondre aux exigences de production actuelles et futures.

Consulter un expert

Système de mouvement 1G de Kollmorgen

Découvrez le mouvement fait pour votre machine. Le système de mouvement Kollmorgen 1G offre un large éventail d'options, de fonctionnalités et une fiabilité à toute épreuve pour une conception sans compromis.
Learn More

Systèmes de mouvement Kollmorgen Essentials

Adapté pour la performance. Excellent rapport qualité-prix. Confiance assurée. Les systèmes de mouvement Kollmorgen Essentials™ sont prêts à être branchés, mis en service et à performer.
Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Presse industrielle : un cas d'utilisation pour les servomoteurs Kollmorgen Essentials lors du remplacement de moteurs pas-à-pas

Quand faut-il passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? >

Vous vous demandez quand passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? Découvrez les six signes, les limites du moteur pas-à-pas, et la manière dont des servomoteurs économiques peuvent simplifier la mise à niveau de votre système de contrôle de…
Équipement de soudage pour batteries au lithium

La sécurité fonctionnelle des moteurs linéaires améliore la sécurité et la productivité des équipements de soudage pour batteries au lithium >

La technologie de sécurité fonctionnelle SMM de Kollmorgen aide les fabricants de batteries au lithium à obtenir des mouvements stables et contrôlés, ainsi qu'une conformité mondiale, leur conférant ainsi un avantage concurrentiel.

Développer des machines plus efficaces : comment les constructeurs de machines parviennent à réduire la complexité, à améliorer les performances et à accroître la flexibilité >

Participez à ce webinaire pour découvrir comment le système de mouvement haute tension Kollmorgen Essentials™ aide les OEM à réduire la complexité des machines, à accélérer la mise en service et à atteindre des performances élevées avec une plus…
Français
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen élargit sa gamme Essentials avec un nouveau contrôleur et une capacité haute tension >

Kollmorgen ajoute à sa gamme un nouveau contrôleur à huit axes et une capacité d'entraînement haute tension pour optimiser la conception des systèmes de mouvement destinés aux applications industrielles.

Comment Cosmopack est passé des solutions d'emballage spécialisées aux solutions d'emballage flexibles >

Découvrez comment Cosmopack a modernisé l'intégration de sa chaîne d'emballage automatisée en recourant à une architecture de mouvement décentralisée afin de proposer des solutions d'emballage plus flexibles.
Kollmorgen Automation Suite Brochure

Kollmorgen Automation Suite Brochure >

Le premier ensemble de programmation d’automatisation de machines qui permet d’obtenir un mouvement et un contrôle de haute performance en quelques minutes
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget >

Découvrez comment Kollmorgen Essentials offre un contrôle de mouvement haute précision et une fiabilité éprouvée, désormais plus rapide à configurer, plus simple à intégrer et plus économique à déployer.
Français
Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube

Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube  >

Découvrez comment un système de mouvement créé à partir d'éléments disponibles sur le marché a alimenté le robot résolveur de cube le plus rapide. La vitesse, la précision et le mouvement multiaxial synchronisé expliqués.
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials : des systèmes de mouvement complets pour tous les axes et tous les budgets >

Découvrez le mouvement de haute précision et d'une fiabilité éprouvée de Kollmorgen Essentials. Désormais, les spécifications sont plus rapides, l'intégration plus simple et la mise à l'échelle plus économique. La nouvelle gamme Kollmorgen Essentials…