Dans le domaine de la robotique, il n'y a pas de place pour les compromis. Chez Kollmorgen, nous offrons aux concepteurs et fabricants de robots les plus avancés du monde un véritable avantage en termes de performances.
Réalisez votre projet avec des composants de précision et des moteurs sans balais à couple élevé qui répondent à vos spécifications de conception les plus exigeantes. Assurez l'évolutivité dont vos marchés mondiaux ont besoin et bénéficiez d'une assistance technique exceptionnelle à chaque étape du processus.
Riches de plusieurs décennies d'expérience et d'une réputation d'innovation, nos moteurs couples sans boîtier font mouvoir près d'un million d'articulations et de bras robotisés dans le monde. Et ce, dans de nombreuses applications actuellement parmi les plus exigeantes, notamment :
Découvrez comment Kollmorgen assure la compatibilité avec les robots de vos systèmes.
Robots collaboratifs (Cobots) >
Les robots collaboratifs sont conçus pour apprendre et s'adapter comme s'ils étaient des collègues humains, ce qui nécessite des mouvements contrôlés et sûrs. Grâce aux servomoteurs Kollmorgen, les cobots et les robots à force limitée apportent de…
Robotique chirurgicale >
Dans le domaine en rapide évolution de la robotique chirurgicale, l'objectif est de mettre au point des procédures peu invasives qui aident les patients à se rétablir aussi rapidement et complètement que possible.
Robots mobiles >
Les robots mobiles relèvent les défis de fonctionner et de prendre des décisions dans des environnements difficiles. La capacité de Kollmorgen à fournir une vaste gamme de moteurs standard et configurables permet un prototypage rapide et offre à nos…
Robots Humanoïdes >
Moteurs pour les robots humanoïdes : Résolvez les problèmes de performance, de taille, de poids, de consommation énergétique et de coût grâce à des systèmes de mouvement conçus pour être compatibles avec les robots.
Exosquelette >
Que ce soit pour accroître la liberté et la mobilité des personnes âgées ou améliorer les performances humaines dans le cadre d'applications industrielles, la demande d'exosquelettes ne fait qu'augmenter. Toutefois, reproduire les mouvements humains…
Robotique de Terrain >
Systèmes de mouvement avancés pour les robots submersibles, souterrains et opérant en extérieur – Découvrez comment les systèmes de mouvement optimisés de Kollmorgen renforcent la précision et les performances des robots mobiles et leur permettent de…
Robots articulés industriels >
Construisez des robots industriels plus légers, plus compacts, plus rapides et plus précis. Nous offrons une densité de puissance avec un large choix de tailles et d'options.
Robots SCARA >
Assurez des mouvements agiles, précis et répétables dans des robots compacts pour l'automatisation des usines, l'assemblage léger et les applications des sciences de la vie.
Emballage, intralogistique, manutention des matériaux et AGV >
La technologie de Kollmorgen se trouve dans les ROV sous-marins, dans les systèmes de drones qui livrent du matériel de sauvetage, les robots agricoles, les robots de sécurité, les systèmes AGV et intralogistiques plus indépendants, les systèmes de…
LIDAR et véhicules autonomes >
Les véhicules autonomes captivent notre imagination depuis des années, et maintenant la technologie de détection et l'intelligence artificielle (IA) ont suffisamment avancé pour les concrétiser. La technologie Kollmorgen se retrouve dans une vaste…
Robotique : éducation et recherche >
La vision de Kollmorgen est de « Permettre aux innovateurs de rendre le monde meilleur ». Le développement de la robotique dans le milieu universitaire est très demandé : les entreprises commerciales investissent dans les universités…
Robotique militaire >
Les soldats et le personnel affecté à des missions dangereuses ont de plus en plus accès à de nouvelles capacités robotiques. Les moteurs Kollmorgen fournissent des mouvements précis, fluides et fiables dans un format compact pour garantir le succès…Exosquelettes à grande échelle : accélérer le passage de la R&D à la production à plein régime
S’il n’en est qu’à ses débuts, le marché des exosquelettes évolue rapidement et offre de
nombreuses opportunités. Pour les fabricants d’équipement d’origine qui doivent identifier les
applications qui auront le plus d’impact et trouver le moyen d’assurer une production à grande
échelle, la situation est à double tranchant.
Projects that seemed feasible during R&D and even LRIP can quickly become impossible at scale for a variety of reasons. So how can OEMs foresee (and avoid) issues that may arise as they ramp up production? Here, we’ll cover key tips and insights.
Exosquelette
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.
Ressources associées
Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >
Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >
RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >
La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >
HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles >
Cette session explore comment les technologies innovantes offertes par le large portefeuille de technologies de contrôle de mouvement de Kollmorgen et Regal Rexnord peuvent aider les ingénieurs à répondre aux exigences rigoureuses de la robotique de…
Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive >
La demande en solutions de contrôle de mouvement précises, efficaces et évolutives s'accélère à mesure que la robotique humanoïde gagne du terrain dans tous les secteurs, de la logistique et la fabrication aux soins de santé et à la sécurité…
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >
Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.
Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché >
Pour améliorer la valeur et la performance, il est essentiel de comprendre la physique et les techniques d'optimisation des moteurs électriques, y compris les moteurs avec et sans encoche et les conceptions sans boîtier. Dans ce webinaire, nous…