Passer au contenu principal
blog | Concrétiser les idées à la pointe de la technologie |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Journée de l'innovation Kollmorgen, concrétiser les idées à la pointe de la technologie

Tournée vers l'innovation, Kollmorgen s'investit constamment dans des collaborations et des projets de recherche pour échanger des connaissances et des compétences avec des partenaires et des universités du monde entier. Non seulement la société suscite la créativité des employés, mais elle aide également les clients, les partenaires et les étudiants du monde entier à concrétiser leurs idées. Simon Bokesand, ingénieur d'innovation senior, est très impliqué dans les projets et initiatives d'innovation de Kollmorgen.

Simon travaille chez Kollmorgen depuis dix ans et, comme sa fonction l'indique, il est chargé de s'occuper de divers projets liés à l'innovation. Un rôle passionnant à la croisée entre l'ingénierie traditionnelle et la gestion de projet.

« Mon travail me fait parfois penser à un enfant qui joue avec des voitures téléguidées, mais à une échelle beaucoup plus grande. Nos produits sont très passionnants et amusants à utiliser, et c'est un sentiment formidable de concrétiser des idées à la pointe de la technologie ! J'apprécie également le large éventail de compétences présentes chez Kollmorgen ainsi que les différentes perspectives offertes ; nous avons des personnes qui travaillent dans tous les domaines, de la conception d'équipements matériels au développement de logiciels. »

Investir dans des projets de recherche

Kollmorgen collabore régulièrement avec des partenaires et des universités du monde entier, et Simon souligne que les projets de recherche sont très bénéfiques pour toutes les parties concernées.

« L'objectif de ces projets est de permettre aux étudiants de tester et de mettre en œuvre leurs idées et solutions intelligentes afin qu'elles ne restent pas lettre morte. Cela nous donne également l'occasion, en tant qu'entreprise, de prendre part à leurs conclusions et résultats. Être à l'écoute de leurs nouvelles idées et leurs nouvelles perspectives est toujours une source d'inspiration. Dans le cadre de nos projets de recherche, nous collaborons également avec des entreprises issues de différents secteurs. Même si elles viennent d'une branche complètement différente de la nôtre, l'objectif reste identique : faire en sorte qu'un véhicule se déplace de manière autonome. Il est intéressant de constater que, malgré les différences, nous partageons souvent les mêmes défis, et il est enrichissant de découvrir ces synergies et de collaborer pour trouver une solution. »

L'importance d'une vision holistique pour l'innovation

En termes d'innovation, il est facile de penser que la créativité est la principale composante. Mais selon Simon, il existe d'autres facteurs tout aussi importants à prendre en compte.

« L'innovation ne consiste pas seulement à trouver de nouvelles idées, mais aussi à les concrétiser et à s'assurer qu'elles créent de la valeur pour l'utilisateur. Il est important d'avoir une vision holistique et de garder à l'esprit les intérêts du client. Chez Kollmorgen, nous avons un modèle d'entreprise basé sur un réseau mondial de partenaires, ce qui nous permet de nous concentrer sur le développement de solutions de commande haut de gamme, permettant à nos partenaires de fournir d'excellentes applications aux utilisateurs finaux. Je pense qu'il s'agit d'un modèle économique qui crée l'innovation et permet à chacun de tirer parti de sa propre expertise de la meilleure façon possible. »

Brainstorming commun lors de la journée de l'innovation

Une autre façon de susciter la réflexion et la création innovantes est l'événement Journée de l'innovation que Kollmorgen organise toutes les 12 semaines : une journée entière consacrée à la mise en œuvre des idées et à leur concrétisation.

« L'objectif de la journée de l'innovation est d'obtenir le temps et l'espace nécessaires pour explorer de nouvelles technologies et trouver des solutions. Cette journée est aussi l'occasion de collaborer avec des collègues avec lesquels on ne travaille pas habituellement. Même si nous pouvons choisir le type de projet sur lequel nous souhaitons travailler, la plupart d'entre nous optent pour une activité en rapport avec notre secteur. Pour moi, c'est la preuve d'un engagement commun et d'un investissement envers nos produits. »

Avec l'innovation comme cœur de métier, Kollmorgen assure une grande responsabilité dans l'amélioration des produits tout en garantissant toujours la sécurité et la fiabilité des nouvelles technologies. Il est donc très utile de collaborer avec des partenaires et des universités, car la multiplication des perspectives permet d'obtenir de meilleures idées et de meilleurs produits.

Consulter un expert

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant est une application conviviale qui vous permet d'obtenir une rétroaction instantanée sur votre conception de tracé avant même de lancer une simulation dans le système NDC8.
Learn More

NDC Flex

NDC Flex est un système innovant qui allie l'efficacité des véhicules à guidage automatique (AGV) et l'adaptabilité des robots mobiles autonomes (AMR). Cette approche hybride garantit une productivité optimale du site tout en atténuant les risques liés aux perturbations potentielles.
Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Illustration de l'environnement d'un entrepôt automatisé

Un fabricant de textiles accroît son rendement de 45 % grâce à OKAGV et Kollmorgen >

Découvrez comment un fabricant de textiles d'Asie du Sud-Est a amélioré de 45 % ses performances en matière de manutention et éliminé les erreurs de livraison grâce à l'utilisation de plus de 100 AMR et AGV équipés de technologies développées par…
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >

La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.
DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux

DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux >

À Borås, en Suède, DB Schenker a franchi un pas important dans le transport de marchandises ayant des délais serrés. En automatisant les transports internes, l'entreprise a pu augmenter sa productivité, tout en améliorant la sécurité et réduisant les…
3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla

3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla >

Bring Logistics, l'un des principaux prestataires logistiques tiers des pays nordiques, a automatisé son centre logistique de Skedsmo à Bergen, près d'Oslo, avec l'aide de Rocla, partenaire de Kollmorgen. L'installation de 32 000 m² fonctionne…

Empiler des palettes de sacs souples de 3 tonnes : un jeu d'enfant pour Heli et ses AGV optimisés par Kollmorgen >

Les projets se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il est donc important de fournir des solutions modulaires pouvant être adaptées aux besoins de chaque client. Découvrez comment le constructeur de charriots élévateurs Heli est parvenu à créer…

AGV et AMR dotés de la 5G : une révolution pour l'intralogistique >

Dans les usines et les entrepôts, on trouve des machines intelligentes appelées véhicules autoguidés (AGV) et des robots mobiles autonomes (AMR). Elles révolutionnent la façon dont nous gérons les matériaux en effectuant d'elles-mêmes certaines…
Un robot plus performant qui fonctionne plus longtemps sur le terrain

Un robot plus performant qui fonctionne plus longtemps sur le terrain  >

De la maintenance et la réparation des infrastructures sous-marines à l'inspection des bassins d'eaux usées… Sur les sites gaziers, d'extraction pétrolière ou de construction dangereux… Pour la collecte d'échantillons de recherche ou pour le…
Un servomoteur optimisé peut rendre votre robot agricole plus précis et productif

Un servomoteur optimisé peut rendre votre robot agricole plus précis et productif  >

Découvrez comment les moteurs sans boîtier compatibles avec les robots de Kollmorgen permettent de concevoir des robots agricoles plus rapides et plus dynamiques, qui optimisent la productivité et la rentabilité des exploitations.