Passer au contenu principal
blog | Pourquoi envisager des moteurs sans boîtier pour les solutions personnalisées |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Les concepteurs de machines conventionnels se concentrent généralement sur la sélection d'un moteur intégré de série pour définir les axes de mouvement. Il arrive qu'un concepteur modifie la dimension physique d'un moteur standard, des bobinages ou la combinaison des deux pour personnaliser une application. Plutôt que de personnaliser un servomoteur, il est possible d'utiliser un moteur sans boîtier et de l'intégrer directement dans la machine proprement dite.Les

 

KBM Motors Group

moteurs sans boîtier sont composés d'un rotor et d'un stator associés qui, combinés à un élément d'asservissement, offrent des avantages considérables lorsqu'ils sont intégrés directement dans les actionneurs de la machine. Si l'assemblage d'un moteur sans boîtier peut paraître compliqué, il ressemble en définitive aux autres exigences de montage liées à la construction d'une machine.

Pourquoi un concepteur de machine utiliserait-il une solution de moteur sans boîtier plutôt qu'un modèle intégré classique? Il est logique d'utiliser un moteur sans boîtier si l'on tient compte des aspects suivants :

  • Optimisation des performances
  • Facteurs environnementaux
  • Recettes liées aux pièces de rechange
  • Protection de la propriété intellectuelle
  • Réduction des coûts du système

Performances : l'intégration d'un moteur sans boîtier dans une machine offre plusieurs avantages en termes de performances. Intégrer le moteur directement dans un élément d'arbre rotatif peut réduire l'inertie globale du système. La réduction de l'inertie réduit également le couple nécessaire pour accélérer et décélérer le moteur ce qui, à son tour, améliore les temps de déplacement et de stabilisation pour augmenter la bande passante du système. Les moteurs sans boîtier présentent les mêmes options de bobinage que les moteurs standard et peuvent également être personnalisés pour optimiser les performances. L'optimisation des performances de la machine offre à son constructeur des avantages qui lui permettent de se différencier de la concurrence.

Environnement : la conception de la commande de mouvement peut contraindre un concepteur de machine à gérer des facteurs environnementaux spécifiques. Par exemple, l'intégration d'un moteur sans boîtier dans un carter hermétique qu'imposent d'autres éléments mécaniques et environnementaux peut entraîner la simplification de la conception de la machine dans son ensemble. Les modèles de moteur intégré standard sont généralement dimensionnés pour un environnement industriel et sont capables de résister à la poussière et à la chaleur typiques d'une usine. Dans des environnements particuliers, cependant, comme une chaleur ou un froid extrême, le vide, le rayonnement ou des lavages à la soude caustique, il est nécessaire de personnaliser le moteur pour répondre aux défis spécifiques à l'environnement. Les moteurs sans boîtier offrent un large éventail d'options d'intégration du moteur dans la machine et les conditions environnementales désirées.

 

Kollmorgen Engineers Collaborating

Recettes générées par les pièces de rechange : l'intégration d'un servomoteur sans boîtier dans la conception d'une machine induit une intégration propriétaire des éléments de mouvement dans la conception globale du constructeur de la machine. La nouvelle configuration des éléments du moteur « appartient » désormais au constructeur de la machine et impose à l'utilisateur final d'acheter les pièces détachées directement auprès du constructeur, ce qui protège les ventes de pièces de rechange. Cet avantage souvent négligé génère un flux de recettes supérieur pendant toute la durée de vie de la machine.

Protection de la propriété intellectuelle : une raison impérieuse d'envisager des conceptions sans boîtier est qu'un modèle personnalisé de servomoteur sans boîtier offre des fonctionnalités uniques qu'il est possible de faire breveter (ou de protéger facilement).

Réduction des coûts : l'élimination des éléments de moteur intégrés standard qui ne sont pas nécessaires pour l'application concernée permet de réduire le coût unitaire du moteur, même en tenant compte du coût initial. Certaines caractéristiques standard, comme l'étanchéisation, la pose de connecteurs ou les éléments d'asservissement, peuvent être intégrées dans le bloc machine pour éliminer carters, roulements, accouplements et autres éléments supplémentaires qui sont indispensables lors de l'utilisation d'un moteur intégré.

Conclusion

Lorsqu'il décide d'utiliser un moteur sans boîtier pour personnaliser les éléments de mouvement d'une machine, le concepteur doit prendre en compte les performances globales de la machine, sa facilité de montage et les caractéristiques souhaitées. Un moteur sans boîtier intégré dans la conception d'une machine peut conférer un avantage concurrentiel par rapport à une solution de moteur intégré standard et ainsi faire progresser les ventes. Lorsque l'on envisage l'intégration d'un servomoteur sans boîtier dans la conception d'une machine, il est impératif de se tourner vers des fournisseurs qui excellent dans le développement des moteurs et les capacités de conception. Un fournisseur expérimenté, comme Kollmorgen, agit comme un prolongement de l'équipe technique du client pour aider à obtenir la solution optimale en fonction des besoins du constructeur de la machine.

Consulter un expert

Moteurs sans boîtier

Découvrez la gamme de moteurs sans boîtier de Kollmorgen, conçue pour une intégration facile dans votre application, tout en améliorant vos performances, votre efficacité et la fiabilité des solutions de mouvement.
Learn More

Série TBM2G sans boîtier

Ces moteurs sans boîtier de nouvelle génération offrent une densité de couple élevée pour votre ensemble électromagnétique extrêmement compact et ultra-léger, un dimensionnement standard pour les réducteurs harmoniques et une conception évolutive pour vous permettre de répondre aux besoins de votre production internationale.

Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Stimuler l'innovation dans l'aérospatiale et la défense grâce à la technologie du mouvement >

La technologie de mouvement constitue la couche d'exécution qui permet de traduire l'intelligence artificielle et les logiciels en capacité opérationnelle concrète. Découvrez comment elle stimule l'innovation à grande échelle dans les secteurs de…
Plongeur évoluant dans les profondeurs de l'océan, illustrant les conditions sous-marines extrêmes auxquelles sont soumis les moteurs destinés aux grands fonds marins

Un mouvement fiable à 4 000 mètres : IKM et Kollmorgen font progresser la conception des moteurs pour les grands fonds marins >

Découvrez comment IKM et Kollmorgen ont conçu conjointement un système sous-marin de nouvelle génération capable de fonctionner de manière fiable à une profondeur de 4 000 mètres dans des conditions extrêmes.
Satellite spatial

Conception de systèmes de mouvement pour l'espace : guide sur la fiabilité, l'évolutivité et la réussite des missions >

Assurez la réussite de votre mission en passant des prototypes terrestres à des moteurs et des systèmes de contrôle adaptés à l'espace. Ce guide pratique vous aidera à évaluer les moteurs et les systèmes de contrôle pour les missions spatiales.
Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés

Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >

Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >

La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts

Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >

HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Véhicule terrestre de déminage sans pilote

Moteurs sans châssis pour véhicules terrestres de déminage militaire sans pilote (UGV) : puissance, taille et fiabilité >

Les moteurs sans châssis pour les véhicules terrestres sans pilote dans le déminage optimisent la densité de couple, réduisent la taille et garantissent une performance fiable dans les environnements extrêmes.
Conception du contrôle de mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille dans les véhicules militaires terrestres

Conception du contrôle de mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille dans les véhicules militaires terrestres >

Il est important de faire la distinction entre technologie et topologie lors de la conception de systèmes de mouvement destinés à des véhicules militaires terrestres de grande taille. Topology is the high-level architecture of how those components…