Passer au contenu principal
blog | Dispositif d'asservissement redondant – Quand le positionnement à sécurité intégrée est indispensable |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Dispositif d'asservissement redondant – Quand le positionnement à sécurité intégrée est indispensable

Les systèmes servo dépendent d'un contrôle par capteur d'asservissement pour déterminer la position du rotor à tout moment. Le variateur utilise cette boucle d'asservissement pour faire correctement la commutation des phases du moteur et contrôler avec précision son couple, sa position et sa vitesse conformément aux exigences de l'application.

Lorsque les codeurs échouent

Les codeurs sont généralement extrêmement précis et fiables, mais différents problèmes peuvent causer des erreurs dans la position du rotor ou même le sens de rotation. Ces erreurs peuvent être importantes et catastrophiques, ou mineures et cumulées. Par exemple, un codeur peut se briser ou défaillir progressivement au fil du temps, envoyant des signaux de plus en plus erronés.

Dans un environnement de production, les conséquences de la défaillance d'un capteur d'asservissement peuvent se limiter à une interruption d'activité imprévue et à un gaspillage rebuts : des résultats indésirables, mais pas nécessairement dangereux. Toutefois, dans de nombreuses applications, la défaillance de la boucle d'asservissement du moteur n'est simplement pas envisageable.

Par exemple, dans un cadre médical, la défaillance d'un codeur pourrait mettre en danger les patients et le personnel en entraînant un mouvement imprévisible de l'équipement tels qu'une table d'examen ou un portique de radiothérapie, ou en amenant une pompe à envoyer un débit inapproprié de fluide. Bien d'autres secteurs d'activité et applications dépendent d'un mouvement asservi à sécurité intégrée.

Aux États-Unis, la Food and Drug Administration réglemente les dispositifs médicaux pour s'assurer de leur sécurité et de leur efficacité. Elle recommande d'appliquer des mesures redondantes pour assurer le fonctionnement correct et précis des systèmes critiques. Même en l'absence d'une infrastructure réglementaire clairement définie, l'asservissement redondant constitue une bonne pratique pour garantir la fiabilité absolue du système d'asservissement.

Une solution classique consiste à ajouter un second capteur d'asservissement externe

Pour obtenir une redondance, les constructeurs ajoutent souvent un capteur d'asservissement secondaire afin de valider la fiabilité du dispositif d'asservissement principal. Pour ce faire, ils spécifient généralement un servomoteur qui intègre un codeur et l'apparient avec un capteur d'asservissement externe qui se trouve quelque part le long de l'arbre d'entraînement ou de la charge.

Les deux appareils sont connectés à la servocommande et le dispositif ajouté vérifie le sens de rotation et la position approximative rapportées par le capteur principal. Si un capteur d'asservissement indique une rotation dans le sens horaire alors que l'autre indique une rotation dans le sens anti-horaire, ou s'ils diffèrent de manière significative en termes de vitesse ou de position, le variateur détecte une défaillance et peut prendre les mesures appropriées.

Cette double boucle d'asservissement aboutit à un mouvement extrêmement fiable, mais moyennant une complexité et un coût nettement plus élevés. L'encombrement du dispositif devra donc être plus volumineux pour accueillir le capteur d'asservissement redondant. Le passage d'un ensemble supplémentaire de câbles d'asservissement depuis un emplacement distinct peut être complexe. De plus, l'assemblage d'un système de mouvement plus complexe peut être une opération difficile et chronophage.

Il existe une meilleure solution : des servomoteurs équipés de capteurs d'asservissement redondants intégrés.

Kollmorgen propose une gamme étendue de modifications de produits standard qui offrent des capacités hautement spécialisées dans des produits que l'on peut prototyper rapidement, qui sont faciles à construire et n'imposent pas aux clients les risques ni le coût d'un produit sur mesure.

L'une de ces modifications standard est la possibilité d'intégrer un codeur absolu et un capteur à effet Hall dans le même moteur, sans modifier de manière significative les dimensions globales du moteur. Grâce aux deux boucles d'asservissement intégrées au moteur, vous n'avez pas à trouver un emplacement sur l'arbre du moteur ou sur la charge externe pour ajouter un second capteur d'asservissement. Les dimensions de votre application peuvent donc rester aussi compactes que possible.

En intégrant des capteurs d'asservissement redondants au moteur, Kollmorgen offre également la possibilité d'acheminer un seul câble qui reliera à la fois les signaux d'asservissement du codeur et ceux du capteur à effet Hall vers le variateur. Une économie de coûts de matériel et de main-d'œuvre qui seraient autrement engendrés pour acheminer deux câbles distincts tout en minimisant l'encombrement de votre machine.

De plus, avec une solution pleinement intégrée, vous avez la certitude que l'ensemble du système de mouvement bénéficie de la puissance, de la précision et de la fiabilité que seul Kollmorgen peut offrir.

Nos clients ont déjà utilisé cette solution dans des moteurs AKM modifiés qui alimentent les systèmes critiques des robots chirurgicaux, des tables d'examen, des pompes médicales, entre autres. Quelle est votre application et dans quelle mesure est-il indispensable de garantir un asservissement infaillible ?

Contactez-nous dès aujourd'hui pour que nous puissions répondre aux exigences de votre application spécialisée, d'ingénieur à ingénieur.

Consulter un expert

Système de mouvement 1G de Kollmorgen

Découvrez le mouvement fait pour votre machine. Le système de mouvement Kollmorgen 1G offre un large éventail d'options, de fonctionnalités et une fiabilité à toute épreuve pour une conception sans compromis.
Learn More

Servomoteur série AKM™

Nos servomoteurs hors pair sont hautement performants et offrent une grande variété d'options de montage, de connectivité, de rétroaction et d'autres options. Plus de 500 000 modèles standard sont disponibles avec des modifications de co-conception pour satisfaire quasiment tous les besoins d'application.

Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Satellite spatial

Conception de systèmes de mouvement pour l'espace : guide sur la fiabilité, l'évolutivité et la réussite des missions >

Assurez la réussite de votre mission en passant des prototypes terrestres à des moteurs et des systèmes de contrôle adaptés à l'espace. Ce guide pratique vous aidera à évaluer les moteurs et les systèmes de contrôle pour les missions spatiales.
Véhicule terrestre de déminage sans pilote

Moteurs sans châssis pour véhicules terrestres de déminage militaire sans pilote (UGV) : puissance, taille et fiabilité >

Les moteurs sans châssis pour les véhicules terrestres sans pilote dans le déminage optimisent la densité de couple, réduisent la taille et garantissent une performance fiable dans les environnements extrêmes.
Conception du contrôle de mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille dans les véhicules militaires terrestres

Conception du contrôle de mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille dans les véhicules militaires terrestres >

Il est important de faire la distinction entre technologie et topologie lors de la conception de systèmes de mouvement destinés à des véhicules militaires terrestres de grande taille. Topology is the high-level architecture of how those components…
Conception du mouvement pour les véhicules blindés de combat de prochaine génération

Conception du mouvement pour les véhicules blindés de combat de prochaine génération >

Découvrez les critères à considérer lors de la conception de véhicules blindés de combat de nouvelle génération, depuis les architectures de mouvement électromécaniques jusqu'aux performances critiques pour la mission.
Technologie vs topologie : concevoir un mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille

Technologie vs topologie : concevoir un mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille >

Apprenez à sélectionner la topologie de système de mouvement appropriée à votre plateforme de véhicules terrestres et à passer du concept au succès au combat grâce à Kollmorgen.
Améliorer le développement des systèmes de défense grâce à la conception de mouvement avancée

Améliorer le développement des systèmes de défense grâce à la conception de mouvement avancée >

Optimiser le facteur de forme et garantir la fiabilité de la conception de votre système de défense est crucial. Lorsque vous planifiez votre conception, Kollmorgen et ses marques partenaires, sous la bannière Regal Rexnord, assurent votre réussite.…
Maîtriser le mouvement : une visite exhaustive de la suite de robots chirurgicaux modernes

Maîtriser le mouvement : une visite exhaustive de la suite de robots chirurgicaux modernes >

entrer dans l'avenir de la robotique chirurgicale et mieux comprendre ce qui est possible. Ce webinaire propose une exploration détaillée des composants de pointe qui assurent la précision et l'efficacité des robots chirurgicaux avancés…
Améliorer le développement des missiles grâce à la conception de mouvement avancée

Améliorer le développement des missiles grâce à la conception de mouvement avancée >

Ce webinaire abordera les éléments cruciaux du contrôle du mouvement nécessaires au développement efficace de missiles et la manière dont ces éléments peuvent fonctionner efficacement ensemble : des moteurs de toutes tailles aux vis à billes, en…
Kuka et Kollmorgen collaborent pour concevoir des moteurs optimisés destinés à des robots compacts

Kuka et Kollmorgen collaborent pour concevoir des moteurs optimisés destinés à des robots compacts >

Les robots compacts Kuka de la gamme KR Agilus sont précis, agiles et rapides. En tant que systèmes agiles, ces unités de manutention à cinq et six axes possèdent des durées de cycle courtes et une haute répétabilité, en particulier pour les tâches…