Passer au contenu principal
blog | Surpasser les limites de la conception des missiles |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Les missiles fonctionnent dans des conditions parmi les plus exigeantes. Ils peuvent subir un flux thermique massif lorsqu'ils traversent les couches de l'atmosphère terrestre, en raison de la vitesse à laquelle ils se déplacent. Avec des vitesses supérieures à 10 000 km/h, ils nécessitent des composants capables d'assurer la fiabilité et la précision des mouvements dans de telles conditions. Comme il faut répondre à des exigences de performance plus élevées, la technologie qui propulse ces missiles doit fournir plus de couple et de puissance par rapport au poids.  

L'approche typique de la conception d'un missile pour faire face à ces conditions consiste à créer un plus gros moteur, capable de fournir la quantité de puissance requise sans être affecté par les températures élevées. Cela implique néanmoins que le missile soit aussi plus gros, prenant donc plus de place et coûtant plus cher. Une taille plus petite peut atténuer ces coûts mais sacrifier les performances.  

L'objectif est de créer un moteur capable d'offrir les mêmes performances mais dans un format plus petit, ou de conserver le même encombrement tout en augmentant les performances. La puissance des composants techniques étant limitée, il faut se tourner vers d'autres éléments entourant le moteur, comme l'isolation ou le matériau de l'aimant, pour trouver la bonne combinaison permettant d'obtenir plus de puissance dans le même espace.  

Systèmes d'isolation 

Les moteurs actuels dotés d'un système d'isolation typique peuvent fonctionner dans une plage de température ambiante de 150 à 180 °C. Cette plage limite la portée opérationnelle du missile, surtout lorsqu'il s'agit d'environnements hypersoniques. Pour obtenir plus de puissance du moteur et le maintenir à une température de fonctionnement plus élevée, les ingénieurs A&D de Kollmorgen se sont tournés vers la science des matériaux pour identifier des méthodes uniques de remplacement de l'isolation afin d'augmenter la plage de température ambiante. Après avoir testé plusieurs matériaux, les ingénieurs ont mis au point des procédés pour employer différents matériaux d'isolation afin de les optimiser pour des applications spécifiques, permettant au moteur de fonctionner. Ces nouveaux matériaux d'isolation ont permis au moteur de fonctionner à un niveau élevé en augmentant sa température de fonctionnement continu à 210 °C–240 °C.

Matériau magnétique 

Le matériau magnétique le plus couramment utilisé dans les applications commerciales est le néodyme-fer-bore (communément appelé aimant NEO). Ces aimants NEO sont performants dans les applications quotidiennes, mais lorsqu'ils sont soumis aux températures extrêmes des applications de missiles, leurs performances commencent à se détériorer. Comme l'isolation en cuivre, cela limite les performances globales du moteur et du missile. Grâce à des recherches pionnières en science des matériaux, un alliage différent permettant de résoudre les limites de température extrême a été identifié : le samarium-cobalt. Sa force est similaire à celle des aimants NEO, mais sa température et sa coercivité sont plus élevées, avec une température maximale d'utilisation de 320 °C. L'utilisation de cet aimant permet une plus grande puissance sans l'impact d'une augmentation de la température.  

Innovations continues dans le domaine de la science des matériaux 

Kollmorgen est depuis longtemps un expert de premier plan en matière de science des matériaux et de la valeur qu'elle peut apporter à la performance et à l'innovation des moteurs. Cependant, cela dépasse la simple compréhension de la science des matériaux et s'étend aux essais et à la validation des capacités de performance d'un matériau. Kollmorgen a passé littéralement des milliers d'heures à identifier, tester et affiner les matériaux. Et ce juste pour le prototype. Le changement de matériau a des répercussions sur le processus de fabrication, et Kollmorgen possède l'expertise nécessaire pour mettre en œuvre ces innovations à grande échelle.  

En tant que partenaire qui s'efforce d'atténuer les risques tout au long de la chaîne d'approvisionnement, Kollmorgen repousse constamment les limites de la science des matériaux et comprend son rôle clé dans l'amélioration des performances et de la valeur des moteurs. Grâce à une innovation constante, nous pouvons tirer parti de ces découvertes et en appliquer les avantages aux applications aérospatiales et de défense dans le monde réel. 

Êtes-vous prêts à voir où la science des matériaux peut vous mener? Allons-y! Consultez un expert du mouvement.

Consulter un expert

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Satellite spatial

Conception de systèmes de mouvement pour l'espace : guide sur la fiabilité, l'évolutivité et la réussite des missions >

Assurez la réussite de votre mission en passant des prototypes terrestres à des moteurs et des systèmes de contrôle adaptés à l'espace. Ce guide pratique vous aidera à évaluer les moteurs et les systèmes de contrôle pour les missions spatiales.
Véhicule terrestre de déminage sans pilote

Moteurs sans châssis pour véhicules terrestres de déminage militaire sans pilote (UGV) : puissance, taille et fiabilité >

Les moteurs sans châssis pour les véhicules terrestres sans pilote dans le déminage optimisent la densité de couple, réduisent la taille et garantissent une performance fiable dans les environnements extrêmes.
Conception du contrôle de mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille dans les véhicules militaires terrestres

Conception du contrôle de mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille dans les véhicules militaires terrestres >

Il est important de faire la distinction entre technologie et topologie lors de la conception de systèmes de mouvement destinés à des véhicules militaires terrestres de grande taille. Topology is the high-level architecture of how those components…
Conception du mouvement pour les véhicules blindés de combat de prochaine génération

Conception du mouvement pour les véhicules blindés de combat de prochaine génération >

Découvrez les critères à considérer lors de la conception de véhicules blindés de combat de nouvelle génération, depuis les architectures de mouvement électromécaniques jusqu'aux performances critiques pour la mission.
Technologie vs topologie : concevoir un mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille

Technologie vs topologie : concevoir un mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille >

Apprenez à sélectionner la topologie de système de mouvement appropriée à votre plateforme de véhicules terrestres et à passer du concept au succès au combat grâce à Kollmorgen.
Améliorer le développement des systèmes de défense grâce à la conception de mouvement avancée

Améliorer le développement des systèmes de défense grâce à la conception de mouvement avancée >

Optimiser le facteur de forme et garantir la fiabilité de la conception de votre système de défense est crucial. Lorsque vous planifiez votre conception, Kollmorgen et ses marques partenaires, sous la bannière Regal Rexnord, assurent votre réussite.…
Améliorer le développement des missiles grâce à la conception de mouvement avancée

Améliorer le développement des missiles grâce à la conception de mouvement avancée >

Ce webinaire abordera les éléments cruciaux du contrôle du mouvement nécessaires au développement efficace de missiles et la manière dont ces éléments peuvent fonctionner efficacement ensemble : des moteurs de toutes tailles aux vis à billes, en…
Dispositif d'asservissement redondant – Quand le positionnement à sécurité intégrée est indispensable

Dispositif d'asservissement redondant – Quand le positionnement à sécurité intégrée est indispensable >

Dans les appareils médicaux, les systèmes de défense et de nombreuses applications industrielles, la défaillance du système de mouvement n'est pas une option. Découvrez comment des servomoteurs équipés de capteurs d'asservissement redondants intégrés…

Le mouvement pour les missiles : de la vitesse d'innovation à la rapidité de production  >

Face à la croissance rapide du marché mondial des missiles et à la demande de capacités toujours plus innovantes, les ingénieurs doivent pouvoir accéder rapidement à des systèmes de propulsion hautement spécialisés, produits en quantités fiables.…