NDC Solutions de Kollmorgen (une marque de Regal Rexnord), est une plateforme AGV/AMR de pointe utilisée par les plus grands constructeurs de véhicules à travers le monde pour créer des solutions d'automatisation de la logistique sans conducteur. La plateforme se compose à la fois de logiciels permettant de gérer les flottes et d'acheminer efficacement les véhicules et de matériel pour la navigation et le contrôle du véhicule lui-même. NDC Solutions de Kollmorgen vous permet d'automatiser pratiquement n'importe quel type de véhicule ou de robot mobile et de l'intégrer à votre application spécifique de manutention du matériel, quel que soit le secteur, partout dans le monde.
Les produits liés au NDC Solutions de Kollmorgen sont disponibles exclusivement via le réseau de partenaires.
Réseau de partenaires Kollmorgen Devenez partenaire de Kollmorgen
Logistique de la construction automobile
NDC Layout Assistant
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.
Ressources associées
Un fabricant de textiles accroît son rendement de 45 % grâce à OKAGV et Kollmorgen >
Découvrez comment un fabricant de textiles d'Asie du Sud-Est a amélioré de 45 % ses performances en matière de manutention et éliminé les erreurs de livraison grâce à l'utilisation de plus de 100 AMR et AGV équipés de technologies développées par…
Un site, deux flottes, VDA 5050 au centre : le système AGV sur mesure de Jungheinrich répond aux besoins à long terme de Wildeboer >
Le système AGV sur mesure de Jungheinrich répond aux besoins à long terme de Wildeboer
DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux >
À Borås, en Suède, DB Schenker a franchi un pas important dans le transport de marchandises ayant des délais serrés. En automatisant les transports internes, l'entreprise a pu augmenter sa productivité, tout en améliorant la sécurité et réduisant les…3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla >
Bring Logistics, l'un des principaux prestataires logistiques tiers des pays nordiques, a automatisé son centre logistique de Skedsmo à Bergen, près d'Oslo, avec l'aide de Rocla, partenaire de Kollmorgen. L'installation de 32 000 m² fonctionne…
Empiler des palettes de sacs souples de 3 tonnes : un jeu d'enfant pour Heli et ses AGV optimisés par Kollmorgen >
Les projets se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il est donc important de fournir des solutions modulaires pouvant être adaptées aux besoins de chaque client. Découvrez comment le constructeur de charriots élévateurs Heli est parvenu à créer…
AGV et AMR dotés de la 5G : une révolution pour l'intralogistique >
Dans les usines et les entrepôts, on trouve des machines intelligentes appelées véhicules autoguidés (AGV) et des robots mobiles autonomes (AMR). Elles révolutionnent la façon dont nous gérons les matériaux en effectuant d'elles-mêmes certaines…
Hangcha Intelligent renforce la production intelligente de céramique : la transformation du groupe New Pearl grâce à des techniques de production avancées >
Dans un secteur en constante évolution comme celui de la production industrielle, l’innovation est la pierre angulaire du progrès. Le groupe New Pearl, pionnier dans le secteur de la fabrication de céramique, vient de franchir une nouvelle étape…Devenez expert en AGV avec le programme de formation complet de Kollmorgen >
De nos jours, l'industrie des systèmes de véhicules autoguidés (AGV) évolue à vitesse grand V. Dans ce contexte, l'apprentissage en continu et l'acquisition constante de nouvelles compétences sont indispensables pour garder une longueur d'avance…