Passer au contenu principal
blog | Empiler des palettes de sacs souples de 3 tonnes : un jeu d'enfant pour Heli et ses AGV optimisés par Kollmorgen |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Les projets se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il est donc important de fournir des solutions modulaires pouvant être adaptées aux besoins de chaque client. Voyez comment le constructeur de charriots élévateurs Heli est parvenu à créer des véhicules autoguidés (AGV) à grande portée équipés de la technologie Kollmorgen pour répondre aux besoins de ses clients en matière de stockage de palettes de sacs souples tout en gagnant en efficacité et en sécurité.

Dans le cadre d'une initiative de fabrication automatisée intelligente, un fabricant de produits chimiques a décidé de recourir à des AGV dans l'entrepôt de son usine de fabrication d'urée à Xinxiang, en Chine. La flotte d'AGV est utilisée pour déplacer de lourdes palettes de sacs souples contenant des engrais entre le site d'emballage et la zone de stockage, puis jusqu'à la plateforme de chargement des marchandises. Cette solution a permis à l'entreprise de gagner en efficacité et en sécurité, tout en assurant un fonctionnement 24 heures sur 24 pour un rendement constant et plus prévisible.

Pour mener à bien cette initiative, Heli a déployé des AGV spécialisés à grande portée dans son entrepôt en exploitant les la plateforme NDC Solutions de Kollmorgen afin de faciliter le contrôle, l'acheminement des commandes, la gestion du trafic et la navigation des véhicules. Grâce à une technologie de navigation laser et de réflecteurs sur un réseau 5G robuste, les AGV sont en mesure de traiter efficacement les commandes envoyées par le système de gestion de l'entrepôt (WMS), garantissant ainsi des opérations rationalisées.

Pour ce projet, les AGV devaient pouvoir empiler des palettes de sacs souples sur deux niveaux. Toutefois, comme chaque palette pesait jusqu'à 3 tonnes, la compression du contenu des sacs des palettes inférieures pouvait s'avérer un véritable défi. Pour y faire face, les AGV ont été équipés de capteurs de fourche de haute précision, leur permettant d'exécuter des tâches de chargement et de déchargement avec une tolérance de position flexible.

Selon le fabricant de produits chimiques, cette initiative d'automatisation a été une grande réussite. Le site était opérationnel moins de six mois après le début du projet et la mise en service des AGV a pu être effectuée en 45 jours. Équipés de la technologie Kollmorgen, les AGV de Heli permettent un fonctionnement plus sûr. En effet, ils réduisent les dommages aux marchandises et aux équipements. De plus, ils favorisent une précision et une efficacité accrues, ce qui se traduit par une réduction des coûts de 60 %.

Consulter un expert

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant est une application conviviale qui vous permet d'obtenir une rétroaction instantanée sur votre conception de tracé avant même de lancer une simulation dans le système NDC8.
Learn More

NDC Flex

NDC Flex est un système innovant qui allie l'efficacité des véhicules à guidage automatique (AGV) et l'adaptabilité des robots mobiles autonomes (AMR). Cette approche hybride garantit une productivité optimale du site tout en atténuant les risques liés aux perturbations potentielles.
Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Illustration de l'environnement d'un entrepôt automatisé

Un fabricant de textiles accroît son rendement de 45 % grâce à OKAGV et Kollmorgen >

Découvrez comment un fabricant de textiles d'Asie du Sud-Est a amélioré de 45 % ses performances en matière de manutention et éliminé les erreurs de livraison grâce à l'utilisation de plus de 100 AMR et AGV équipés de technologies développées par…
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >

La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.
DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux

DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux >

À Borås, en Suède, DB Schenker a franchi un pas important dans le transport de marchandises ayant des délais serrés. En automatisant les transports internes, l'entreprise a pu augmenter sa productivité, tout en améliorant la sécurité et réduisant les…
3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla

3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla >

Bring Logistics, l'un des principaux prestataires logistiques tiers des pays nordiques, a automatisé son centre logistique de Skedsmo à Bergen, près d'Oslo, avec l'aide de Rocla, partenaire de Kollmorgen. L'installation de 32 000 m² fonctionne…

AGV et AMR dotés de la 5G : une révolution pour l'intralogistique >

Dans les usines et les entrepôts, on trouve des machines intelligentes appelées véhicules autoguidés (AGV) et des robots mobiles autonomes (AMR). Elles révolutionnent la façon dont nous gérons les matériaux en effectuant d'elles-mêmes certaines…

Hangcha Intelligent renforce la production intelligente de céramique : la transformation du groupe New Pearl grâce à des techniques de production avancées >

Dans un secteur en constante évolution comme celui de la production industrielle, l’innovation est la pierre angulaire du progrès. Le groupe New Pearl, pionnier dans le secteur de la fabrication de céramique, vient de franchir une nouvelle étape…

Devenez expert en AGV avec le programme de formation complet de Kollmorgen >

De nos jours, l'industrie des systèmes de véhicules autoguidés (AGV) évolue à vitesse grand V. Dans ce contexte, l'apprentissage en continu et l'acquisition constante de nouvelles compétences sont indispensables pour garder une longueur d'avance…
ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot et les AGV : avantages, inconvénients et juste milieu

ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot et les AGV : avantages, inconvénients et juste milieu >

Les IA génératives comme ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot peuvent-elles révolutionner l'univers des AGV ? Sebastian Witkarsson, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Kollmorgen, se penche sur la question et invite…