Passer au contenu principal
blog | Faire progresser la technologie des exosquelettes : considérations clés sur la conception des mouvements et des moteurs |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Dans le domaine en constante évolution de la robotique et des objets personnels connectés, les exosquelettes sont de plus en plus prometteurs pour de nombreuses applications, révolutionnant les performances et la mobilité du corps humain. Principalement utilisée pour la rééducation physique, cette technologie pourrait bien trouver une place de choix auprès des structures de soins à domicile et des résidences pour personnes âgées, aidant les patients et les résidents à conserver mobilité et liberté de mouvement afin de moins dépendre des soignants.

Les possibilités de conception d'exosquelettes sont exaltantes, mais leur donner vie comporte son lot de défis. Une réussite à l'échelle nécessite des composants extrêmement optimisés et des partenaires de conception expérimentés connaissant très bien ces difficultés.

Conception d'exosquelettes : faire face aux défis

En ingénierie, il n'y a pas plus beau défi que celui de concevoir des exosquelettes : ils doivent être légers, mais puissants et compacts, tout en offrant un certain confort d'utilisation. Tant de caractéristiques vers lesquelles les concepteurs tournent leur attention, avant même de réfléchir à concevoir des dispositifs capables de s'adapter aux applications et aux morphologies.

Lorsqu'il s'agit d'exosquelettes, la conception du mouvement et la sélection du moteur sont des étapes décisives du processus d'ingénierie, qu'importe l'application. Comment ces choix peuvent-ils contribuer (ou nuire) à la performance finale, qui doit imiter la mécanique complexe du corps humain ? Découvrez dans cet article les idées et points clés.

Concevoir des mouvements et choisir un moteur

La réponse aux défis rencontrés lors de la conception d'un exosquelette ? Le choix du moteur à intégrer. Très appréciés pour leur densité de couple élevée et leur petite taille, les moteurs sans boîtier se veulent une pièce privilégiée pour ce dispositif complexe. Toutefois, les intégrer parfaitement à la structure des exosquelettes tout en garantissant un fonctionnement efficace demeure une tâche délicate et répétitive.

Dans un premier temps, identifiez la charge et les dynamiques du mouvement recherché, ainsi que la fréquence à laquelle ces transitions se produisent. En connaissant les besoins en matière de vitesse et de couple, vous pourrez choisir votre réducteur. Ce choix influencera ensuite le type de moteur utilisé et son intégration. Malheureusement, c'est bien souvent à ce stade de la conception que surgissent les difficultés.

Une fois les composants sélectionnés et intégrés, les étapes de test et de validation pourront révéler des problèmes de performance, forçant les ingénieurs à revenir au point de départ. Le réducteur et le moteur utilisés sur une articulation du genou pourraient, par exemple, peser plus que prévu et entraîner une modification des caractéristiques de l'articulation au niveau des hanches. Ce problème à lui seul peut alors affecter le poids du dispositif dans son ensemble, les températures de fonctionnement et bien d’autres éléments, conduisant à la non-viabilité de l’exosquelette.

La conception mécanique d'un dispositif implique forcément des modifications mais, en appliquant quelques mesures, les ingénieurs peuvent simplifier l'intégration et réduire le travail d'ajustement.

1. Choisir un moteur compact, adapté aux réducteurs harmoniques

Les réducteurs harmoniques entrent souvent dans la conception des exosquelettes, car ils offrent des articulations légères, compactes et sans jeu. Pour exploiter au mieux ces avantages, les ingénieurs doivent choisir un moteur optimisé pour ce type de réducteur.

Conçus pour fonctionner en symbiose avec des réducteurs harmoniques, les moteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen contribuent à la conception d'articulations légères, compactes et courtes, nécessaires à la viabilité des concepts d'exosquelette. Pensée pour les robots humanoïdes et les exosquelettes, la gamme de moteurs TBM2G propose sept diamètres différents (50 mm à 115 mm), trois longueurs et plusieurs options de bobinage, offrant quelque 63 combinaisons de moteur.

2. Choisir des moteurs hautement performants et à densité de couple élevée

Outre l'optimisation aux réducteurs et la disponibilité dans plusieurs petites tailles, assurez-vous que la densité de couple du moteur que vous allez choisir est plus élevée que celle d'autres produits sur le marché. À première vue, un moteur à la densité de couple plus élevée permet de générer les accélérations soudaines nécessaires aux exosquelettes (pour permettre à un utilisateur immobile de lever et d'avancer sa jambe, par exemple). Il faut alors creuser pour s'apercevoir qu'un moteur hautement performant peut simplifier le processus de conception jusqu'à permettre l'obtention d'un concept plus viable.

Reprenons notre exemple de modifications à apporter sur une articulation de genou trop lourde : un moteur à densité de couple plus élevée et disponible dans plusieurs tailles pourrait s'adapter plus facilement aux exigences, sans que les ingénieurs n'aient à revoir entièrement la structure des réducteurs et des moteurs. Face aux différentes caractéristiques et performances d'autres composants, les moteurs dont les performances sont plus élevées apportent plus de liberté et de flexibilité.

Une situation où les moteurs TBM2G à très haute densité de couple excellent. D'ordinaire, lorsque les ingénieurs maximisent le couple sur un exosquelette et optent pour un rapport de transmission plus élevé, ils n'ont d'autre choix que d'accepter une perte de vitesse. Avec un moteur TBM2G, ce ne serait pas le cas : hautement performant à des vitesses plus élevées, il permettrait aux ingénieurs d'éviter cette perte de vitesse

et de pouvoir intégrer des réducteurs plus petits. Bien souvent, les réducteurs sont les composants les plus lourds et chers des concepts d'exosquelettes et de robots, c'est pourquoi cette solution se veut aussi économique. Dernier atout et non des moindres, ces performances élevées peuvent être obtenues à de plus faibles températures de fonctionnement ; un point essentiel à la viabilité d'un exosquelette, ce dernier étant en contact quasi direct avec son utilisateur.

3. Choisir un partenaire expert

Le marché des exosquelettes évolue rapidement. Il est donc plus stratégique de faire appel à des partenaires possédant une plus grande expertise et plus de moyens. Leader de longue date sur le marché du contrôle de mouvement et véritable pionnier en matière de conception d'exosquelettes, Kollmorgen travaille à concevoir des moteurs qui rehaussent les critères de conception d'exosquelettes, qui apportent une véritable flexibilité et qui simplifient la commercialisation.

Aide à la sélection de composants et à l'intégration, résolution de problèmes, optimisation continue des concepts… bien au-delà des produits en eux-mêmes, nos experts vous accompagnent tout au long de la conception de votre projet.

Alors que les ingénieurs se heurtent aux défis posés par le développement d'exosquelettes, garantir la conformité des moteurs apparaît comme un véritable point d'orgue. Contactez-nous pour découvrir les innovations de Kollmorgen sur un marché révolutionnaire et comment nous pouvons vous accompagner dans le développement de votre prochain concept.

Consulter un expert

Moteurs sans boîtier

Découvrez la gamme de moteurs sans boîtier de Kollmorgen, conçue pour une intégration facile dans votre application, tout en améliorant vos performances, votre efficacité et la fiabilité des solutions de mouvement.
Learn More

Série TBM2G sans boîtier

Ces moteurs sans boîtier de nouvelle génération offrent une densité de couple élevée pour votre ensemble électromagnétique extrêmement compact et ultra-léger, un dimensionnement standard pour les réducteurs harmoniques et une conception évolutive pour vous permettre de répondre aux besoins de votre production internationale.

Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Plongeur évoluant dans les profondeurs de l'océan, illustrant les conditions sous-marines extrêmes auxquelles sont soumis les moteurs destinés aux grands fonds marins

Un mouvement fiable à 4 000 mètres : IKM et Kollmorgen font progresser la conception des moteurs pour les grands fonds marins >

Découvrez comment IKM et Kollmorgen ont conçu conjointement un système sous-marin de nouvelle génération capable de fonctionner de manière fiable à une profondeur de 4 000 mètres dans des conditions extrêmes.
Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés

Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >

Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >

La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts

Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >

HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Véhicule terrestre de déminage sans pilote

Moteurs sans châssis pour véhicules terrestres de déminage militaire sans pilote (UGV) : puissance, taille et fiabilité >

Les moteurs sans châssis pour les véhicules terrestres sans pilote dans le déminage optimisent la densité de couple, réduisent la taille et garantissent une performance fiable dans les environnements extrêmes.
Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles

Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles >

Cette session explore comment les technologies innovantes offertes par le large portefeuille de technologies de contrôle de mouvement de Kollmorgen et Regal Rexnord peuvent aider les ingénieurs à répondre aux exigences rigoureuses de la robotique de…
Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive

Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive >

La demande en solutions de contrôle de mouvement précises, efficaces et évolutives s'accélère à mesure que la robotique humanoïde gagne du terrain dans tous les secteurs, de la logistique et la fabrication aux soins de santé et à la sécurité…
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.