Passer au contenu principal

Le défi de la précision dans la logistique automobile

La construction automobile repose sur la précision. Chaque composant doit arriver au bon endroit, au bon moment. Avec la production « juste à temps », même le retard le plus minime peut perturber l'ensemble de la chaîne de production. Si la manutention manuelle est indispensable dans de nombreuses opérations, elle peut toutefois poser des difficultés lorsque les volumes sont importants, les délais serrés ou que les pièces sont lourdes et très coûteuses.

L'automatisation joue un rôle clé pour relever ces défis. Les AGV et les AMR garantissent un flux régulier des matériaux, réduisent les erreurs humaines et permettent à la production de se poursuivre sans interruption. En automatisant les tâches de transport répétitives, les fabricants peuvent mieux maîtriser les délais et la précision, tout en libérant leurs ouvriers qualifiés pour qu'ils se consacrent à des activités à plus forte valeur ajoutée.

Châssis automobile
Automatisation de la construction automobile

ROI et efficacité – Des résultats éprouvés

L'automatisation n'est pas une simple question de technologie : elle apporte des bénéfices mesurables. Après avoir adopté des flottes d'AGV, les constructeurs constatent :

  • des itinéraires optimisés : un logiciel intelligent calcule les parcours les plus efficaces, ce qui permet de réduire la durée des trajets et les goulets d'étranglement ;
  • une réduction des temps d'arrêt : le biberonnage et la planification intelligente permettent aux véhicules de fonctionner 24 heures sur 24 ;
  • une capacité accrue : les systèmes automatisés gèrent davantage de transports par heure que les opérations manuelles.

Toyota Material Handling et Gundlach Automotive : une précision à grand volume

Chez Gundlach Automotive, 12 AGV de Toyota Material Handling, équipés de moteurs Kollmorgen, effectuent 150 transports par heure. Ils gèrent 40 000 espaces de palettes, ont une capacité de charge de 2 500 kg et peuvent atteindre une hauteur de 11 mètres. Le système est composé de 16 RadioShuttles et est piloté par le gestionnaire de flotte de Kollmorgen. Cette configuration permet un stockage en profondeur des palettes et une récupération efficace, assurant ainsi le bon fonctionnement de la logistique automobile à grande échelle.

Regarder la vidéo Consulter le site Web

Gestion des matériaux Toyota
Construction automobile par ek robotics et Aston Martin

ek robotics et Aston Martin : la précision du mouvement

Chez Aston Martin, chaque véhicule fait l'objet d'un processus de fabrication manuelle de 200 heures, soutenu par des technologies d'automatisation de pointe. Les AGV sur mesure à grande portée d'ek robotics, équipés de la technologie NDC Solutions de Kollmorgen, transportent des pièces de carrosserie et des châssis grâce à un système de navigation laser, et à un système d'entraînement directionnel. Dotés d'une capacité de levage de six mètres, ils garantissent précision et productivité dans les environnements de fabrication de qualité supérieure.

Regarder la vidéo Consulter le site Web

Dematic et Bridgestone : une gestion intelligente des palettes

Dans l'entrepôt australien de Bridgestone, Dematic a déployé des AGV à contrepoids alimentés par les solutions NDC de Kollmorgen pour automatiser la manutention des palettes de pneus pour voitures et camions. Avec une capacité de charge de 1 500 kg, une portée de levage de quatre mètres et la possibilité d'empiler des blocs, le système simplifie les tâches de stockage. Il utilise également le biberonnage pour assurer le bon fonctionnement des opérations, libérant ainsi les chariots élévateurs pour des tâches essentielles et améliorant la productivité.

Regarder la vidéo Consulter le site Web

Vidéo YouTube de Dematic

Construisons l'avenir ensemble

Que vous soyez fournisseur d'AGV/AMR ou intégrateur, la technologie NDC Solutions de Kollmorgen vous offre l'avantage concurrentiel nécessaire pour assurer votre réussite, aujourd'hui et demain.

Découvrir NDC Solutions Contacter nos experts

Ressources associées

Illustration de l'environnement d'un entrepôt automatisé

Un fabricant de textiles accroît son rendement de 45 % grâce à OKAGV et Kollmorgen >

Découvrez comment un fabricant de textiles d'Asie du Sud-Est a amélioré de 45 % ses performances en matière de manutention et éliminé les erreurs de livraison grâce à l'utilisation de plus de 100 AMR et AGV équipés de technologies développées par…
DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux

DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux >

À Borås, en Suède, DB Schenker a franchi un pas important dans le transport de marchandises ayant des délais serrés. En automatisant les transports internes, l'entreprise a pu augmenter sa productivité, tout en améliorant la sécurité et réduisant les…
3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla

3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla >

Bring Logistics, l'un des principaux prestataires logistiques tiers des pays nordiques, a automatisé son centre logistique de Skedsmo à Bergen, près d'Oslo, avec l'aide de Rocla, partenaire de Kollmorgen. L'installation de 32 000 m² fonctionne…

Empiler des palettes de sacs souples de 3 tonnes : un jeu d'enfant pour Heli et ses AGV optimisés par Kollmorgen >

Les projets se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il est donc important de fournir des solutions modulaires pouvant être adaptées aux besoins de chaque client. Découvrez comment le constructeur de charriots élévateurs Heli est parvenu à créer…

AGV et AMR dotés de la 5G : une révolution pour l'intralogistique >

Dans les usines et les entrepôts, on trouve des machines intelligentes appelées véhicules autoguidés (AGV) et des robots mobiles autonomes (AMR). Elles révolutionnent la façon dont nous gérons les matériaux en effectuant d'elles-mêmes certaines…

Hangcha Intelligent renforce la production intelligente de céramique : la transformation du groupe New Pearl grâce à des techniques de production avancées >

Dans un secteur en constante évolution comme celui de la production industrielle, l’innovation est la pierre angulaire du progrès. Le groupe New Pearl, pionnier dans le secteur de la fabrication de céramique, vient de franchir une nouvelle étape…

Devenez expert en AGV avec le programme de formation complet de Kollmorgen >

De nos jours, l'industrie des systèmes de véhicules autoguidés (AGV) évolue à vitesse grand V. Dans ce contexte, l'apprentissage en continu et l'acquisition constante de nouvelles compétences sont indispensables pour garder une longueur d'avance…
ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot et les AGV : avantages, inconvénients et juste milieu

ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot et les AGV : avantages, inconvénients et juste milieu >

Les IA génératives comme ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot peuvent-elles révolutionner l'univers des AGV ? Sebastian Witkarsson, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Kollmorgen, se penche sur la question et invite…