Passer au contenu principal
blog | Tous ensemble pour l'innovation : davantage de perspectives signifie de meilleures idées et de meilleurs produits |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Chaque année, de plus en plus de femmes joignent les rangs de Kollmorgen, ce qui contribue réellement à élargir les perspectives globales. Tout le monde s'accorde pour dire que la diversité est un moteur d'innovation et ces valeurs s'appliquent au groupe à tous les niveaux.

L'activité de Kollmorgen est à la pointe de la technologie. Dans les grands entrepôts et les unités de production, il est de plus en plus courant de voir des robots mobiles et autonomes créer de meilleurs flux et une logistique plus efficace. La technologie intelligente de Kollmorgen dans ce secteur en pleine croissance est aujourd'hui présente dans plus de 30 000 véhicules dans le monde.

Johanna Turesson est Directrice de la gestion des produits et travaille chez Kollmorgen depuis 2016 :

« J'apprécie le fait que toutes les étapes du développement, de l'idée au produit, se trouvent sous un même toit. Cela signifie qu'il existe de nombreuses fonctions diverses dans l'entreprise et qu'il est possible de toucher à différents domaines. J'ai occupé trois fonctions différentes ici chez Kollmorgen et toutes m'ont donné la chance de m'immerger dans de nouvelles compétences. Une des raisons qui rendent cela possible est que chacun a des objectifs de développement individuels pour se préparer à de nouvelles fonctions. »

Malin Nielsen, Responsable RH au niveau mondial, partage le même avis : « Le nombre d'opportunités de développement m'a enthousiasmée depuis mes débuts, compte tenu de la taille et de l'échelle de notre entreprise. »

Journée de l'innovation

La Journée de l'innovation est un événement que Kollmorgen organise toutes les 12 semaines, étant donné que l'entreprise travaille par cycles planifiés de 12 semaines. Cet événement de 24 heures consiste à rechercher de nouvelles idées sur un thème spécifique. Des équipes sont formées pour pousser une nouvelle idée aussi loin que possible avant de la présenter le lendemain.

« La Journée de l'innovation est une excellente occasion de travailler de manière transversale », affirme Johanna. « Nous avons des employés dans le monde entier et au cours de cette journée unique, nous pouvons assimiler de nombreuses perspectives différentes sur les exigences et les besoins des clients en faisant équipe avec des collègues représentant d'autres cultures de travail et d'autres points de vue. La dernière fois, j'ai collaboré avec un collègue qui travaille en Chine. C'était à la fois passionnant et stimulant de trouver une idée ensemble. »

Au quotidien, comment la diversité profite-t-elle à l'innovation et au développement?

« Pour moi, le but est d'obtenir plusieurs perspectives », explique Malin. « Le contraste des expériences offre naturellement de nouvelles réflexions et idées sur les voies que devraient emprunter nos innovations. »

« La combinaison améliore le produit », affirme Johanna. « Si vous avez des collègues d'autres régions du monde, cela élève tout simplement le niveau, d'autant plus que nous voulons atteindre un marché international. »

Les avantages de la diversité

Johanna et Malin sont des femmes dans un secteur dominé par les hommes, mais pour elles, c'est loin d'être un aspect négatif.

« Chaque personne est respectée pour ses compétences. J'ai la possibilité d'être compétente et d'emprunter les voies que je souhaite, ce n'est pas une question de genre », affirme Johanna.

« Des expériences et des perspectives diversifiées apportent une valeur ajoutée tant à l'entreprise qu'au personnel », ajoute Malin. « Cela fait du bien de savoir qu'il y a un intérêt et une formation sur la diversité et l'inclusion, au niveau du groupe. »

Lorsque Johanna a commencé en 2016, le département du développement comptait peu de femmes. Aujourd'hui, elles sont nettement plus nombreuses.

« Quand on regarde l'organisation aujourd'hui, 25 % sont des femmes », souligne Malin. « Je crois que le talent attire le talent, et de la même manière la diversité attire la diversité, et les femmes attirent les femmes. »

Inspirer les femmes au niveau de l'enseignement

Pour Kollmorgen, il est important que la base de recrutement soit plus large aujourd'hui.

« Lorsque j'ai étudié à l'Université de technologie de Chalmers, seuls 10 % des étudiants de ma classe étaient des femmes », révèle Johanna. « Maintenant, les gens parlent de la technologie d'une manière différente avec leurs enfants. Et nous sommes heureuses d'aller discuter de notre parcours professionnel dans les lycées et les universités. Nous voulons inspirer davantage de personnes qui étudient pour se lancer dans les secteurs de haute technologie. »

Malin acquiesce. « L'importance d'aller vers les universités, les collèges et les lycées est claire pour les entreprises technologiques depuis longtemps. Un autre changement apporté ces dernières années a été l'introduction de la programmation à l'école primaire, donc tout cela va dans le bon sens », conclut-elle.

Consulter un expert

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant est une application conviviale qui vous permet d'obtenir une rétroaction instantanée sur votre conception de tracé avant même de lancer une simulation dans le système NDC8.
Learn More

NDC Flex

NDC Flex est un système innovant qui allie l'efficacité des véhicules à guidage automatique (AGV) et l'adaptabilité des robots mobiles autonomes (AMR). Cette approche hybride garantit une productivité optimale du site tout en atténuant les risques liés aux perturbations potentielles.
Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Illustration de l'environnement d'un entrepôt automatisé

Un fabricant de textiles accroît son rendement de 45 % grâce à OKAGV et Kollmorgen >

Découvrez comment un fabricant de textiles d'Asie du Sud-Est a amélioré de 45 % ses performances en matière de manutention et éliminé les erreurs de livraison grâce à l'utilisation de plus de 100 AMR et AGV équipés de technologies développées par…
DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux

DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux >

À Borås, en Suède, DB Schenker a franchi un pas important dans le transport de marchandises ayant des délais serrés. En automatisant les transports internes, l'entreprise a pu augmenter sa productivité, tout en améliorant la sécurité et réduisant les…
3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla

3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla >

Bring Logistics, l'un des principaux prestataires logistiques tiers des pays nordiques, a automatisé son centre logistique de Skedsmo à Bergen, près d'Oslo, avec l'aide de Rocla, partenaire de Kollmorgen. L'installation de 32 000 m² fonctionne…

Empiler des palettes de sacs souples de 3 tonnes : un jeu d'enfant pour Heli et ses AGV optimisés par Kollmorgen >

Les projets se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il est donc important de fournir des solutions modulaires pouvant être adaptées aux besoins de chaque client. Découvrez comment le constructeur de charriots élévateurs Heli est parvenu à créer…

AGV et AMR dotés de la 5G : une révolution pour l'intralogistique >

Dans les usines et les entrepôts, on trouve des machines intelligentes appelées véhicules autoguidés (AGV) et des robots mobiles autonomes (AMR). Elles révolutionnent la façon dont nous gérons les matériaux en effectuant d'elles-mêmes certaines…

Hangcha Intelligent renforce la production intelligente de céramique : la transformation du groupe New Pearl grâce à des techniques de production avancées >

Dans un secteur en constante évolution comme celui de la production industrielle, l’innovation est la pierre angulaire du progrès. Le groupe New Pearl, pionnier dans le secteur de la fabrication de céramique, vient de franchir une nouvelle étape…

Devenez expert en AGV avec le programme de formation complet de Kollmorgen >

De nos jours, l'industrie des systèmes de véhicules autoguidés (AGV) évolue à vitesse grand V. Dans ce contexte, l'apprentissage en continu et l'acquisition constante de nouvelles compétences sont indispensables pour garder une longueur d'avance…
ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot et les AGV : avantages, inconvénients et juste milieu

ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot et les AGV : avantages, inconvénients et juste milieu >

Les IA génératives comme ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot peuvent-elles révolutionner l'univers des AGV ? Sebastian Witkarsson, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Kollmorgen, se penche sur la question et invite…