Passer au contenu principal

Moteurs sans châssis pour véhicules terrestres de déminage militaire sans pilote (UGV) : puissance, taille et fiabilité >

Les moteurs sans châssis pour les véhicules terrestres sans pilote dans le déminage optimisent la densité de couple, réduisent la taille et garantissent une performance fiable dans les environnements extrêmes.

Conception du mouvement pour les véhicules blindés de combat de prochaine génération >

Découvrez les critères à considérer lors de la conception de véhicules blindés de combat de nouvelle génération, depuis les architectures de mouvement électromécaniques jusqu'aux performances critiques pour la mission.

Dispositif d'asservissement redondant – Quand le positionnement à sécurité intégrée est indispensable >

Dans les appareils médicaux, les systèmes de défense et de nombreuses applications industrielles, la défaillance du système de mouvement n'est pas une option. Découvrez comment des servomoteurs équipés de capteurs d'asservissement redondants intégrés…

Le mouvement pour les missiles : de la vitesse d'innovation à la rapidité de production  >

Face à la croissance rapide du marché mondial des missiles et à la demande de capacités toujours plus innovantes, les ingénieurs doivent pouvoir accéder rapidement à des systèmes de propulsion hautement spécialisés, produits en quantités fiables.…

Aéronefs eVTOL : défis techniques, applications possibles et rôle du mouvement  >

Découvrez comment les servomoteurs sans boîtier optimisés pour chaque application permettent aux fabricants d'accélérer le développement d'eVTOL plus performants et capables de voler plus longtemps.

Explorez l'espace et d'autres mondes avec les moteurs spatiaux Kollmorgen >

L'exploration spatiale continue d'évoluer, et Kollmorgen peut contribuer avec des moteurs conçus en collaboration pour résister aux environnements extrêmes de l'espace.

Gagnez la nouvelle course à l'espace grâce à des moteurs fiables >

L'orbite terrestre basse (OTB) est une économie commerciale en plein essor, et Kollmorgen dispose de l'expertise et des moteurs spatiaux nécessaires pour soutenir cette nouvelle course à l'espace.

Surpasser les limites de la conception des missiles >

Les missiles fonctionnent dans des conditions parmi les plus exigeantes. Ils peuvent subir un flux thermique massif lorsqu'ils traversent les couches de l'atmosphère terrestre, en raison de la vitesse à laquelle ils se déplacent. Avec des vitesses…

Les partenariats avec les fournisseurs ad hoc peuvent atténuer les risques dans les programmes de défense  >

Pour répondre à l'évolution rapide des besoins du secteur de l'aérospatiale et de la défense (A&D), les ingénieurs doivent relever de nombreux défis afin de satisfaire les demandes en constante évolution. Qu'il s'agisse de problèmes liés à la…

Pourquoi envisager des moteurs sans boîtier pour les solutions personnalisées >

Plutôt que de personnaliser un servomoteur, il est possible d'utiliser un moteur sans boîtier et de l'intégrer directement dans la machine proprement dite. En savoir plus dans notre nouvel article de blogue!

Pourquoi utiliser des moteurs à l'épreuve des explosions? >

Les moteurs électriques génèrent de la chaleur dans des conditions normales d'utilisation et risquent de produire une étincelle en cas de défaillance d'un bobinage du moteur. Une surchauffe du boîtier du moteur ou une étincelle qui n'est pas…

Moteurs classiques et sans fentes : ce que vous devez savoir >

Quelle est la meilleure façon d'obtenir un couple élevé et un fonctionnement régulier à des vitesses relativement faibles, comme l'exigent les applications EO/IR? Lisez notre article pour le découvrir.