Passer au contenu principal

Réseau d'assistance Kollmorgen

Search Articles

LED Anzeige für S700, S300, S600, S400Auf den Servoverstärkern ist ein 3-stelliges 7-Segment Display angebracht. Dort werden Betriebszustände, Warnungen und Fehlermeldungen angezeigt. Über die beiden Bedientasten können zusätzliche Informationen abgerufen werden. German
KCM bei hohen EMV AnforderungenBei Kabellängen größer 500mm oder hohen Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit beachten Sie folgende Hinweise. German
KCM KondensatormodulDie KCM Module (KOLLMORGEN Capacitor Module) nehmen kinetische Energie auf, die der Motor im generatorischen Betrieb erzeugt (im 2. und 4. Quadranten, siehe 4 Quadranten Betrieb). Normalerweise wird diese Energie über Bremswiderstände in Verlustleistung umgesetzt. Die KCM Module speisen die… German
IsolationsmaterialDie Wahl des Isolationsmaterial hängt typisch von der Anwendung ab. Zum Beispiel müssen Umgebungsbedingungen wie Temperatur, chemische und mechanische Belastung bei der Wahl des Materials berücksichtigt werden. German
Asynchron MotorenAllgemeines Eine Drehstrom - Asynchronmaschine, auch Drehstrom - Induktionsmaschine genannt, kann entweder als Motor oder als Generator verwendet werden. German
Inkrementalgeber mit HallValid for S300, S400, S600, S700 German
IEC Baugröße Table of Contents Allgemeines Gän German
Gleichlauf Table of Contents Rundlauf Rastmoment German
Inkrementalgeber Table of Contents Allgemeines Vervierfach German