Dans le monde de l'aérospatiale et de la défense, la technologie du mouvement constitue la couche physique d'exécution. Ce sont les moteurs et les actionneurs qui permettent de mettre en œuvre les décisions prises par l'IA, les comportements autonomes et les commandes définies par logiciel. Sans des bases solides mises en place dès le départ, les programmes ne peuvent pas évoluer pour répondre à la demande croissante en matière de défense. Pourquoi est-ce important ?
Pendant des décennies, l'avantage concurrentiel dans l'aérospatiale et la défense tenait à la capacité de fournir le système le plus avancé au juste prix et dans les délais. Cela n'a pas changé, mais les exigences se sont accrues. À mesure que les menaces évoluent et que les cycles de développement s'accélèrent, les clients doivent proposer des systèmes extrêmement perfectionnés plus rapidement que jamais.
Même si l'IA et les logiciels sont à l'avant-garde de cette évolution, leur avantage ne se concrétise véritablement que lorsque le système est capable d'exploiter ces informations. Les clients doivent avoir l'assurance que ces systèmes peuvent être déployés de manière fiable à grande échelle et qu'ils fonctionnent efficacement même sous pression.
Points clés à retenir
- La technologie de mouvement constitue la couche d'exécution qui permet de traduire l'intelligence artificielle, l'autonomie et la défense logicielle en efficacité opérationnelle.
- L'innovation dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense requiert des capacités évolutives et industrialisables pour les missiles, les systèmes sans pilote, les technologies hypersoniques et l'espace, entre autres.
- Les plateformes modernes requièrent des systèmes de mouvement compacts, robustes et optimisés en matière de facteurs SWaP-C, de précision, de performances thermiques et de capacité de survie.
- Dans ce domaine, la capacité à réaliser rapidement des prototypes et à les adapter de manière fiable à grande échelle est aussi stratégique que la technologie elle-même.
Pourquoi l'évolutivité est désormais le défi majeur dans l'aérospatiale et la défense
Le ministère de la Défense accorde désormais une importance accrue à la mise en service rapide et efficace de nouvelles capacités. Fin 2025, le Pentagone a réduit ses 14 domaines technologiques critiques à six seulement. Deux d'entre eux incluent explicitement le terme « à grande échelle » dans leur nom : « Énergie dirigée à grande échelle » et « Hypersonique à grande échelle ». Cela renforce la tendance vers des technologies prêtes pour la production de masse.
La rapidité fait partie intégrante de cette équation de mise à l'échelle. Les délais de développement réduits et les nouvelles voies d'acquisition facilitent l’entrée des entreprises commerciales et des acteurs non traditionnels du secteur de la défense sur le marché. Ces nouveaux venus apportent des modèles de développement plus rapides et itératifs, tandis que les entreprises établies fonctionnent selon des cycles de programmes complexes qui peuvent durer des décennies. Les uns comme les autres ont besoin de fournisseurs de systèmes de contrôle de mouvement capables soutenir leur rythme.
Parallèlement, des technologies qui, autrefois, évoluaient principalement dans leurs propres domaines, tendent aujourd'hui à converger. L'intelligence artificielle facilite la mise en place de plateformes plus autonomes. Les technologies avancées de détection et de communication favorisent le développement de systèmes collaboratifs. De nouvelles méthodes de fabrication permettent d'augmenter les volumes de production. Les opportunités sont considérables, mais les défis le sont tout autant. L'innovation doit être durable, au-delà de la phase du prototype.
Cela est particulièrement évident dans les domaines en pleine expansion, tels que les plateformes autonomes et collaboratives, l’augmentation de la production de satellites en orbite basse (LEO) et le besoin urgent de reconstituer les stocks de missiles. À mesure que la demande s’accélère, le défi s’étend à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Pour faire évoluer la plateforme à grande échelle, il faut faire évoluer toutes les technologies critiques qui la composent, y compris le contrôle de mouvement. Cela nécessite des fournisseurs capables de suivre le rythme et d’assurer des livraisons régulières à mesure que les programmes évoluent.
Quelles technologies transforment l'avenir des missions ?
La prochaine vague d'innovation dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense prend forme à la croisée des chemins entre le logiciel et le matériel. L'IA, l'autonomie, les technologies de détection avancée, les communications et la fabrication progressent ensemble, créant des capacités dont elles ne seraient pas capables individuellement. À mesure que cette convergence s'accélère, le défi technique de concevoir des systèmes de mouvement capables de suivre le rythme de ce que le logiciel rend désormais possible devient de plus en plus ardu.
Systèmes autonomes et sans pilote
La transition des plateformes individuelles vers les systèmes collaboratifs évolue rapidement. Aux petits systèmes aériens sans pilote (UAS) et aux munitions de type « loitering » s'ajoutent désormais des essaims autonomes et des avions de combat collaboratifs (CCA), ce qui génère une demande importante de systèmes performants. Ces plateformes facilement remplaçables et produites en grande quantité modifient la donne, mettant l'accent sur des conceptions reproductibles, s'intégrant efficacement et pouvant être produites de manière fiable à grande échelle.
L'hypersonique
À Mach 5 ou plus, presque tous les défis liés au mouvement deviennent plus complexes. Le vol hypersonique de longue durée soumet l'actionnement des gouvernes et le contrôle des vecteurs de poussée à des conditions extrêmes de chaleur, de chocs et de vibrations, tout en exigeant un contrôle précis. Le budget de l'Armée de l'air pour l'exercice 2027 s'élève à 346 millions de dollars pour le prototypage d'armes hypersoniques, ce qui témoigne d'un investissement continu dans ces technologies en pleine évolution. Le défi en matière d'ingénierie ne se limite plus à la précision. Il consiste désormais à maintenir cette précision dans certaines des conditions les plus difficiles rencontrées lors des missions de défense.
Fabrications de pointe et additive
La construction des systèmes de défense évolue au même rythme que leurs capacités. L'automatisation, la fabrication additive, les outils de production numérique et les méthodes d'inspection avancée permettent la mise en place de réseaux de fabrication plus flexibles et décentralisés, capables d’accélérer le développement et d’augmenter la capacité de production. Toutefois, cela ne doit pas se faire au détriment de la qualité. Le véritable atout réside dans la mise en place de systèmes et de normes de qualité rigoureux, afin de préserver la reproductibilité et la confiance au fil de l'accélération et de la mise à l'échelle.
Intégration de l'IA
L’IA prend de plus en plus d’importance dans la chaîne opérationnelle. Les décisions et les réactions s’effectuent en temps réel. Cependant, l’accélération du traitement des informations impose des exigences accrues au matériel. Une commande visant à orienter un capteur, à diriger un missile ou à stabiliser un laser doit toujours être exécutée par un moteur ou un actionneur. Alors que l’IA réduit le délai entre la détection et la prise de décision, le délai entre la prise de décision et l’action doit lui aussi être raccourci.
Le « New Space » et les constellations de satellites LEO
Le secteur spatial évolue, passant d'un petit nombre de ressources hautement spécialisées à des architectures plus nombreuses, construites autour de constellations plus grandes. Les systèmes de défense antimissile multicouches proposés, comme le « Golden Dome », en sont la preuve. Ces systèmes prévoient l’utilisation de milliers de satellites en orbite terrestre basse (LEO). Cela change la donne en matière d'orientation, de stabilisation et d'optique des satellites. Si une précision avec une gigue ultra-faible reste indispensable, elle doit désormais être reproduite à des volumes de production que le secteur spatial de la défense a rarement connus auparavant.
Lutte anti-drone
Les systèmes de lutte anti-drones (C-UAS) opèrent dans le cadre d'un système de défense multicouche ou d'une mission autonome dotée d'une force opérationnelle dédiée et d'une tranche d'acquisition spécifique. Ces systèmes comprennent des intercepteurs cinétiques, des moyens de guerre électronique et des systèmes à énergie dirigée. Le mouvement est au cœur de chaque couche, qu'il s'agisse des piédestaux radar et des stations de poursuite qui maintiennent le verrouillage sur la cible ou des cardans à pointage rapide qui se déplacent et se stabilisent rapidement et avec précision. Lorsque les menaces arrivent en grand nombre, le système doit pouvoir les identifier et les neutraliser en quelques secondes.
Ce que les technologies de l'aérospatiale et de la défense exigent des systèmes de mouvement
À mesure que les missions deviennent plus sophistiquées, la marge d'erreur liée au mouvement diminue. Les systèmes de mouvement doivent offrir les performances attendues dans des encombrements réduits, des environnements plus difficiles et des cycles de développement plus courts. Si les contraintes spécifiques varient selon les applications, le niveau de précision requis reste constant. Le tableau suivant présente les défis d'ingénierie spécifiques posés par ces facteurs et leurs implications en matière d'exigences de mouvement.
| Application | Défi technique | Exigences relatives au mouvement |
|
Missiles et munitions guidées
|
Chocs, vibrations et températures extrêmes, dans des encombrements de plus petite taille | Densité de couple élevée, capacité de survie, précision de guidage inférieure à une minute d'arc, résistance aux températures extrêmes |
| Espace et constellations de satellites LEO | Chocs extrêmes, vide, rayonnements et dissipation thermique limitée dans des architectures de plus en plus volumineuses | Résistance aux rayonnements et au vide, conformité aux normes de la NASA en matière de dégazage, gestion thermique sans convection |
| Systèmes sans pilote | Budgets SWaP-C serrés associés à des volumes de production croissants | Moteurs sans châssis compacts et à haute densité de puissance, redondance et tolérance aux pannes, volume de production évolutif |
|
Lutte anti-drone
|
Cibles qui peuvent apparaître et manœuvrer rapidement, souvent en grand nombre | Faible latence et large bande passante, cardans à pointage rapide, stabilisation rapide, commande de la plateforme d'armes et maintien de la stabilité du verrouillage de la cible |
|
Hypersonique
|
Contraintes thermiques, chocs et vibrations extrêmes à une vitesse supérieure à Mach 5 | Capacité de survie, commande précise des ailettes et du vecteur de poussée à une vitesse supérieure à Mach 5 |
Pourquoi le choix d'un partenaire de mouvement est une décision stratégique en matière de défense ?
À mesure que les capacités évoluent vers le logiciel, l’importance d’un partenaire maîtrisant l’ensemble de la chaîne de mouvement ne cesse de croître. Les fournisseurs qui conçoivent leurs produits en mettant l'accent sur la modularité et les interfaces ouvertes permettent ainsi la mise en œuvre de systèmes de défense à architecture ouverte. L'approche des systèmes modulaires ouverts (Modular Open Systems Approach), désormais imposée par la législation américaine pour les programmes de défense majeurs, repose sur des composants pouvant être ajoutés, remplacés et reconfigurés tout au long du cycle de vie d'une plateforme. Le mouvement fait partie de ces composants.
Le goulot d'étranglement ne vient ni des logiciels ni des idées. Le défi consiste à produire des systèmes de mouvement robustes, précis et à haute densité de puissance, dans les volumes exigés par les missions. Pour répondre à cette demande, il faut plus qu'un simple fournisseur de moteurs. Il faut un partenaire de mission disposant de l'envergure requise pour résoudre l'intégralité du problème du mouvement et de la capacité de production suffisante pour soutenir le rythme. Il faut un partenaire spécialisé dans les systèmes de mouvement, capable de résoudre l'ensemble des problèmes liés au mouvement et disposant des capacités de production nécessaires pour y répondre.
Membre de Regal Rexnord Aerospace & Defense Solutions, Kollmorgen possède plus d’un siècle d’expertise dans le domaine du mouvement pour l’aérospatiale et la défense. Nos solutions soutiennent des programmes de production mondiaux depuis des décennies, des chars Abrams aux missiles PAC-3, en passant par les drones MQ-9 Reaper et les missions de rovers sur Mars. Pour un constructeur, cela signifie qu'il faut disposer d'un fournisseur unique regroupant l'ensemble de la gamme de produits de mouvement, notamment des moteurs sans châssis et des systèmes d'asservissement de précision, des micromoteurs, des vis à billes et des vis sans fin, des résolveurs, des composants magnétiques, des roulements, des engrenages, des embrayages et des freins. Nous disposons de 14 sites de production mondiaux certifiés AS9100 et d'une vaste expérience dans le respect des normes de défense rigoureuses et des exigences de conformité à travers le monde.
Les experts en mouvement de Kollmorgen collaborent avec les équipes du client tout au long du processus, depuis les discussions initiales jusqu’au prototypage et à la production à plein régime. Ils adaptent des technologies éprouvées sur le terrain aux exigences spécifiques de chaque mission. Les équipes peuvent partir d'une plateforme existante, choisir parmi des milliers de modifications standard ou développer une solution sur mesure si nécessaire. Cela offre un parcours évolutif allant des prototypes de moteurs conventionnels à des configurations de série entièrement certifiées pour l'espace ou adaptées aux exigences des missions.
L'avenir de l'innovation dans l'aérospatiale et la défense
Lorsque le délai de réapprovisionnement constitue un indicateur stratégique, votre avantage technique n’a d’importance que si vous êtes en mesure de produire, de certifier, de livrer et d'assurer la maintenance de ce produit au rythme imposé par les exigences opérationnelles. À mesure que les secteurs de l’aérospatiale et de la défense deviennent de plus en plus axés sur les logiciels, concurrentiels et tournés vers l'évolutivité, les organisations qui considèrent le mouvement comme une capacité stratégique plutôt que comme un simple composant seront celles qui transformeront leur ambition en un avantage opérationnel durable.
Découvrez comment les experts des secteurs de l'aérospatiale et de la défense de Kollmorgen peuvent identifier et résoudre très tôt les problèmes potentiels liés à la conception et à la production, avant qu'ils ne constituent un risque pour le programme.
Foire aux questions
Quelle est la couche d'exécution des systèmes de défense ?
La technologie du mouvement constitue la couche d'exécution physique. Elle comprend les moteurs, les actionneurs et les cardans qui traduisent les décisions de l'IA et les commandes logicielles en actions précises et concrètes. C'est à ce niveau que l'autonomie et les logiciels à architecture ouverte permettent d'assurer l'efficacité des missions.
Pourquoi la technologie du mouvement est-elle importante dans l'innovation de l'aérospatiale et de la défense ?
Bien que les capacités de défense soient de plus en plus définies par des logiciels, chaque décision de ciblage, chaque manœuvre autonome et chaque correction de pointage des satellites dépendent toujours d'un système de mouvement physique pour leur exécution. La technologie de mouvement rend possibles les opérations de défense définies par logiciel.
Que signifie « SWaP-C » dans le domaine de l'ingénierie de défense ?
SWaP-C est l'acronyme de « taille, poids, puissance et coût ». Il s'agit du critère de conception principal pour les plateformes de défense qui exigent des performances maximales dans un format aussi compact, léger, économe en énergie et abordable que possible.
En quoi le contrôle de mouvement contribue-t-il au vol hypersonique ?
Les engins hypersoniques dépendent de l'actionnement des ailettes et du contrôle vectoriel de la poussée pour manœuvrer à des vitesses égales ou supérieures à Mach 5. Ces systèmes de mouvement doivent assurer un contrôle précis tout en fonctionnant dans certains des environnements les plus hostiles des missions de défense, où ils sont exposés à des conditions thermiques, des chocs et des vibrations extrêmes.
Qui devrait envisager de faire appel à un partenaire spécialisé dans les programmes aérospatiaux et de défense ?
Tant les nouveaux acteurs du secteur commercial que les sous-traitants traditionnels de la défense profitent d'un partenaire spécialisé dans le domaine du mouvement. Les nouveaux acteurs du marché ont besoin d'un prototypage rapide et de cycles de conception courts, tandis que les entreprises bien établies ont besoin d'une production à grande échelle, de la conformité réglementaire et d'un soutien technique sur plusieurs décennies. Un partenaire capable de répondre aux besoins des uns comme des autres permet de réduire les risques liés aux programmes sur l'ensemble du spectre des acquisitions.