Passer au contenu principal

À propos de Kollmorgen et NDC

Kollmorgen est le leader mondial des kits d'automatisation de véhicules autoguidés (AGV) avec une base installée de plus de 30 000 véhicules. La société a été fondée sous le nom de NDC en 1962 et est devenue Kollmorgen en 2009.

  • Héritage de l'innovation
    – Première usine de production automobile au monde avec des véhicules sans conducteur
  • Offre complète 
    – Navigation, matériel, logiciel, services

Entreprise membre de MAG Entreprise membre de MHI

ISO DNV 27001 Homologations

Qualité et environnement

Kollmorgen assure une qualité élevée et constante et veille à minimiser l'impact sur l'environnement, par exemple en réduisant les émissions de CO2 dans notre travail quotidien. L'objectif est de fournir des produits et des services de classe mondiale qui donnent à nos clients un avantage irréfutable sur le marché. Notre politique en matière de qualité et d'environnement décrit en détail ce que nous faisons et comment vous en bénéficiez.

Le système de gestion de Kollmorgen Automation AB est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO/CEI 27001.

Champ d'application : Développement et vente de solutions et de services de commande sans conducteur pour la manutention de matériaux et les solutions intralogistiques.

L'utilisation de véhicules automatisés, basés sur les solutions NDC, dans le processus de manutention se traduit par :

  • Un cycle de vie du véhicule plus long
    Mouvements fluides et contrôlés
  • Une consommation d'énergie réduite
    Possibilité de fonctionnement sans lumière et à des températures élevées ou basses
  • Une réduction des dommages aux marchandises, palettes et rayonnages
    Aucune collision avec des personnes ou des véhicules
  • Une réduction des risques d'accidents du travail
    Grâce à un environnement de travail plus sûr

Performances éprouvées

World’s first automobile production plant with driverless vehicles
Première usine de production automobile au monde avec des véhicules sans conducteur
Volvo, Suède, 1972
World’s first laser-guided vehicle
Premier véhicule à guidage laser au monde
Tetra Pak, Singapour, 1990
World’s first Pick-n-Go system
Premier système Pick-n-Go au monde
Marktkauf, Allemagne, 2007
World’s first driverless vehicle with 16 controlled wheels
Premier véhicule sans conducteur au monde avec 16 roues contrôlées
Posco Steel, Corée du Sud, 2009

Brochure Le monde en mouvement

Projets de recherche Kollmorgen liés aux AGV

Kollmorgen est l'un des collaborateurs des projets de recherche suivants :

Projet actif

NiCE : Robust Navigation in Changing Environments (Navigation robuste dans des environnements changeants)
Visitez le site Web : oru.se

Projets terminés

Semantic Robots
Visitez le site Web : oru.se

Iliad
Visitez le site Web : iliad-project.eu/

Loading...

Ressources associées

Illustration de l'environnement d'un entrepôt automatisé

Un fabricant de textiles accroît son rendement de 45 % grâce à OKAGV et Kollmorgen >

Découvrez comment un fabricant de textiles d'Asie du Sud-Est a amélioré de 45 % ses performances en matière de manutention et éliminé les erreurs de livraison grâce à l'utilisation de plus de 100 AMR et AGV équipés de technologies développées par…
DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux

DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux >

À Borås, en Suède, DB Schenker a franchi un pas important dans le transport de marchandises ayant des délais serrés. En automatisant les transports internes, l'entreprise a pu augmenter sa productivité, tout en améliorant la sécurité et réduisant les…
3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla

3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla >

Bring Logistics, l'un des principaux prestataires logistiques tiers des pays nordiques, a automatisé son centre logistique de Skedsmo à Bergen, près d'Oslo, avec l'aide de Rocla, partenaire de Kollmorgen. L'installation de 32 000 m² fonctionne…

Empiler des palettes de sacs souples de 3 tonnes : un jeu d'enfant pour Heli et ses AGV optimisés par Kollmorgen >

Les projets se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il est donc important de fournir des solutions modulaires pouvant être adaptées aux besoins de chaque client. Découvrez comment le constructeur de charriots élévateurs Heli est parvenu à créer…

AGV et AMR dotés de la 5G : une révolution pour l'intralogistique >

Dans les usines et les entrepôts, on trouve des machines intelligentes appelées véhicules autoguidés (AGV) et des robots mobiles autonomes (AMR). Elles révolutionnent la façon dont nous gérons les matériaux en effectuant d'elles-mêmes certaines…

Devenez expert en AGV avec le programme de formation complet de Kollmorgen >

De nos jours, l'industrie des systèmes de véhicules autoguidés (AGV) évolue à vitesse grand V. Dans ce contexte, l'apprentissage en continu et l'acquisition constante de nouvelles compétences sont indispensables pour garder une longueur d'avance…
ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot et les AGV : avantages, inconvénients et juste milieu

ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot et les AGV : avantages, inconvénients et juste milieu >

Les IA génératives comme ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot peuvent-elles révolutionner l'univers des AGV ? Sebastian Witkarsson, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Kollmorgen, se penche sur la question et invite…
Journée de l'innovation Kollmorgen, concrétiser les idées à la pointe de la technologie

Concrétiser les idées à la pointe de la technologie >

Tournée vers l'innovation, Kollmorgen s'investit constamment dans des collaborations et des projets de recherche pour échanger des connaissances et des compétences avec des partenaires et des universités du monde entier. Découvrez comment Kollmorgen…