Skip to main content

Über Kollmorgen und NDC

Kollmorgen ist der weltweit führende Anbieter von Automatisierungssystemen für fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) mit bereits mehr als 30.000 Installationen. Das Unternehmen wurde 1962 als NDC gegründet und 2009 in Kollmorgen umbenannt.

  • Innovation aus Tradition
    Die weltweit erste Produktionsstätte mit fahrerlosen Transportsystemen
  • Komplettes Angebot
    Navigation, Hardware, Software, Service

MAG-Mitgliedsunternehmen MHI-Mitgliedsunternehmen

ISO DNV 27001 Zertifizierungen

Qualität und Umwelt

Kollmorgen stellt gleichbleibend hohe Qualität sicher und minimiert die Umweltbelastung zum Beispiel durch die Reduzierung von CO2-Emissionen bei der täglichen Arbeit. Unser Ziel ist es, erstklassige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die unseren Kunden einen unschlagbaren Wettbewerbsvorteil verschaffen. Unsere Qualitäts- und Umweltrichtlinie beschreibt detailliert, was wir machen und wie Sie davon profitieren.

Das Managementsystem von Kollmorgen Automation AB ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO/IEC 27001 zertifiziert.

Tätigkeitsbereich: Entwicklung und Vertrieb von fahrerlosen Steuerungslösungen und Dienstleistungen für Materialfluss- und Intralogistiklösungen.

Der Einsatz von automatisierten Fahrzeugen, die auf NDC-Lösungen basieren, im Materialflussprozess bewirkt Folgendes:

  • Verlängerter Fahrzeuglebenszyklus
    Gleichmäßige, kontrollierte Bewegungen
  • Geringerer Energieverbrauch
    Möglichkeit zum Betrieb ohne Beleuchtung und bei hohen/geringen Temperaturen
  • Weniger beschädigte Waren, Palletten und Regale
    Keine Zusammenstöße mit Personen oder Fahrzeugen
  • Geringeres Risiko von Arbeitsunfällen
    Dank einer sichereren Arbeitsumgebung

Bewährte Leistung

World’s first automobile production plant with driverless vehicles
Die weltweit erste Produktionsstätte mit fahrerlosen Transportfahrzeugen
Volvo, Schweden, 1972
World’s first laser-guided vehicle
Das weltweit erste lasergeführte Fahrzeug
Tetra Pak, Singapur, 1990
World’s first Pick-n-Go system
Weltweit erstes Pick-n-Go-System
Marktkauf, Deutschland, 2007
World’s first driverless vehicle with 16 controlled wheels
Weltweit erstes fahrerloses Fahrzeug mit 16 gesteuerten Rädern
Posco Steel, Südkorea, 2009

Broschüre „Die Welt in Bewegung“

Kollmorgen – Forschungsprojekte im FTF-Bereich

Kollmorgen ist an den folgenden Forschungsprojekten beteiligt:

Laufendes Projekt

NiCE: Robuste Navigation in sich verändernden Umgebungen (Navigation in Changing Environments)
Website besuchen: oru.se

Abgeschlossene Projekte

Semantic Robots
Webseite besuchen: oru.se

Iliad
Webseite besuchen: iliad-project.eu/

Loading...

Related Resources

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer >

Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer.
DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein

DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein >

DB Schenker in Borås hat den nächsten Schritt in Richtung eines effizienten Transports von zeitkritischen Gütern unternommen, indem interne Transporte automatisiert und die Produktivität gesteigert wurde, während gleichzeitig die Sicherheit…
Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla

Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla >

Bring Logistics, ein führender Third-Party-Logistikdienstleister in Skandinavien, hat sein Logistikzentrum Skedsmo in Bergen bei Oslo mit Hilfe von Kollmorgens Partner Rocla automatisiert. Die 32.000 m² große Anlage arbeitet nun mit neun fahrerlosen…

Stapeln von 3-Tonnen-Paletten mit Soft-Bags: Für FTS von Heli mit der Technologie von Kollmorgen keine Herausforderung >

Jedes Projekt ist anders. Daher ist es wichtig, eine modulare Lösung anbieten zu können, die an die Anforderungen der Kunden angepasst werden kann. Erfahren Sie, wie Heli spezialisierte FTS mit einem großen Aktionsradius entwickelt und mit der…

5G-fähige FTF und AMR: ein Meilenstein für die Intralogistik >

In Fabriken und Lagern kommen intelligente Systeme zum Einsatz, die als fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) und autonome mobile Roboter (AMR) bezeichnet werden. Sie verändern die Materialwirtschaft, indem sie selbstständig Aufgaben erledigen und…

Vertiefen Sie Ihre FTS-Kenntnisse mit dem umfassenden Schulungsangebot von Kollmorgen >

Da sich fahrerlose Transportsysteme (FTS) rasant weiterentwickeln, können sich Unternehmen durch kontinuierliche Weiterbildung und Kompetenzentwicklung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen.
ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden

ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden >

Könnte Prompt-basierte KI wie ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot die FTF-Branche revolutionieren? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer bei Kollmorgen, hat sich die Vor- und Nachteile dieser Technologie angesehen – und…
Kollmorgen Innovation Day, Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik

Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik >

Bei Kollmorgen dreht sich alles um Innovation. Wir investieren ständig in Kooperationen und Forschungsprojekte, um Wissen und Know-how mit Partnern und Universitäten in aller Welt auszutauschen. Erfahren Sie von einem Experten auf dem Gebiet mehr…
Kollmorgen Innovationstag

Gemeinsam für Innovation: Mehr Perspektiven für bessere Ideen und bessere Produkte >

Kollmorgen stellt Jahr für Jahr immer mehr weibliche Beschäftigte ein, was unsere gesamte Sichtweise deutlich erweitert. Alle sind sich einig, dass Diversität die Innovation fördert, und diese Werte gelten für unser Unternehmen auf sämtlichen Ebenen.