Pular para o conteúdo principal

Sobre a Kollmorgen e a NDC

A Kollmorgen é líder mundial em kits de automação para veículos guiados automaticamente (AGV), com uma base instalada de mais de 30 mil veículos. A empresa foi fundada como NDC em 1962 e se tornou a Kollmorgen em 2009.

  • Legado de inovação
    Primeira fábrica de produção de automóveis do mundo com veículos sem motorista
  • Oferta completa
    Navegação, hardware, software, serviços

Empresa membro do MAG Empresa membro do MHI

ISO DNV 27001 Certificações

Qualidade e Meio Ambiente

A Kollmorgen garante qualidade alta e consistente, além de minimizar o impacto ambiental, por exemplo, reduzindo as emissões de CO2 em nosso trabalho diário. O objetivo é fornecer produtos e serviços de classe mundial, dando aos nossos clientes uma vantagem irrefutável no mercado. Nossa Política de Qualidade e Meio Ambiente descreve em detalhes o que fazemos e como você se beneficia.

O sistema de gestão da Kollmorgen Automation AB é certificado de acordo com a ISO 9001, ISO 14001 e ISO/IEC 27001.

Escopo: Desenvolvimento e comercialização de soluções e serviços de controle sem motorista para manuseio de materiais e soluções intralogísticas.

O uso de veículos automatizados, com base nas Soluções da NDC, no processo de manuseio de materiais resulta em:

  • Ciclo de vida mais longo do veículo
    Movimentos suaves e controlados
  • Menor consumo de energia
    Possível funcionar com as luzes apagadas e em altas/baixas temperaturas
  • Menos danos a mercadorias, paletes e prateleiras
    Sem colisões com humanos ou veículos
  • Menor risco de acidentes de trabalho
    Graças a um ambiente de trabalho mais seguro

Desempenho comprovado

World’s first automobile production plant with driverless vehicles
Primeira fábrica de produção de automóveis do mundo com veículos sem motorista
Volvo, Suécia, 1972
World’s first laser-guided vehicle
O primeiro veículo guiado a laser do mundo
Tetra Pak, Cingapura, 1990
World’s first Pick-n-Go system
O primeiro sistema Pick-n-Go do mundo
Marktkauf, Alemanha, 2007
World’s first driverless vehicle with 16 controlled wheels
O primeiro veículo sem motorista do mundo com 16 rodas controladas
Posco Steel, Coreia do Sul, 2009

Folheto O mundo em movimento

Projetos de pesquisa de AGV da Kollmorgen

A Kollmorgen é um dos colaboradores nos seguintes projetos de pesquisa:

Projeto ativo

NiCE: Navegação robusta em ambientes mutáveis
Visite o site: oru.se

Projetos concluídos

Semantic Robots
Visite o site: oru.se

Iliad
Visite o site: iliad-project.eu/

Loading...

Recursos Relacionados

Ilustração de um armazém automatizado

Fabricante de produtos têxteis aumenta sua eficiência em 45% com a OKAGV e a Kollmorgen >

Veja como um fabricante de produtos têxteis do sudeste asiático aumentou a eficiência no manuseio de materiais em 45% e eliminou erros de entrega com mais de 100 AMRs e AGVs equipados com tecnologia da OKAGV e da Kollmorgen.
Um local, duas frotas, VDA 5050 no meio: o sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer

Um local, duas frotas, VDA 5050 no meio: o sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer >

O sistema AGV personalizado da Jungheinrich atende às necessidades de longo prazo da Wildeboer
A DB Schenker implementa AGVs da Jungheinrich com tecnologia Kollmorgen para operações em terminais

A DB Schenker implementa AGVs da Jungheinrich com tecnologia Kollmorgen para operações em terminais >

Na cidade de Borås, a DB Schenker deu o próximo passo na movimentação eficiente de mercadorias com prazos apertados, ao automatizar os transportes internos, aumentar a produtividade, aprimorar a segurança e reduzir os danos à produção. O terminal…
Fluxo de logística terceirizada (3PL) da Bring aprimorado: 173 paletes/hora com a Kollmorgen e a Rocla

Fluxo de logística terceirizada (3PL) da Bring aprimorado: 173 paletes/hora com a Kollmorgen e a Rocla >

A Bring Logistics, uma das principais fornecedoras de logística terceirizada nos países nórdicos, automatizou seu Centro Logístico Skedsmo em Bergen, perto de Oslo, com a ajuda da Rocla, parceira da Kollmorgen. A instalação de 32.000 m² opera…

Empilhamento de paletes de 3 toneladas de soft bags: não é nenhum desafio para os AGVs da Heli equipados com Kollmorgen >

Nenhum projeto é igual ao outro, então é importante ser capaz de fornecer uma solução modular que os clientes possam adaptar às suas necessidades. Saiba como a Heli criou AGVs especializados de alto alcance, equipados com tecnologia Kollmorgen, para…

Acelere seu conhecimento sobre AGV com o programa de treinamento imersivo da Kollmorgen >

No mundo atual, a rápida evolução dos sistemas de veículos guiados automaticamente (AGV) exige um aprendizado contínuo e o desenvolvimento de habilidades para manter-se à frente da concorrência.
ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot e AGVs: equilibrando os benefícios e desafios

ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot e AGVs: equilibrando os benefícios e desafios >

As IAs generativas, como ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot poderão revolucionar a arena AGV? Sebastian Witkarsson, Diretor de Segurança da Informação da Kollmorgen, analisa as possibilidades – e faz um sinal de cautela.
Dia da Inovação da Kollmorgen, concretizando ideias na vanguarda da tecnologia

A concretização de ideias na vanguarda da tecnologia >

A Kollmorgen tem tudo a ver com inovação, investindo constantemente em colaborações e projetos de pesquisa para trocar conhecimento e experiência com parceiros e universidades em todo o mundo. Saiba mais sobre como a Kollmorgen trabalha para…

Interoperabilidade: o que é e por que é importante na era da automação >

Vivemos em um mundo digital. Os consumidores de comércio eletrônico esperam que as mercadorias sejam entregues com mais rapidez e flexibilidade do que há alguns anos. Organizações, varejistas e seus fornecedores de serviços de armazém, portanto,…