Salta al contenuto principale

Informazioni su Kollmorgen e NDC

Kollmorgen è leader mondiale nella creazione di kit di automazione per veicoli a guida automatica (AGV) con quasi 30.000 installazioni già effettuate. La società è stata fondata con il nome NDC nel 1962 ed è diventata Kollmorgen nel 2009.

  • L’innovazione che ha fatto storia
    Primo stabilimento automobilistico al mondo con veicoli senza conducente
  • Offerta completa
    Navigazione, hardware, software, servizi
  •  

MAG Member Company MHI Member Company

ISO DNV 27001 Certificazioni

Qualità e ambiente

Kollmorgen garantisce qualità elevata e costante per ridurre al minimo l’impatto ambientale, ad esempio riducendo le emissioni di CO2 generate dalle attività giornaliere. L’obiettivo è fornire prodotti e servizi di primo livello, assicurando ai clienti un indiscutibile vantaggio nel mercato. La nostra policy per la qualità e l’ambiente descrive dettagliatamente il nostro operato e i vantaggi per i clienti.

Il sistema di gestione di Kollmorgen Automation AB è certificato secondo ISO 9001, ISO 14001 e ISO/IEC 27001.

Scopo: sviluppo e vendita di soluzioni e servizi di controllo senza operatore per il material handling e le soluzioni intralogistiche.

L’impiego di veicoli automatizzati, utilizzando NDC Solutions, nei processi di material handling consente:

  • Prolungamento della vita utile dei veicoli
    Movimenti scorrevoli e controllati
  • Ridotto consumo energetico
    Possibilità di operare a luci spente e a basse/alte temperature
  • Minori danni a merce, bancali e scaffali
    Nessuna collisione con persone o veicoli
  • Minor rischio di lesioni legate alle attività lavorative
    Grazie a un ambiente di lavoro più sicuro

Prestazioni consolidate

World’s first automobile production plant with driverless vehicles
Primo stabilimento automobilistico al mondo con veicoli senza conducente
Volvo, Svezia, 1972
World’s first laser-guided vehicle
Primo veicolo al mondo a guida laser
Tetra Pak, Singapore, 1990
World’s first Pick-n-Go system
Primo sistema Pick-n-Go del mondo
Marktkauf, Germania, 2007
World’s first driverless vehicle with 16 controlled wheels
Primo AGV al mondo con 16 ruote controllate
Posco Steel, Corea del Sud, 2009

Brochure Un mondo in movimento

Progetti di ricerca AGV Kollmorgen

Kollmorgen è uno dei partner nei seguenti progetti di ricerca:

Progetto in corso

NiCE: Robust Navigation in Changing Environments
Visita il sito web: oru.se

Progetti conclusi

Semantic Robots
Visita il sito web: oru.se

Iliad
Visita il sito web: iliad-project.eu/

Loading...

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.
Kollmorgen Innovation Day: realizzare idee tecnologicamente avanzate

Realizzare idee tecnologicamente avanzate >

Kollmorgen si dedica totalmente all'innovazione, investendo costantemente in collaborazioni e progetti di ricerca per lo scambio di conoscenze e competenze con partner e università in tutto il mondo. Scopri di più su come opera Kollmorgen per…