Salta al contenuto principale
blog | Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen |
|
2 minuti di lettura

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le esigenze dei propri clienti di impilare pallet pesanti di sacchi morbidi, migliorando al contempo l'efficienza e la sicurezza.

Nell'ambito di un'iniziativa di produzione automatizzata intelligente, un'azienda chimica ha deciso di implementare veicoli a guida automatizzata (AGV) nel magazzino del proprio stabilimento di produzione di urea a Xinxiang, in Cina. La flotta di AGV ha il compito di spostare pesanti pallet di sacchi morbidi con fertilizzanti dall'impianto di confezionamento all'area di stoccaggio e successivamente all'area delle merci in uscita. Questo ha permesso di aumentare l'efficienza e la sicurezza, ottenendo un funzionamento 24 ore su 24 con una produzione costante e più prevedibile.

A capo di questa iniziativa, Heli ha implementato AGV specializzati ad alta portata nel magazzino, sfruttando la potenza delle soluzioni NDC di Kollmorgen per l'instradamento degli ordini, la gestione del traffico, la navigazione e il controllo dei veicoli. Utilizzando la tecnologia di navigazione laser con riflettori su una robusta rete 5G, gli AGV elaborano in modo efficiente gli ordini ricevuti dal sistema di gestione del magazzino (WMS), assicurando operazioni semplificate.

Uno dei requisiti di questo progetto prevedeva che gli AGV dovessero impilare due livelli di pallet con sacchi morbidi. Con singoli pallet che pesano fino a 3 tonnellate, la compressione variabile del contenuto dei sacchi su ogni pallet inferiore potrebbe rappresentare una sfida. Per gestire questo aspetto, gli AGV sono stati dotati di sensori a forcella ad alta precisione, che hanno permesso loro di eseguire operazioni di carico e scarico con una tolleranza di posizione flessibile.

L'azienda chimica ha dichiarato che l'iniziativa di automazione è stata un grande successo. L'implementazione ha richiesto meno di 6 mesi dall'inizio del progetto a un sito operativo, con la messa in servizio finale dell'AGV completata in 45 giorni. Gli AGV di Heli con tecnologia Kollmorgen consentono di operare in modo più sicuro, riducendo i danni alle merci e alle attrezzature, e di ottenere una maggiore precisione ed efficienza, con un risparmio del 60% sui costi.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti >

La serie di servomotori AKME con certificazione ATEX consente lo sviluppo di AGV per carichi pesanti destinati ad ambienti pericolosi nei settori chimico, della verniciatura, della lucidatura e in altri contesti produttivi specializzati.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.