Mayın temizleme operasyonlarında kullanılan paletli insansız kara araçları (İKA'lar) için gövdesiz motorlar, tork yoğunluğunu en üst düzeye çıkarır, boyutu küçültür ve zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar.
Elektromekanik hareket mimarilerinden kritik görev performansına kadar yeni nesil zırhlı savaş araçları için tasarım yaparken dikkat etmeniz gereken unsurları öğrenin.
Tıbbi cihazlarda, savunma sistemlerinde ve birçok endüstriyel uygulamada hareket sisteminin arızalanması bir seçenek değildir. Entegre, yedekli geri besleme cihazlarına sahip servo motorların toplam hareket güvenilirliği sağlama zorluğunu nasıl…
Dünyanın dört bir yanındaki füze pazarlarında yaşanan hızlı büyüme ve her zamankinden daha yenilikçi becerilere olan talep nedeniyle mühendislerin, güvenilir miktarlarda üretilmiş ve son derece özelleştirilmiş hareket sistemlerine hızlı bir şekilde…
Her uygulama için optimize edilmiş gövdesiz motorların, üreticilerin daha uzun mesafe uçabilen, daha yüksek kapasiteli eVTOL’lerin geliştirilmesini hızlandırmasına nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.
Alçak Dünya yörüngesi (LEO) hızla büyüyen ticari bir ekonomi ve Kollmorgen bu yeni uzay yarışını desteklemek için gereken uzmanlığa ve uzaya uyumlu motorlara sahip.
Füzelerin bazı en zor ortamlarda çalışır. Dünyanın atmosferinin katmanları arasında geçiş yaparken ve yol aldıkları yoğun hız nedeniyle ciddi miktarda ısı akısı ile karşılaşabilirler. Saate 10.000 kilometreyi aşan hızlarda, bu koşullarda güvenilir ve…
Hızla gelişen Uzay, Havacılık ve Savunma (ARGE) gereksinimleri nedeniyle mühendisler sürekli artan taleplerle baş etmekte birçok zorluk çekiyorlar. Şirketlere, tedarik zinciri sorunlarından değişen devlet yönetmeliklerine kadar çeşitlilik gösteren bu…
Bir servo motoru özelleştirmeye alternatif olarak bir gövdesiz motor kullanılabilir ve doğrudan makineye entegre edilebilir. Yeni blog yazımız hakkında daha fazla bilgi edinin!
Elektrikli motorlar, normal çalışma koşulları altında ısı üretir ve motor bobini arızalanırsa, kıvılcım üretme potansiyeline sahiptir. Aşırı motor gövdesi sıcaklıkları veya uygun şekilde kontrol edilmeyen bir kıvılcım, belirli tehlikeli maddelerin…
Elektro-Optik/Kızılötesi (EO/IR) Sistemler, çok çeşitli uygulamalarda uzun menzilli görsel ve termal görüntüleme sunmak için kullanılır. Genelde uydu, havacılık ve askeri uygulamalarda kullanılan EO/IR sistemlerinde iki ana bileşen vardır: sensörler…
Hareket sistemlerinin ölçeği arttığında senkronizasyon zorlaşır. Modern üretim hücrelerinin yüksek hızlarda hassasiyeti, istikrarı ve verimi nasıl koruduğunu öğrenin.
Tehlikeli alanlar için geliştirilen yeni AKME Serisi, ATEX ve IECEx sertifikaları, benzersiz kompaktlık ve çok yönlülük sunuyor. AKME ile Goldline EB'yi karşılaştırın.
Tıbbi cihazlarda, savunma sistemlerinde ve birçok endüstriyel uygulamada hareket sisteminin arızalanması bir seçenek değildir. Entegre, yedekli geri besleme cihazlarına sahip servo motorların toplam hareket güvenilirliği sağlama zorluğunu nasıl…
Temiz ve Verimli - Gıda Güvenliğinin ve Paketleme Makinesi Güvenilirliğinin İyileştirilmesi: Gıda işleme ve paketleme makinelerinin, hareket sistemlerinin zarar görmesi riski olmadan doğrudan yıkamaya nasıl dayanabileceğini öğrenin. Çalışma süresini…
Akıllı otomasyon, çiftlik üretkenliğini artırdığından, her gün çok çeşitli ağır görevlerin üstesinden gelebilecek güçlü, hassas motorlara ihtiyaç vardır. Ancak en gelişmiş teknoloji bile çiftçiliğin temel doğasını değiştirmez.
Servo motorlar sayısız pazarda makinelere, cihazlara, robotlara ve diğer fabrika otomasyon uygulamalarına güç sağlamak için kullanılıyor. Bu blog, geleneksel fırçasız DC servo motorun beş ana elemanını ele alıyor: Rotor, stator, yataklar, geri…
Dikey gantriler ve kaldıraçlar gibi uygulamalara yönelik hareket çözümler tasarlarken operatör güvenliğini ve operasyonel işlevselliği sağlamak için özellikle dikkat etmelisiniz. Gelin, bu ilgili zorlukları karşılamak için en iyi pratikleri…
Servo sürücülerin işlemci teknolojisindeki gelişmeler bu sürücülerin sunduğu özellikleri ve yetenekleri artırmaya devam ediyor. Mevcut bir sistemde yeni bir sürücü ve kontrol sistemi seçmek nihayetinde uygulama gereksinimlerine bağlıdır. AKD2G servo…
Her makine tasarımcısı müşterilerine en iyi performansı sunmak ister. Özellikle günümüzün gıda ve içecek endüstrisinde, optimum verim ve kalite baskısı her OEM'i en iyinin en iyisi olan yeni sistemler tasarlamaya zorluyor.
Servo motorlar ve servo sistemler hakkında öğrenirken muhtemelen "kapalı döngü sistemleri" ifadesini görmüşsünüzdür. Ne anlama geldiğini ve nasıl çalıştığını merak ettiyseniz doğru yerdesiniz. En yaygın sorular üzerinde gidelim.
Düşük Voltaj Direktifi elektrik sistemini beslemek için kullanılan şebeke voltajına, güvenliğe ilişkin spesifik IEC yönetmeliklerine ve elektrik çarpması ve ark riskine göre düşük voltajı 50 – 1000 Vac ya da 120 – 1500 Vdc arasında tanımlar. Düşük…
Bir standart servo motorun ne zaman ve nasıl özelleştirileceği, form, uyum ve işleve bağlı bir çözüm içermesi gereken özelleştirmeden elde edilecek öngörülen avantajlara bağlıdır. Daha fazla bilgi edinin.
Çoğu mühendis fırçasız bir DC servo motor üzerine düşündüğünde, montaj cıvatalarına uyum sağlayacak flanşlı bir muhafazayı, güç ve veri kablolarına uyum sağlayacak konnektörleri ve yüke bağlanan bir rotor milini gözlerinde canlandırmaları…
Söz konusu dış iskeletler olduğunda, hareket tasarımı ve motor seçimi mühendislik sürecinde kırılma noktası olan adımlardır. Burada başarıya yönelik önemli hususları ve içgörüleri keşfediyoruz.
Dış iskelet pazarı gelişirken OEM’ler nasıl daha fazla konfor, hareketlilik ve güvenilirlik için tasarım yapabilir? Daha fazla bilgi için blogu okuyun.
İnsansı robotların önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde 6 milyar doların üzerinde bir fırsat oluşturacağı yönünde öngörüler mevcut. 1 Çok sayıda laboratuvar, araştırma kuruluşu ve startup şirketi bu durumun farkında ve yarışın ilerisinde konseptler ve…
Kısa bir sürede insansı robotlar, bilim kurgu unsuru olmaktan çıkıp 6 milyar doların üzerinde bir fırsata dönüşmüştür. Geleneksel endüstriyel robotların gereksinimlerinin çok ötesindeki hareket zorluklarını çözerek, katlanarak büyüyen bu pazarda…
Derin deniz altyapılarının bakım ve onarımından atık su havuzlarının denetimine. Tehlikeli petrol ve gaz lokasyonlarından kirli ve tehlikeli inşaat sahalarına. Araştırma numunesi toplamadan afet bölgelerinde arama ve kurtarmaya. Bu uygulamalarda ve…
Kollmorgen'in robota hazır gövdesiz motorlarının, çiftlik verimliliğini ve kârlılığını artıran daha hızlı, daha dinamik tarım robotlarını nasıl mümkün kıldığını öğrenin.
Alçak Dünya yörüngesi (LEO) hızla büyüyen ticari bir ekonomi ve Kollmorgen bu yeni uzay yarışını desteklemek için gereken uzmanlığa ve uzaya uyumlu motorlara sahip.
Daha az invazif, daha hassas ameliyatlar yapmaları ve daha iyi hasta sonuçları elde etmeleri için doktorlara yardım eden bir cerrahi robot tasarlayıp üretebilseydiniz nasıl olurdu? Bir cerrahi işlemin sonuçları ilgili vakanın özel zorluklarına ve…
Mühendisler yeni bir makine tasarımına servo motorlar dâhil ederken genellikle zorluklarla yüz yüze gelir. Muhafazalı motor ile gövdesiz motor arasında seçim yapmak bunlardan biri olmamalıdır. Bu blog neden bir gövdesiz motor düşünülmesi gerektiğini…
Hiçbir proje birbirinin aynısı değildir; bu nedenle müşterilerin gereksinimlerine uyacak şekilde adapte edilebilen modüler bir çözüm sunabilmek önemlidir. Heli'nin, müşterilerinin ağır yumuşak torba paletlerini istifleme ihtiyaçlarını karşılarken…
Fabrika ve depolarda Otomatik Yönlendirmeli Araçlar (AGV’ler) ve Otonom Mobil Robotlar (AMR’ler) olarak bilinen akıllı makineleri kullanıyoruz. Bu makineler, görevleri kendi başlarına gerçekleştirerek malzemeleri yönetme biçimimizi değiştiriyor,…
Sürekli gelişen üretim dünyasında inovasyon, ilerlemenin temel taşıdır. Seramik sektöründe öncü bir güç olan New Pearl Group, akıllı üretim tekniklerini benimseyerek önemli bir adım attı. Kollmorgen'in son teknoloji navigasyon sistemi ile iş birliği…
ChatGPT, Google Bard veya Microsoft CoPilot gibi istemli yapay zekâlar AGV alanında devrim yaratabilir mi? Kollmorgen'in Bilgi Güvenliği Sorumlusu Sebastian Witkarsson olasılıkları inceliyor ve bir uyarıda bulunuyor.
Kollmorgen'de her şey inovasyonla ve dünyanın her yerindeki iş ortakları ve üniversiteler ile bilgi ve uzmanlık alışverişi amacıyla işbirliği ve araştırma projelerine sürekli yatırım yapmakla ilgilidir. Kollmorgen'in, alanında uzman birinden gelen…
Kollmorgen'de kadın çalışan sayısı her geçen yıl artıyor, ki bu da genel bakış açısını genişletmeye gerçekten yardım ediyor. Herkes çeşitliliğin inovasyonu geliştirdiğinde hem fikir ve bu değerler grup içinde her düzeyde geçerli.
Artık dijital bir dünyada yaşıyoruz. E-ticaret tüketicileri ürünlerin, birkaç yıl öncesine nazaran daha hızlı ve daha esnek teslim edilmesini istiyor. Bu nedenle, organizasyonların, perakendecilerin ve bunların depo hizmeti sağlayıcılarının ürünleri…
Herkes için erişilebilir ve satın alınabilir otomasyon, kullanıcıların otomasyon teknolojisini bir günden az zamanda kutudan çıktığı gibi kurmasına olanak tanıyan bir AMR platformunun piyasaya sürülmesiyle ileriye doğru büyük bir atılım yaptı.
Artık sürdürülemez olanı kabul etmiyoruz. Önümüzdeki birkaç yılda harekete geçebilme ya da geçememe durumumuzun gelecek tüm nesillerin yaşamlarını doğrudan etkileyeceği konusunda daha önce hiç olmadığı kadar gerçek bir şekilde farkındayız. Ve bu…
Makine Öğrenimi, Sinir Ağları; modern lojistikte büyük terimler... Peki ama bunlar gerçekte ne anlama geliyor? Bir uzmanın bunu bize anlatmasına ihtiyacımız var. Logistics Business dergisinin editörü Paul Hamblin bir tanesini tanıyor.
Bir AGV sisteminin amacı, malların belirli bir ortamda verimli taşınmasını sağlamaktır. AGV sistemi büyük bir yatırımdır. Bu nedenle, iyi bir yatırım geri dönüşü almak için yüksek bir kullanım derecesine ve ayrıca saat başına yüksek teslimat oranına…