Ana içeriğe atla
blog | Teknolojinin Sınırlarındaki Fikirleri Gerçekleştiriyor |
|
2 dakikalık okuma

Kollmorgen İnovasyon Günü, Teknolojinin Sınırlarındaki Fikirleri Gerçekleştiriyor

Kollmorgen'de her şey inovasyonla ve dünyanın her yerindeki iş ortakları ve üniversiteler ile bilgi ve uzmanlık alışverişi amacıyla işbirliği ve araştırma projelerine sürekli yatırım yapmakla ilgilidir. Bu, çalışanlar arasında yalnızca yaratıcılığı tetiklemekle kalmaz ayrıca dünya çapınca müşterilerin, ortakların ve öğrencilerin fikirlerini gerçekleştirmelerine yardım eder. Kollmorgen'in inovasyon projelerine ve girişimlerine birçok kez dâhil olan bir kişi de Kıdemli İnovasyon Mühendisi Simon Bokesand'dir.

Unvanında da anlaşılacağı üzere on yıldır Kollmorgen'de Simon günlerini inovasyonla ilgili her türlü projeyle ilgilenerek geçiriyor. Geleneksel mühendislik ve proje yönetimi arasında heyecan verici bir görevi var.

"Yaptığım şey üzerinde çalışırken kendimi genelde uzaktan kumandalı ama daha büyük ölçekli arabalarla oynayan bir çocuk gibi hissediyorum. Ürünlerimiz çok heyecan verici ve üstlerinde çalışmak çok eğlenceli, ayrıca teknolojinin sınırlarında gezinen fikrileri gerçekleştirmek de harika hissettiriyor! Ayrıca Kollmorgen'de çok çeşitli becerilerin ve bunların sağladığı farklı perspektiflerin keyfini çıkarıyorum; burada donanımdan yazılım geliştirmeye kadar her süreçte çalışan insanlar var."

Araştırma projelerine yatırım yapmak

Kollmorgen dünya çapındaki iş ortakları ve üniversitelerle düzenli olarak işbirliği yapıyor ve Simon, araştırma projelerinin dahil olan herkes adına büyük bir katma değer yarattığını belirtiyor.

"Bu projelerin amacı öğrencilerin kendi akıllı fikirlerini ve çözümlerini, tasarım masasındaki bir çizim olmaktan kurtarıp test etmesini ve uygulamasını sağlamak. Bu aynı zamanda bir şirket olarak onların bulgularının ve sonuçlarının bir parçası olma fırsatını da sağlıyor. Onların yeni fikirlerini ve taze perspektiflerini dinlemek her zaman ilham verici oluyor. Araştırma projelerimizde ayrıca farklı sektörlerden şirketlerle de birlikte çalışıyoruz. Bizimkinden tümüyle farklı bir alandan olsalar bile amacımız her zaman aynı oluyor; otonom çalışan bir tür araç üretmek. Farklılıklara rağmen aynı zorluklarla boğuştuğumuzu görmek heyecan verici, bunun yanı sıra bu sinerjileri keşfetmek ve bir çözüm için işbirliği yapmak da bakış açısını zenginleştiriyor."

Bütünsel bakış inovasyon için önemlidir

Konu inovasyon olduğunda yaratıcılığın ana bileşen olduğunu düşünmek çok zor değil. Ama Simon'a göre göz önünde bulundurulması gereken eşit derecede önemli başka etmenler de var.

"İnovasyon sadece yeni fikirler ortaya atmaktan ibaret değil, ayrıca bunları gerçekleştirmek ve kullanıcı için bir değer yaratmasını sağlamaktır. Bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve müşterinin çıkarlarını en ön planda tutmak önemlidir. Kollmorgen'de küresel bir iş ortağı ağına dayalı bir iş modeline sahibiz. Bu model sayesinde yüksek kaliteli kontrol çözümlerine odaklanabiliyor ve ortaklarımızın son kullanıcı uygulamaları sunmasını sağlayabiliyoruz. Bence bu, inovasyon yaratan ve herkesin kendi uzmanlığını mümkün olan en iyi şekilde ortaya koyabildiği bir iş modeli."

İnovasyon Gününde Birlikte Beyin Fırtınası

İnovatif düşünceyi ve yaratıcılığı tetikleyen diğer bir yol da, Kollmorgen'in 12 haftada bir düzenlediği, tümüyle fikirleri uygulamaya ve bunları gerçekleştirmeye adanmış olan İnovasyon Günü.

"İnovasyon Günü'nün amacı, yeni teknolojileri keşfetmek ve bir şeyler ortaya çıkarmak için zaman ve alan ayırmak. Ayrıca genellikle çalışmadığınız meslektaşlarla işbirliği yapmak için de bir fırsat sunuyor. Üzerinde çalışmak istediğiniz projenin türüne göre değişiyor olsa da çoğumuz işimizle ilgili bir şeyler yapmayı tercih ediyor. Bana göre bu, ürünlerimize yönelik ortak adanmışlık ve bağlılığın bir kanıtı."

İnovasyonu işinin merkezine oturtan Kollmorgen, ürünler geliştirme ve bunu yaparken yeni teknolojinin her zaman güvenli ve güvenilir olmasını sağlama konusunda büyük bir sorumluluk alıyor. Bu nedenle iş ortakları ve üniversitelerle işbirliği yapmak çok değerli, zira perspektif genişledikçe daha iyi fikirler ve daha iyi ürünler ortaya çıkıyor.

Bir uzmana danışın

NDC Plan Düzeni Asistanı

NDC Plan Düzeni Asistanı, NDC8 sisteminde simülasyon çalıştırmadan önce bile düzen tasarımınız hakkında anında geri bildirim almanızı sağlayan kullanıcı dostu bir uygulamadır.
Daha fazlası için

NDC Flex

NDC Flex, otomatik yönlendirmeli araçların (AGV) verimliliğini otonom mobil robotların (AMR) uyarlanabilirliğiyle birleştiren çığır açıcı bir sistemdir. Bu hibrit yaklaşım, olası kesintilerle ilgili riskleri azaltırken en yüksek saha verimliliği sağlar.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Otomatikleştirilmiş depo ortamının illüstrasyonu

Tekstil Üreticisi, OKAGV ve Kollmorgen ile Verimliliği %45 Artırdı >

Güneydoğu Asya'daki bir tekstil üreticisinin, OKAGV ve Kollmorgen tarafından desteklenen 100'den fazla AMR ve AGV ile malzeme taşıma verimliliğini nasıl %45 oranında artırdığını ve teslimat hatalarını nasıl ortadan kaldırdığını keşfedin.
Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur

Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur >

The AKME servo motor series with ATEX certification enables heavy-duty AGV development for hazardous locations in chemical, painting, polishing and specialized facilities.
Tek Saha, İki Filo, Ortada VDA 5050: Jungheinrich'in Özel Tasarım AGV Sistemi, Wildeboer'in Uzun Vadeli İhtiyaçlarını Karşılıyor

Tek Saha, İki Filo, Ortada VDA 5050: Jungheinrich'in özel tasarım AGV sistemi, Wildeboer'in uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılıyor >

Jungheinrich'in özel tasarım AGV sistemi, Wildeboer'in uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılıyor
DB Schenker, terminal operasyonları için Kollmorgen teknolojisine sahip Jungheinrich AGV'leri kullanıyor

DB Schenker, terminal operasyonları için Kollmorgen teknolojisine sahip Jungheinrich AGV'leri kullanıyor >

Borås'taki DB Schenker, daha iyi güvenlik ve daha az üretim hasarının yanı sıra iç taşımaları otomatikleştirerek ve üretkenliği artırarak kısıtlı zaman dilimlerinde ürünleri daha verimli bir şekilde taşıma konusunda bir sonraki adımı attı. Terminal,…
Bring'in 3PL Akışı Geliştirildi: Kollmorgen ve Rocla ile Saatte 173 Palet

Bring'in 3PL Akışı Geliştirildi: Kollmorgen ve Rocla ile Saatte 173 Palet >

İskandinavya'nın önde gelen üçüncü taraf lojistik sağlayıcılarından Bring Logistics, Oslo yakınlarındaki Bergen'de yer alan Skedsmo Lojistik Merkezi'ni Kollmorgen'in iş ortağı Rocla'nın desteğiyle otomatikleştirdi. 32.000 m²'lik tesis artık her biri…

3 tonluk yumuşak torba paletlerinin istiflenmesi: Heli'nin Kollmorgen donanımlı AGV'lerinin üstesinden gelemeyeceği zorluk yok >

Hiçbir proje birbirinin aynısı değildir; bu nedenle müşterilerin gereksinimlerine uyacak şekilde adapte edilebilen modüler bir çözüm sunabilmek önemlidir. Heli'nin, müşterilerinin ağır yumuşak torba paletlerini istifleme ihtiyaçlarını karşılarken…

5G özellikli AGV ve AMR’ler: intralojistik için oyunun kurallarını değiştiren bir unsur >

Fabrika ve depolarda Otomatik Yönlendirmeli Araçlar (AGV’ler) ve Otonom Mobil Robotlar (AMR’ler) olarak bilinen akıllı makineleri kullanıyoruz. Bu makineler, görevleri kendi başlarına gerçekleştirerek malzemeleri yönetme biçimimizi değiştiriyor,…
Saha Robotunuzun Daha Uzun Süre İş Başında Kalmasını ve Daha Güçlü Çalışmasını Sağlayın

Saha Robotunuzun Daha Uzun Süre İş Başında Kalmasını ve Daha Güçlü Çalışmasını Sağlayın  >

Derin deniz altyapılarının bakım ve onarımından atık su havuzlarının denetimine. Tehlikeli petrol ve gaz lokasyonlarından kirli ve tehlikeli inşaat sahalarına. Araştırma numunesi toplamadan afet bölgelerinde arama ve kurtarmaya. Bu uygulamalarda ve…
Servo Motor Optimizasyonu Tarım Robotunuzu Daha Hassas ve Üretken Kılabilir

Servo Motor Optimizasyonu Tarım Robotunuzu Daha Hassas ve Üretken Kılabilir  >

Kollmorgen'in robota hazır gövdesiz motorlarının, çiftlik verimliliğini ve kârlılığını artıran daha hızlı, daha dinamik tarım robotlarını nasıl mümkün kıldığını öğrenin.