Ana içeriğe atla
blog | Füzeler İçin Hareket: Yenilik Hızından Üretim Hızına |
|
2 dakikalık okuma

Ulusal ve küresel güvenlik zorlukları her geçen gün arttığından füzelerin hızlı üretimi ve yeni tasarımların geliştirilmesine yönelik talep de büyümektedir. Dünya çapındaki roket ve füze pazarının, önümüzdeki birkaç yıl içinde %6'nın üzerinde bir yıllık bileşik büyüme oranında (YBBO) büyüyeceği öngörülmektedir. İleri seviye yeni sistemlere olan ihtiyaç özellikle çok fazla. Örneğin, hipersonik füze pazarının %7,4'lük bir YBBO ile büyüyeceği öngörülüyor.1

Yeni füze programları genelde birden fazla yıllık tasarım döngüsüne sahiptir ve birçok tedarikçi, artık geliştirme süresini önemli ölçüde azaltmalarına yardımcı olabilecek iş ortaklar aramaktadır.

Kontrol kanatçıklarının, sensör yalpa çemberlerinin ve hareket açısından önemli diğer alt sistemlerin hassas şekilde çalıştırılmasına yönelik olarak tasarlanmış gövdesiz motorlar, her uygulama için ideal tork ve hızı sağlayacak şekilde tasarlanmalı, son derece sınırlı bir kurulum bölmesine sığmalı ve uçuş sırasında karşılaşılan şoklara, titreşime ve sıcaklıklara rağmen mutlak güvenilirlikle çalışmalıdır.

Hızlandırılmış bir tasarım, geliştirme ve üretim programıyla bu hareket zorluklarının üstesinden nasıl gelebilirsiniz? Onlarca yıldır havacılık ve savunma sektöründeki müşterilere hizmet veren Kollmorgen, üstün bir füze programını kendi zaman çizelgenizde, hatta mümkün olduğunu düşündüğünüzden daha da hızlı bir şekilde başlatmanıza yardım etmek için gerekli olan her şeye sahiptir.

Tasarım Sürecini Hızlandırma

Başarılı bir prototip elde etmenizi ve mühendislerimiz ile mühendisleriniz arasında iş birliğine dayalı bir ortaklık yoluyla pazara açılma sürenizi hızlandırmanızı üç şekilde sağlayabiliriz.

1. Hareket analizi ve optimizasyon araçlarıyla süreci kısaltın

Füze kanatçığı çalıştırma sistemleri için başlangıç noktanız, füzenin genel çalışma ortamında istenen uçuş özelliklerini belirlemektir. Hareket mühendisleri, gereken hız ve tork özellikleri hakkında bilgi sahibi olarak motorun temel elektromanyetik rotor ve statör topolojisini belirleyebilirler.

Bu topoloji tanımlandıktan sonra analiz ve optimizasyon araçlarımız; malzemeleri sipariş etmeye, teslimatları beklemeye ve tekrar eden prototipler üretmeye gerek kalmadan konseptin hızlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanır. Üst düzey araçlarımız, çalışan bir nihai prototipte yer alan ideal tasarıma, normalde gerçekleşmesi beklenenden çok daha hızlı bir sürede ulaşmanızı sağlamaya yardımcı olur.

2. Modüler tasarımla süreci kısaltın

Füzeler, genellikle tasarım süreci boyunca birkaç tekrarlama gerektirir. Kontrol aktüatörü sistemlerinin (CAS) modüler tasarımı sayesinde, belirli bir motoru veya belirli bir elektromanyetik kontrol setini herhangi bir füze boyutu ve tasarımının gerekliliklerini karşılayacak şekilde optimize etme imkânı elde edersiniz. Prototipleri daha hızlı test etmek için sahaya çıkarma konusunda sizinle iş birliği yaparak projenizin mühendislik ve imalat geliştirme (EMD) aşamasını önemli ölçüde hızlandırabiliriz.

3. Test etme sürecini kısaltın

Savunma sektöründeki şirketler, prototip oluşturma ve EMD aşamalarını tamamladıktan sonra genelde taraflar arasında bir sözleşme imzalanana kadar beklerler ancak sözleşmenin imzalanması, tasarımı test etmek ve sahada uygulamaya hazır olduğuna dair güvence sunmak için gereken sürenin uzunluğuna bağlı olabilir. Şok ve titreşim, tuz püskürtme, nem, termal şok ve diğer çevre koşullarına yönelik yapılan testler, UL sertifikalı bir laboratuvar aracılığıyla gerçekleştirilir.

​Kollmorgen, bu testleri geçmeye hazır motorlar sunar ve testlerin zamanında yapılmasını sağlamaya yardımcı olur. Size, hareket çözümünüzün gerekli ortamlarda güvenilir bir şekilde işlevini yerine getirerek önlenebilir tasarım tekrarları ve yeniden yapılan testlerden kaynaklanan üretim gecikmesi riskini en aza indireceğine dair güvence sunuyoruz.

Neden Kollmorgen?

Kollmorgen, benzersiz gereksinimlerinize göre hareket uygulamanızın modelini oluşturabilir ve herhangi bir şey üretilmeden ve önemli üretim maliyetleri ile karşılaşılmadan önce bu modeli etkili bir şekilde araştırabilir. Tasarım prototip oluşturma aşaması için hazır olduğunda genellikle geliştirme programınıza uygun daha hızlı bir zaman diliminde ihtiyacınız olan özellikleri size sunabiliriz. Aslında geniş ürün portföyümüz ve modifiye etme becerilerimiz sayesinde, normalde özel bir prototip olarak kabul edilecek bir modeli genelde standart tekliflerimizden biri olarak müşterilerimize sunarız.

Kollmorgen, size kendisiyle iş ortağı olduğunuzda güvenebileceğiniz dört avantaj sunmaktadır.

1. İleri düzey mühendislik becerileri sunuyoruz

Kollmorgen, uygulamanızın performans gerekliliklerini ve işletmenizin üretilebilirlik gerekliliklerini karşılamak için hareket ürünleri tasarlamaktadır. Daha imalat süreci başlamadan tasarımı bu iki farklı alandaki ihtiyaçları karşılayacak şekilde optimize ederiz.

Örneğin, sektörün en gelişmiş analiz ve optimizasyon araçlarını kullanarak performans özelliklerini tahmin etmek için önerilen motorun elektromanyetik, mekanik ve termodinamik tasarımının sınırlı eleman analizini gerçekleştiririz.

Belirli uygulamalar için motorları daha verimli yük noktaları, daha düşük bara gerilimleri, daha yüksek hızlar, optimize edilmiş güç bütçeleri ve diğer birçok seçenek için optimize etmek gibi uygulayabileceğimiz çeşitli tasarım varyasyonlarına sahibiz. Bu tasarım varyasyonlarının hepsi, herhangi bir şey üretilmeden önce modellenir ve böylece tasarım süreci hızlandırılarak maliyetler düşürülür.

Gelişmiş bilgisayar destekli tasarım araçlarımız sayesinde, geçmişte ürettiğimiz motorlardan oluşan geniş katalogdan öğrendiklerimizi uygulama konusunda eşsiz bir yeteneğe sahibiz. Performans verilerini sanal modellerimize gireriz, sanal doğrulama testleri gerçekleştiririz ve ardından modelin, motorlarınızın gerçek dünya uygulamalarında nasıl bir performans göstereceğini doğru bir şekilde tahmin edeceğine dair yüksek düzeyde doğruluk garantisi elde etmek için gereken varyasyonları tasarlarız.

2. Birbirinden çeşitli standart ve modifiye edilmiş motor topolojileri sağlıyoruz

Kollmorgen olarak, havacılık ve savunma sektöründe kullanılan neredeyse her rotor ve statör topolojisi ile çalışıyoruz. Aynı zamanda uygulamanın özel gereksinimlerine göre elektromanyetik tasarımı özelleştirebiliriz.

Örneğin, motorları son derece yüksek tork yoğunluğu sağlayacak şekilde modifiye edebiliriz. Uygulama gerekliliklerine ve çevre konusunda dikkat edilecek noktalara bağlı olarak sistem performansını optimize etmek adına mıknatıs alaşımlarında ve sarım özelliklerinde varyasyonlar sunabiliriz. Kullanılan özel malzemelerden laminasyon kalınlıklarına ve laminasyon elemanlarının dişlerindeki noktaların şekli gibi ayrıntılara kadar motor laminasyonlarını bile modifiye edebiliriz.

Ve bu daha sadece başlangıç. Kollmorgen'i seçtiğinizde herhangi bir ileri düzey hareket uygulamasının zahmetli gereksinimlerini karşılama konusunda neredeyse sınırsız beceriye sahip bir iş ortağı seçmiş olursunuz.

3. İmalat hatlarımız boyunca dikey entegrasyona sahibiz

Kollmorgen, işletmemiz için son derece önemli olan özelleştirilmiş süreçleri otomatik hâle getirme ve sürekli olarak uyarlama becerisiyle birlikte dikey entegrasyona sahiptir. Motorlar ve diğer hareket ürünleri geliştirmenin yanı sıra kendi imalat hatlarımızı, araçlarımızı ve ekipmanlarımızı da geliştiriyoruz. Yani çözümünüzü tam üretime göre ölçeklendirirken diğer tedarikçilere çok fazla bağlı kalmamıza gerek yok.

Aynı şekilde, imalat entegrasyonlarını gerçekleştirirken yalnızca harici tedarikçilere güvenmemiz de gerekmiyor. Örneğin, özelleştirilmiş bir imalat süreci sağlamak için karmaşık ve tek seferlik bir ekipmana ihtiyacımız olursa bu ekipmanı kendimiz tasarlayacak ve üretecek uzmanlığa sahibiz. Bu sayede tedarik süresini kısaltıyor ve potansiyel olarak havacılık ve savunma sektöründeki müşterilerimize maliyet avantajları sağlıyoruz.

4. Havacılık ve savunma alanında mükemmel bir başarı geçmişine sahibiz

Kollmorgen, havacılık ve savunma uygulamalarına yönelik hareket ürünleri tasarlama, üretme ve tedarik etme konusunda 70 yılı aşkın bir deneyime sahiptir.

Kollmorgen, nesiller boyunca füze programlarındaki onlarca yıllık deneyimi de dâhil olmak üzere kalite, güvenilirlik, üretim hızı ve destek standartlarını belirleyen taraf olmuştur. Havacılık ve savunma sektöründe, AS9100 sertifikalı imalat tesisimizde sürekli olarak yüksek kaliteli üretim gerçekleştirme yoluyla ilk konseptten dünya çapındaki başarılı dağıtımlara kadar hareketi doğru şekilde yapmamızla tanınıyoruz.

Kendi füze programınızla hedefinize ulaşmak mı istiyorsunuz? Konuyla ilgili olarak bir Kollmorgen füze uzmanına danışmak için bizimle iletişime geçin. Birlikte, geliştirme döngünüzü büyük ölçüde azaltabilir ve yeni nesil yenilikçi savunma teknolojilerine yönelik artan küresel talebi karşılayabiliriz.

1. “Roket ve Füze Pazarı,” MarketsandMarkets, Eylül 2023.

Bir uzmana danışın

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Uzay uydusu

Uzay İçin Hareket Sistemleri Geliştirme: Güvenilirlik, Ölçeklenebilirlik ve Görev Başarısına Yönelik Kılavuz Bilgiler >

Uzay araçları için tasarlanmış motorların değerlendirilmesi ve hareket kontrolünün mühendisliği konusunda pratik bir kılavuzla, karasal prototiplerden görev başarısına geçin.
Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Aracı (İKA)

Askeri Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Araçları (İKA'lar) İçin Gövdesiz Motorlar: Güç, Boyut ve Güvenilirlik >

Mayın temizleme operasyonlarında kullanılan paletli insansız kara araçları (İKA'lar) için gövdesiz motorlar, tork yoğunluğunu en üst düzeye çıkarır, boyutu küçültür ve zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar.
Askeri Kara Araçlarında Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Kontrolü Tasarımı

Askeri Kara Araçlarında Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Kontrolü Tasarımı >

Büyük askeri kara araçları için hareket sistemleri tasarlanırken teknoloji ile topoloji arasında ayrım yapmak önemlidir. Topoloji, bileşenlerin sisteminiz içerisinde nasıl düzenlendiği ve etkileşime girdiğinin üst düzey mimarisidir.
Yeni Nesil Zırhlı Savaş Araçları İçin Hareket Tasarımı

Yeni Nesil Zırhlı Savaş Araçları İçin Hareket Tasarımı >

Elektromekanik hareket mimarilerinden kritik görev performansına kadar yeni nesil zırhlı savaş araçları için tasarım yaparken dikkat etmeniz gereken unsurları öğrenin.
Teknoloji ve Topoloji Karşılaştırması: Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Tasarımı

Teknoloji ve Topoloji Karşılaştırması: Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Tasarımı >

Kara aracı platformunuz için doğru hareket sistemi topolojisini nasıl seçeceğinizi öğrenin ve Kollmorgen ile konseptten muharebe başarısına geçiş yapın.
Gelişmiş Hareket Tasarımıyla Savunma Sisteminizi İyileştirin

Gelişmiş Hareket Tasarımıyla Savunma Sisteminizi İyileştirin (Türkiye) >

Savunma sistemi tasarımınızın form faktörünü optimize etmek ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak çok önemlidir. Tasarımınızı düşünürken, Kollmorgen ve Regal Rexnord adı altındaki ortak markaları, uygulamaya ilişkin zorlu gereksinimleri…
Gelişmiş Hareket Tasarımıyla Füze Geliştirme Sürecinizi İyileştirin

Gelişmiş Hareket Tasarımıyla Füze Geliştirme Sürecinizi İyileştirin >

Bu web seminerinde, etkili füze geliştirme için gereken kritik hareket kontrol unsurları ve bu unsurların her boyuttan motorlardan bilyalı vidalara, çözücülere, frenlere, yataklara ve contalara ve ortak tasarlanmış alt sistemlere kadar birlikte nasıl…
Yedek Servo Geri Bildirimi: Arıza Emniyetli Konumlandırma Bir Zorunluluk Olduğunda

Yedek Servo Geri Bildirimi: Arıza Emniyetli Konumlandırma Bir Zorunluluk Olduğunda >

Tıbbi cihazlarda, savunma sistemlerinde ve birçok endüstriyel uygulamada hareket sisteminin arızalanması bir seçenek değildir. Entegre, yedekli geri besleme cihazlarına sahip servo motorların toplam hareket güvenilirliği sağlama zorluğunu nasıl…

Füzeler için Hareket: Performansın Optimize Edilmesi  >

Taktik güdümlü füzelerden daha uzun menzilli stratejik silahlara kadar, her biri hedefine ulaşmak için belirli bir platformdan fırlatılmak üzere tasarlanan füze sistemleri, özel ihtiyaçları karşılayacak şekilde gelişmeye devam ediyor. Ulusal ve…