Ana içeriğe atla
blog | Bir Servo Motorun Özelleştirilmesi - Standart mı Özel mi |
|
2 dakikalık okuma

Özel motor tasarımları, basit mekanik değişimlerden sıfırdan geliştirme projelerine kadar çok çeşitli modifikasyonları kapsar. Özelleştirmeler, tasarımcının servo motor performansını makine üretkenliğini ve değerini iyileştirecek yönde optimize etmesini sağlar. Bir standart servo motorun ne zaman ve nasıl özelleştirileceği, form, uyum ve işleve bağlı bir çözüm içermesi gereken özelleştirmeden elde edilecek öngörülen avantajlara bağlıdır. Hangi tasarım elemanlarının modifiye edilebileceğinin ve hangilerinin onarılabileceğinin bilgisi, yanı sıra ilgili maliyet faktörleri, herhangi bir değişiklik yapılmadan önce belirlenmelidir.

 

Kollmorgen AKM™ Family

Motor elektromekanik tasarımının ana bileşenleri, doğal olarak mekanik ve elektrikseldir (ya da bunların bir kombinasyonudur). Özelleştirmenin karmaşıklığı, orijinal tasarımın ne ölçüde değiştirileceğine bağlıdır. Mekanik bir değişim, örneğin çıkış şaftının çapında bir küçültme, kolay bir modifikasyon olabilir, diğer taraftan şaft çapında yapılacak bir büyütme için tasarımın diğer yönlerinde de bazı değişiklikler gerekebilir. Motor sarımının elektriksel karakteristiklerini ayarlamak, statör bobininin tur sayılarını değiştirmek gibi basit bir işlem olabilir, ama tasarım voltajını artırmak için yalıtım malzemesini ve hatta yuva tasarımını değiştirmek gerekebilir.

Mekanik değişiklikler genelde makine mekanizmasının şaftından ve montaj gereksinimlerinden kaynaklanır. Genel montaj modifikasyonları arasında pilot çapı ve derinliği, şaft çapı ve uzunluğu, montaj türü (yüzey ya da flanş) ve güç/geri besleme bağlantılarının konumu ve yönü yer alır. Standart NEMA montaj spesifikasyonları, cıvata çemberinin, pilotun ve şaft çapının nasıl düzenleneceğini tanımlar. NEMA standartlarına göre bir montaj düzenlemesi özelleştirme gereksinimini en aza indirirken, alan kullanımını optimize etmek için şaft ya da montaj değişiklikleri gerektiren bazı alan hususları söz konusu olabilir.

 

Kollmorgen PSM Servomotor

Ayrıca motor uygulama ortamı da, ıslak ortamlar için daha iyi sızdırmazlık gibi basit mekanik değişiklikler ya da kimyasal ya da radyoaktif ortamlar için alternatif malzemeler gerektiren daha karmaşık değişiklikler gerektirebilir. Ayrıca tehlikeli ortamlara yönelik malzeme düzenlemeleri, tasarımda, maliyetleri önemli düzeyde artırabilen malzeme değişiklikleri gerektirebilir.

Mekanik değişikliklere ilişkin çoğu maliyet faktörü, ilk standart tasarım spesifikasyonlarına göre belirlenir. Mil çapını küçültmek, tipik olarak mil çapını artırmaktan daha düşük maliyetli bir değişikliktir ve potansiyel olarak yatak tasarımında ve arka kapak işlemede ek değişikliklere neden olur. Montaj düzenlemesindeki (pilot, delik merkezi) yapılan değişiklikler ayrıca arka kapak dökümünde de modifikasyonlar gerektirebilir ve bu da ilave işleme ücretleri getirebilir.

Elektriksel modifikasyonlar tipik olarak motorun bobin sarımlarındaki tur sayısında, kullanılabilir voltaj ve akımı barındıracak şekilde bir ayarlama içerir. Diğer elektriksel konular arasında iyileştirilmiş EMI kalkanı, alternatif geri besleme cihazları ya da konektörlerde yapılacak düzenlemeler yer alır.

Elektriksel modifikasyonların maliyet faktörleri, elektriksel sarım ya da geri besleme elemanlarında yapılacak değişikliklerin kapsamına bağlıdır. Bir bobindeki kablo tur sayısı doğrudan, spesifik bir voltaja/akıma dayanan nominal hız/tork noktaları ile ilgilidir. Hızı ve torku kullanılabilir voltaja ve akıma göre optimize eden sarım değişikliklerini yapmak görece kolaydır. Ama büyük ölçüde düşük ya da yüksek voltajlara yönelik değişiklikler yapıldığında, ortaya çıkacak diğer tasarım modifikasyonları (örneğin yalıtım düzenlemeleri ya da yuva tasarımı değişiklikleri), özelleştirme maliyetlerinin armasına neden olacaktır.

Bir standart motorun özelleştirilmesi, en iyi, makinenin genel değerine katkıda bulunacak spesifik modifikasyonların avantajlarını tanımlayabilecek bir motor üreticisi tarafından yapılır. Herhangi bir özelleştirmenin, makinenin çalışma verimliliğini iyileştirmeye yönelik katkı sağlayacağından emin olmak için her elektriksel ya da mekanik modifikasyonun ilgili maliyet avantajlarını inceleyin.

Bir uzmana danışın

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

1G Hareket Sistemi

Makineniz için tasarlanmış hareketi keşfedin. Kollmorgen 1G Hareket Sistemi, taviz vermeden tasarlamanız için çok çeşitli seçenekler ve özelliklerle birlikte güven sunar.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Devre kartına bileşen yerleştiren otomatik al ve yerleştir makinesi

Mekatronik tasarım, hareket sistemi performansını nasıl iyileştirir? >

Servo sistemlerini ve kontrolü entegre eden mekatronik tasarımın, daha hızlı devreye alma süreçleri ve entegre hareket çözümleriyle hareket sistemi performansını nasıl artırdığını keşfedin.
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Çok eksenli hareket kontrolüne sahip üretim tesisi

Modern Üretim Hücrelerinde Çok Eksenli Hareket Kontrolünde Uzmanlaşma >

Hareket sistemlerinin ölçeği arttığında senkronizasyon zorlaşır. Modern üretim hücrelerinin yüksek hızlarda hassasiyeti, istikrarı ve verimi nasıl koruduğunu öğrenin.
Tehlikeli ortam bulunan tesis

Tehlikeli Ortamlarda Yol Almak: ATEX ve UL Sertifikalı Motorlar Nasıl Seçilir >

Tehlikeli ortamlar (HazLoc) için servo motor seçimini optimize etmek amacıyla ATEX ve UL gerekliliklerini performans kriterleriyle uyumlu hale getirmeye yönelik kapsamlı bir uygunluk rehberi.
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe
Tehlikeli Bölge Uygulamanız İçin Hangi Motoru Seçmelisiniz?

AKME veya Goldline: Tehlikeli Bölge Uygulamanız İçin Hangi Motoru Seçmelisiniz?  >

Tehlikeli alanlar için geliştirilen yeni AKME Serisi, ATEX ve IECEx sertifikaları, benzersiz kompaktlık ve çok yönlülük sunuyor. AKME ile Goldline EB'yi karşılaştırın.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.