Ana içeriğe atla
blog | Dış İskelet Teknolojisinde İlerleme: Temel Hareket ve Motor Tasarımı Hususları |
|
2 dakikalık okuma

Die Weiterentwicklung der Exoskelett-Technologie – zentrale Überlegungen zu Antriebsdesign und Motorausführungen

Sürekli değişen robotik ve giyilebilir teknoloji alanında, dış iskeletler çeşitli uygulamalarda giderek daha fazla umut vaat ediyor ve insan hareketliliği ve performansında devrim yaratıyor. Teknoloji günümüzde seçici fiziksel rehabilitasyon uygulamalarında en yaygın olanıdır ancak nihayetinde evde bakım ve destekli yaşam ortamlarında yaygın hâle getirilerek kullanıcıların insan bakıcılara çok fazla bağımlı kalmadan daha uzun süre hareket kabiliyetini ve özgürlüğü korumalarına olanak tanıyabilir.

Olasılıklar ilham verici düzeyde ancak bunları gerçeğe dönüştürmek dış iskelet tasarımcıları için zorlayıcı olabilir. Büyük ölçekte başarılı olmak için, yüksek düzeyde optimize edilmiş bileşenler ve mevcut zorluklara aşina olan deneyimli tasarım ortakları gerekir.

Dış İskelet Tasarımı Zorluklarıyla Başa Çıkma

Dış iskeletler, hem hafif hem de güçlü ve aynı zamanda kullanıcı için kompakt ve rahat tasarımlar gerektiren zorlu bir mühendislik mücadelesine neden olur. Tasarımcılar, değişen uygulama gereksinimlerine ve insan ağırlığı ve boyut farklılıklarına göre ölçeklenen ve ayarlanan tasarımlar oluşturmayı düşünmeden önce bunları göz önünde bulundurmalıdır.

Uygulama ne olursa olsun, hareket tasarımı ve motor seçimi mühendislik sürecinde kırılma noktası olan adımlardır. Bu seçimler, insan vücudunun karmaşık mekaniğini taklit etmesi gereken nihai performansa nasıl yardımcı olabilir (veya engelleyebilir)? Önemli hususlara ve içgörülere göz atalım.

Dış İskeletler için Hareket Tasarımı ve Motor Seçimi

Dış iskelet gelişimindeki zorlukların üstesinden gelmede motor entegrasyonu büyük rol oynar. Yüksek tork yoğunluğu ve kompakt boyutuyla tanınan gövdesiz motorlar, bu karmaşık ekipman için tercih edilen seçenektir. Bununla birlikte, sorunsuz ve verimli şekilde çalışmasını sağlarken bunları dış iskelet çerçevesine kusursuz bir şekilde entegre etmek, karmaşık ve yinelenen bir girişim olmaya devam etmektedir.

Süreçteki ilk adım, gerekli hareketin yükünü ve dinamiklerini ve bu geçişlerin gerçekleşmesi gereken hızı anlamaktır. Bu hız ve tork gerekliliklerini öğrendiğinizde dişli seçimini yapabilirsiniz. Dişli kutusu seçimi motor seçimini ve entegrasyonunu etkileyecektir. Ne yazık ki, genellikle tasarım zorluklarıyla karşılaşılan nokta burasıdır.

Bileşenler seçilip entegre edildikten sonra, test etme ve doğrulama süreçleri, tasarımcıları yeniden başlangıç noktasına sürükleyen performans sorunlarını ortaya çıkarabilir. Örneğin bir diz eklemindeki dişli kutusu ve motor kombinasyonu, beklenenden daha ağır olabilir ve tasarımcıların kalça eklemi özelliklerini desteklemesini gerektirebilir. Bu da genel ağırlığı, çalışma sıcaklıklarını ve diğer unsurları, dış iskelet tasarımını işlevsiz kılacak şekilde etkileyebilir.

Herhangi bir makine mühendisliği sürecinde yineleme kaçınılmazdır ancak tasarımcılar daha kolay entegrasyon ve daha az yeniden çalışma sağlamak için birkaç adım atabilirler.

1) Harmonik Tahrik Tipi Dişli Sistemi için Optimize Edilmiş Kompakt Motor Tasarımı Seçin

Harmonik dişli sistemi, sıfır boşluklu hafif ve kompakt bağlantılara olanak tanıdığı için dış iskelet tasarımında popüler bir seçimdir. Bu avantajlardan tam anlamıyla yararlanmak için tasarımcıların bu tür dişlilere göre optimize edilmiş bir motor seçmesi gerekir.

Kollmorgen TBM2G gövdesiz motorlar, Harmonik Tahrik tipi dişlilerle doğrudan çalışacak şekilde boyutlandırılmıştır ve dış iskelet tasarımlarını uygulanabilir kılmak için gereken kompakt, kısa biçimli ve hafif eklemleri sağlar. İnsansı robotlar ve dış iskeletler için özel olarak tasarlanan TBM2G ailesi, katalog standardında etkileyici 63 olası motor kombinasyonu için 50 mm'den 115 mm'ye kadar yedi çap, üç yığın uzunluğu ve çoklu sargılara sahiptir.

2) Yüksek Performanslı, Tork Yoğunluğuna Sahip Motorlar Seçin

Dişli sistemi için optimize edilmiş olmasının ve çeşitli kompakt boyutlarda mevcut olmasının yanı sıra, seçtiğiniz motorun tork yoğunluğunun rakiplere göre daha yüksek olduğundan emin olun. İlk bakışta, daha fazla tork yoğunluğuna sahip bir motor, dış iskelet tasarımında gerekli olan hızlanma patlamalarını (örneğin, hareket edemeyen bir kullanıcının bir bacağını kaldırıp ileri doğru hareket ettirmesine yardımcı olmak için) mümkün kılar. Ancak daha derine inersek, daha yüksek performanslı bir motor, tasarım sürecini basitleştirmeye yardımcı olabilir ve hatta ticari açıdan daha uygun bir tasarımla sonuçlanabilir.

Bir diz ekleminin, tasarımın geri kalanının dayanamayacağı kadar ağır hâle gelmesi durumunda gereken yeniden çalışmaya ilişkin önceki örneği ele alalım. Tasarımcıların dişli kutusu veya motor tasarımında sıfırdan başlamasına gerek kalmadan, daha fazla tork yoğunluğuna sahip bir motor (daha uygun boyutlarda) artan talebi daha iyi karşılayabilir. Daha yüksek performanslı motorlar, diğer bileşenlerin özellikleri ve performansındaki farklılıklar karşısında daha fazla tolerans ve esneklik sunar.

Olağanüstü tork yoğunluğuna sahip TBM2G motorlar burada öne çıkar. Normalde tasarımcılar bir dış iskelet sisteminde torku maksimuma çıkarır ve daha yüksek bir dişli oranına geçmeleri gerekirse hızdan ödün vermek zorunda kalırlar. TBM2G motorda durum böyle değildir. Daha yüksek hızlarda önemli ölçüde daha yüksek performans sağlar, böylece tasarımcıların taviz vermesine gerek kalmaz.

Bu yüksek hızda yüksek tork özelliği ayrıca daha küçük dişli kutularının da seçilmesini sağlar. Dişli kutuları, dış iskelet tasarımında ve robotik tasarımda genellikle daha ağır ve daha pahalı bileşenler arasında yer aldığından, bu çok önemli bir avantajdır. Son ancak kesinlikle bir o kadar önemli bir husus olarak, bu olağanüstü performans, düşük çalışma sıcaklıklarında sunulur. Bu, insan kullanıcılarla çok yakın temas hâlinde olduklarından dış iskeletlerin uygulanabilirliği açısından kritik bir unsurdur.

3) Uzman Bir Ortak Seçin

Dış iskelet pazarı gibi yeni ortaya çıkan ve hızla gelişen segmentler söz konusu olduğunda, en deneyimli ve yetenekli ortağa sahip olmanın faydası vardır. Kollmorgen, hareket kontrolünde uzun süredir liderdir ve dış iskelet hareket tasarımında öncü bir güçtür. Dış iskelet tasarımında standardı yükselten ve gerçek anlamda ölçeklenebilirlik ve ticarileştirme sağlayan motor tasarımına odaklanıyoruz.

Uygulama uzmanlarımız, ürünlerin ötesinde, tüm bileşenler için uygulamalı seçim rehberliği, entegrasyon desteği, sorun giderme ve sürekli tasarım optimizasyonu ile tasarım planlamanızı başlangıçtan itibaren yönlendirmeye yardımcı olabilir.

Tasarımcılar, dış iskelet gelişiminin karmaşıklığıyla uğraşırken motor uyumluluğunun sağlanması, uzlaşmaya varılamayan önemli bir konudur. Kollmorgen'in bu dönüştürücü alanda yeniliği nasıl teşvik ettiği ve bir sonraki tasarımınıza nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın.

Bir uzmana danışın

Gövdesiz Motorlar

Kollmorgen’ın performansı, verimliliği ve güvenilir hareket çözümlerini geliştiren, uygulamanıza kolay entegrasyon için tasarlanmış gövdesiz motor yelpazesini keşfedin.
Daha fazlası için

TBM2G Serisi "Gövdesiz"

Bu yeni nesil gövdesiz motorlar, en kompakt, hafif elektromanyetik paketleriniz için yüksek tork yoğunluğu, harmonik dişliler için standart boyutlandırma ve küresel üretim ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için ölçeklenebilir tasarım çözümleri sunuyor.

Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Derin deniz motoru teknolojisinin karşı karşıya olduğu zorlu su altı koşullarını temsil eden, derin okyanus sularında yüzen bir tüplü dalgıç.

4.000 Metrede Güvenilir Hareket: IKM ve Kollmorgen Derin Deniz Motoru Tasarımını Geliştiriyor >

IKM ve Kollmorgen'ın aşırı zorlu koşullar altında 4.000 metre derinlikte güvenilir bir şekilde çalışan yeni nesil bir su altı sistemini nasıl birlikte geliştirdiğini keşfedin.
Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörleri

Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörlerinin Optimizasyonu >

Robotik kol aktüatör performansı neden sadece motor seçimine bağlı değildir ve sistem düzeyinde performans nasıl optimize edilir?
Robotik kol uygulaması

Yeni Nesil Robotik İnovasyonu İçin Gövdesiz BLDC Motor Entegrasyonu >

RobCo, robot eklemlerinde TBM2G gövdesiz tork motorlarını kullanarak modüler robotik platformunun ölçeğini artırdı ve böylece kompakt bir tasarımda yüksek tork ve hız sağladı.
Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur

Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur >

The AKME servo motor series with ATEX certification enables heavy-duty AGV development for hazardous locations in chemical, painting, polishing and specialized facilities.
Kompakt Robotik Aktüatörlerle Hassasiyet ve Daha Fazla Yük Kapasitesi Elde Etme

Kompakt Robotik Aktüatörlerle Hassasiyet ve Daha Fazla Yük Kapasitesi Elde Etme >

HEBI Robotics, Kollmorgen TBM2G gövdesiz servo motorlarıyla endüstriyel kontrol ve bakım uygulamaları için kompakt aktüatörlerin tork ve doğruluğunu artırıyor.
Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Aracı (İKA)

Askeri Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Araçları (İKA'lar) İçin Gövdesiz Motorlar: Güç, Boyut ve Güvenilirlik >

Mayın temizleme operasyonlarında kullanılan paletli insansız kara araçları (İKA'lar) için gövdesiz motorlar, tork yoğunluğunu en üst düzeye çıkarır, boyutu küçültür ve zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar.
Zorlu ve Öngörülemeyen Ortamlar İçin Saha Robotları Tasarımı

Zorlu ve Öngörülemeyen Ortamlar İçin Saha Robotları Tasarımı >

Bu oturumda, Kollmorgen ve Regal Rexnord'un geniş hareket portföyündeki yenilikçi teknolojilerin mühendislerin saha robotlarının zorlu taleplerini karşılamalarına nasıl yardımcı olabileceği incelenmektedir.
Ölçeklenebilir İnsansı Robotlar için Hareket Kontrol İlkeleri

Ölçeklenebilir İnsansı Robotlar için Hareket Kontrol İlkeleri >

İnsansı robotlar lojistik ve imalattan sağlık ve kamu güvenliğine kadar birçok sektörde ivme kazandıkça hassas, verimli ve ölçeklenebilir hareket kontrol çözümlerine olan talep de artıyor. Mühendisler, insan benzeri hareketi taklit eden sistemler…
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.