Ana içeriğe atla
blog | AKD2G Servo Sürücülere Yükseltmeyi Düşünmek için 5 Önemli Neden |
|
2 dakikalık okuma

Servo sürücülerin işlemci teknolojisindeki gelişmeler bu sürücülerin sunduğu özellikleri ve yetenekleri artırmaya devam ediyor. Mevcut bir sistemde yeni bir sürücü ve kontrol sistemi seçmek nihayetinde uygulama gereksinimlerine bağlıdır. AKD2G servo sürücü platformu yüksek performanslı uygulamalar için yeni bir çift çekirdekli işlemci ve artırılmış bellek kullanır. Bu gelişmiş yeteneklerinden, kullanım kolaylığından ve esnekliğinden çok çeşitli uygulamalarda yararlanmak mümkündür. Makine üreticileri AKD'den AKD2G'ye yükseltme sürecinde beş kritik sürücü bileşenini göz önünde bulundurmalıdır.

Gömülü Güvenlik Yetenekleri

Yeni güvenlik yönetmelikleri ve güvenli hareket seçeneklerinin inovatif kullanımı, makine güvenliğini dâhil etmek ve makinenin çalışma süresini artırmak için makine üreticilerine yeni yollar sunmaktadır. Dâhili SafeMotion güvenlik işlevleri SafeStop, SafeSpeed ve SafePosition seçeneklerinden neredeyse her türlü gereksinimi karşılayacak eksiksiz bir paket sunar. Örneğin, tipik yiyecek işleme makineleri hijyen gereksinimlerini karşılamak için temizlik döngüleri sırasında kapatılır. Temizlik sırasında etkinleştirilen bir Güvenli Sınırlı Hız (SLS) özelliği makinenin çalışır hâlde kalmasını sağlar, kritik hijyen gereksinimlerini karşılar ve makinenin Toplam Ekipman Etkinliğini (OEE) artırır.

Çok Eksenli Uygulamalarda Panel Alan Tasarrufları

AKD2G mimarisi çift eksenli uygulamalar için ideal olan kompakt ve etkili bir tasarım sunar. Çok eksenli uygulamalar güç açısından yoğun paketten yararlanabilir, kabin alanını en aza indirebilir ve eksen başına maliyeti azaltabilir. Benzer çift eksenli paketlere nazaran %20'den fazla alan tasarrufu elde edilebilir.

Tekli Hibrit Kablo Teknolojisi için Optimize Edilmiştir

Tüm hassas hareket sistemlerinde önemli bir bileşen olan kablolar motora güç taşır ve kritik geri besleme verisini sürücüye gönderir. AKD2G, motor ile sürücü arasındaki bağlantıyı basitleştirmek adına hem güç hem de geri beslemeyi (yanı sıra fren gücünü) taşıyacak şekilde tasarlanmış tekli hibrit kablo çözümleriyle kullanım için optimize edilmiştir. Tekli kablo tasarımı, makinedeki kablolama gereksinimlerini en aza indirir ve genel kablo ağırlığını ve maliyetini azaltır.

Uygulamanızı Yapılandırın

AKD2G ileri düzeyde yapılandırılabilir bir platformdur ve esneklik gerektiren uygulamalar için idealdir. Daha yüksek G/Ç, iyileştirilmiş geri besleme portu, çoklu güvenlik seviyeleri, çoklu haberleşme ağı ve çıkarılabilir bellek ile AKD2G, birçok kompleks uygulamaya entegre edilebilir.

İşletime Alma ve Tanılama Ekranı

Sektörün ilk dâhili, tam renkli, dijital ekranı sürücü üzerinde önemli bilgiler sunar, bu da işletime alma süresinin azaltılmasına ve tanılama sürecinin basitleştirilmesine yardım eder. Eksen hataları, etkinleştirilmiş durum ve komut kaynağı hakkındaki bilgi, sistem sorunlarının hızla giderilmesi için gereken veriyi sunar.

AKD Platformu için en uygun uygulamalar

Yukarıda sözü edilen önemli özelliklerden yararlanma kabiliyeti sayesinde AKD2G, yeni uygulamalara ek olarak AKD platformunun özelliklerinin ve gömülü güvenlik seçeneklerinin genişletilmesini gerektiren mevcut uygulamalar için de en iyi çözümdür. Ancak AKD servo sürücü esneklikte sınırları zorlayan uygulamalarda hâlâ büyük bir rol oynamaktadır. Tek eksenli uygulamalar AKD'nin kompakt paketi ile son derece uyumludur, bunlar arasında olan AKD BASIC varyantı tek eksenli uygulamalar için dahili bir programlanabilir hareket kontrol birimi içerir. Çeşitli Kollmorgen motorları ve geri besleme cihazları içeren mevcut makineler, AKD servo sürücüde mevcut sayısız bağlantı ve geri besleme seçeneği kullanmaktadır. Ek güç gerektiren uygulamalar AKD ailesindeki daha yüksek akım değerlerinden yararlanabilir.

Sonuç

AKD2G ve AKD servo sürücü arasındaki seçim makinenin spesifik ihtiyaçlarına ve hangi platformum optimum uyumlu olduğuna bağlıdır. Hem AKD hem de AKD2G, herhangi bir yüksek performanslı hareket uygulaması için yetenekli ve güvenilir çözümlerdir. Kollmorgen, sürücü platformları arasında geçiş yaparken gerekli olan değişikliklerin ayrıntılarının tanımlandığı bir SSS belgesi sunmaktadır.

Bir uzmana danışın

AKD Servo Tahrik

AKD® Serisi kendini kanıtlanmış performansıyla, en fazla kurulumu gerçekleşen müşteri tabanıyla, aşağıdaki özellikleri sunar:

  • Sektör lideri hareket kontrol döngüleri
  • EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT vb. dahil olmak üzere farklı haberleşme protokolleri ve geniş motor geri beslemesi desteği
  • Kollmorgen motorlarıyla tak ve çalıştır özelliği
  • Müşteri deneyimi ve kullanılabilirlik açısından takdir edilen WorkBench GUI
Daha fazlası için

AKD2G Servo Tahrik

Zengin AKD mirasından doğan AKD2G, en son servo sürücü teknolojisinin eklenmesidir:

  • Ek alan tasarrufu için çift eksenli teknoloji
  • SafeMotion Monitor aracılığıyla dâhili fonksiyonel güvenlik seçenekleri (FSoE dahil)
  • Renkli Grafik Ekran
  • Tek kablolu güç ve geri bildirim için optimize edilmiştir
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Lityum Pil Kaynak Ekipmanı

Lineer Motorlarda Fonksiyonel Güvenlik, Lityum Pil Kaynak Ekipmanlarında Güvenliği ve Verimliliği Artırıyor >

Kollmorgen'ın SMM fonksiyonel güvenlik çözümü, lityum pil üretiminde istikrarlı ve kontrollü hareketin yanı sıra küresel uyumluluk ve rekabet gücü sağlanmasına yardımcı olur.
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Çok eksenli hareket kontrolüne sahip üretim tesisi

Modern Üretim Hücrelerinde Çok Eksenli Hareket Kontrolünde Uzmanlaşma >

Hareket sistemlerinin ölçeği arttığında senkronizasyon zorlaşır. Modern üretim hücrelerinin yüksek hızlarda hassasiyeti, istikrarı ve verimi nasıl koruduğunu öğrenin.
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.
Kollmorgen, SafeMotion Monitor ürün yazılımı yükseltmesi ile lineer motor güvenliğini ve performansını geliştiriyor

Kollmorgen, SafeMotion Monitor ürün yazılımı yükseltmesi ile lineer motor güvenliğini ve performansını geliştiriyor >

Geliştirilmiş ürün yazılımı, lineer motor uygulamaları için EnDat 2.2 güvenli geri bildirim desteği ekleyerek fonksiyonel güvenlik özelliklerini genişletir ve SIL 3 uyumluluğunu sağlar
Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi

Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi >

Kollmorgen Essentials’ın yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirlik sunduğunu keşfedin-artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklendirmesi daha uygun maliyetli.
Türkçe
Kullanıma Hazır Hareket Sistemi Dünyanın En Hızlı Küp Çözen Robotuna Güç Veriyor

Kullanıma Hazır Hareket Sistemi Dünyanın En Hızlı Küp Çözen Robotuna Güç Veriyor  >

Hazır bir hareket sisteminin en hızlı yapboz küpü çözen robotu nasıl çalıştırdığını öğrenin. Hız, hassasiyet ve senkronize çok eksenli hareketin açıklaması.
Kollmorgen Essentials™: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri

Kollmorgen Essentials: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri >

Kollmorgen Essentials ile yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirliği keşfedin: Artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklenebilirliği daha uygun. Yeni Kollmorgen Essentials serisi, makine üreticilerinin…
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.