Ana içeriğe atla
blog | Yedek Servo Geri Bildirimi: Arıza Emniyetli Konumlandırma Bir Zorunluluk Olduğunda |
|
2 dakikalık okuma

Yedek Servo Geri Bildirimi: Arıza Emniyetli Konumlandırma Bir Zorunluluk Olduğunda

Servo sistemleri, rotorun herhangi bir andaki konumunu belirlemek için kapalı döngü geri bildirimli motor kontrolüne dayanır. Sürücü, motor fazlarını doğru şekilde komütasyon yapmak için bu motor geri bildirim döngüsünü kullanır ve uygulama gereksinimlerine göre torkunu, konumunu ve hızını hassas bir şekilde kontrol eder.

Kodlayıcı arızaları

Kodlayıcılar genellikle yüksek doğruluk ve güvenilirlik sunsa da, rotor konumunda veya hatta dönüş yönünde hatalara yol açabilecek çeşitli durumlar meydana gelebilir. Bu hatalar büyük ve yıkıcı olabileceği gibi, küçük ve birikimli de olabilir. Örneğin, bir kodlayıcı tamamen bozulabilir veya zamanla kademeli olarak arızalanarak giderek daha fazla yanlış sinyal gönderebilir.

Üretim ortamında, geri bildirim cihazının arızalanması plansız duruş sürelerine ve israfa yol açabilir—istenmeyen sonuçlar olsa da genellikle tehlikeli değildir. Ancak, motor geri bildirim döngüsünün arızalanmasının kabul edilemez olduğu birçok uygulama vardır.

Örneğin, medikal alanda, arızalanan bir kodlayıcı, hasta masası veya radyoterapi dişlisi gibi ekipmanların öngörülemeyen hareketler yapmasına veya bir pompanın sıvıyı yanlış miktarda iletmesine neden olarak hasta ve personel için ciddi riskler oluşturabilir. Bunun yanı sıra, güvenilir servo hareketine bağımlı birçok endüstri ve uygulama bulunmaktadır.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), tıbbi cihazların güvenliğini ve etkinliğini sağlamak için düzenlemeler yaparak kritik sistemlerin doğru ve hassas çalışmasını garanti altına almak amacıyla yedekli önlemler alınmasını önermektedir. Açıkça tanımlanmış bir düzenleyici çerçeve olmadığında bile, servo sistemin mutlak güvenilirliğini sağlamak için yedekli geri bildirim en iyi uygulamadır.

Geleneksel bir çözüm: İkinci bir harici geri bildirim cihazı eklemek

Yedeklilik sağlamak için OEM'ler genellikle ana geri bildirim cihazının güvenilirliğini doğrulamak için ikincil bir geri bildirim cihazı ekler. Tipik olarak bu, bir kodlayıcı içeren bir servo motorun belirlenmesi ve bunun tahrik edilen şaft veya yük boyunca bir yere eklenen harici bir geri besleme cihazıyla eşleştirilmesiyle elde edilir.

Her iki cihaz da servo sürücüye bağlanır ve eklenen cihaz, dönüş yönünü ve ana cihaz tarafından bildirilen yaklaşık konumu doğrulama amacına hizmet eder. Bir geri besleme cihazı saat yönünde dönüşü gösterirken diğeri saat yönünün tersini gösterirse veya hız ya da konum açısından önemli ölçüde farklılık gösterirse, sürücü bir arıza meydana geldiğini anlar ve uygun önlemi alabilir.

Bu çift döngülü geri bildirim, son derece güvenilir bir hareket sağlar—ancak çok daha yüksek karmaşıklık ve maliyet pahasına. Yedek geri besleme cihazını yerleştirmek için tasarım ayak izi büyütülmelidir. Ek bir geri besleme kablosu setini ayrı bir konumdan yönlendirmek zor olabilir. Ve daha karmaşık bir hareket sisteminin montajı zor ve zaman alıcı olabilir.

Daha iyi bir çözüm: Entegre, yedekli geri besleme cihazlarına sahip servo motorlar

Kollmorgen, hızla prototip haline getirilebilen, yüksek oranda üretilebilen ve müşterilerin özel bir ürünün risklerini veya maliyetini üstlenmesini gerektirmeyen ürünlerde son derece özel yetenekler sunan çok çeşitli standart ürün modifikasyonları sunmaktadır.

Bu standart modifikasyonlardan biri, genel motor boyutlarını önemli ölçüde değiştirmeden aynı motora hem mutlak kodlayıcı hem de Hall etkisi sensörü yerleştirme yeteneğidir. Motora entegre edilmiş çift motor geri besleme döngüsü sayesinde, ikinci bir geri besleme cihazı eklemek için motor milinde veya harici yükte bir yer bulmanız gerekmez ve uygulamanızın boyutlarını mümkün olduğunca kompakt tutabilirsiniz.

Motor içine entegre edilen yedekli geri bildirim cihazlarıyla birlikte, Kollmorgen ayrıca hem kodlayıcı hem de Hall efekti sensörü geri bildirim sinyallerini sürücüye taşıyan tek bir kablo sunar. Bu, aksi takdirde iki ayrı kabloyu yönlendirmek için gerekli olacak malzeme ve işçilik maliyetlerinden tasarruf sağlar ve makine tasarımınızın kapladığı alanı daha da azaltmanıza olanak tanır.

Ayrıca, tamamen entegre bir çözümle, tüm hareket sisteminin yalnızca Kollmorgen'in sunabileceği güç, hassasiyet ve güvenilirlikten yararlandığına dair güven kazanırsınız.

Müşterilerimiz bu çözümü cerrahi robotlar, hasta masaları, tıbbi pompalar ve daha pek çok kritik sistemi çalıştıran modifiye AKM motorlarında kullanmışlardır. Uygulamanız nedir ve hatasız hareket için hatasız geri bildirim sağlamak ne kadar kritiktir?

Bugün bize ulaşın ve özel uygulama gereksinimlerinizi karşılıklı mühendisler olarak çözelim.

Bir uzmana danışın

1G Hareket Sistemi

Makineniz için tasarlanmış hareketi keşfedin. Kollmorgen 1G Hareket Sistemi, taviz vermeden tasarlamanız için çok çeşitli seçenekler ve özelliklerle birlikte güven sunar.
Daha fazlası için

AKM™ Serisi Servo Motor

Sınıfının en iyisi, yüksek performanslı servo motorlar geniş bir montaj, bağlanabilirlik, geri bildirim ve diğer seçenek yelpazesi sunar Hemen hemen tüm uygulama gerekliliklerine uyacak şekilde ortak tasarımlı modifikasyonların yanı sıra 500.000'i aşkın standart model kullanıma sunulmuştur.

Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Uzay uydusu

Uzay İçin Hareket Sistemleri Geliştirme: Güvenilirlik, Ölçeklenebilirlik ve Görev Başarısına Yönelik Kılavuz Bilgiler >

Uzay araçları için tasarlanmış motorların değerlendirilmesi ve hareket kontrolünün mühendisliği konusunda pratik bir kılavuzla, karasal prototiplerden görev başarısına geçin.
Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Aracı (İKA)

Askeri Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Araçları (İKA'lar) İçin Gövdesiz Motorlar: Güç, Boyut ve Güvenilirlik >

Mayın temizleme operasyonlarında kullanılan paletli insansız kara araçları (İKA'lar) için gövdesiz motorlar, tork yoğunluğunu en üst düzeye çıkarır, boyutu küçültür ve zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar.
Askeri Kara Araçlarında Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Kontrolü Tasarımı

Askeri Kara Araçlarında Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Kontrolü Tasarımı >

Büyük askeri kara araçları için hareket sistemleri tasarlanırken teknoloji ile topoloji arasında ayrım yapmak önemlidir. Topoloji, bileşenlerin sisteminiz içerisinde nasıl düzenlendiği ve etkileşime girdiğinin üst düzey mimarisidir.
Yeni Nesil Zırhlı Savaş Araçları İçin Hareket Tasarımı

Yeni Nesil Zırhlı Savaş Araçları İçin Hareket Tasarımı >

Elektromekanik hareket mimarilerinden kritik görev performansına kadar yeni nesil zırhlı savaş araçları için tasarım yaparken dikkat etmeniz gereken unsurları öğrenin.
Teknoloji ve Topoloji Karşılaştırması: Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Tasarımı

Teknoloji ve Topoloji Karşılaştırması: Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Tasarımı >

Kara aracı platformunuz için doğru hareket sistemi topolojisini nasıl seçeceğinizi öğrenin ve Kollmorgen ile konseptten muharebe başarısına geçiş yapın.
Gelişmiş Hareket Tasarımıyla Savunma Sisteminizi İyileştirin

Gelişmiş Hareket Tasarımıyla Savunma Sisteminizi İyileştirin (Türkiye) >

Savunma sistemi tasarımınızın form faktörünü optimize etmek ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak çok önemlidir. Tasarımınızı düşünürken, Kollmorgen ve Regal Rexnord adı altındaki ortak markaları, uygulamaya ilişkin zorlu gereksinimleri…
Harekette Ustalaşmak: Modern Cerrahi Robot Paketinde Kapsamlı Bir Tur

Harekette Ustalaşmak: Modern Cerrahi Robot Paketinde Kapsamlı Bir Tur >

Cerrahi robotiğin geleceğine adım atın ve nelerin mümkün olduğunu daha iyi keşfedin. Bu web semineri, günümüzün gelişmiş cerrahi robotlarında hassasiyet ve verimliliği artıran son teknoloji bileşenlerin ayrıntılı bir incelemesini sunmaktadır.
Gelişmiş Hareket Tasarımıyla Füze Geliştirme Sürecinizi İyileştirin

Gelişmiş Hareket Tasarımıyla Füze Geliştirme Sürecinizi İyileştirin >

Bu web seminerinde, etkili füze geliştirme için gereken kritik hareket kontrol unsurları ve bu unsurların her boyuttan motorlardan bilyalı vidalara, çözücülere, frenlere, yataklara ve contalara ve ortak tasarlanmış alt sistemlere kadar birlikte nasıl…
Servo Motor Parametreleri ve Servo Sürücü Kullanımı ile Karşılaştırması İçin Bunların Uygun Dönüşümleri

Servo Motor Parametreleri ve Servo Sürücü Kullanımı ile Karşılaştırması İçin Bunların Uygun Dönüşümleri >

Mekanizmanızın beklenen şekilde çalışabilmesi için, yayınlanan servo motor parametrelerini servo sürücü kullanımı için doğru ölçü birimlerine dönüştürmeniz gerekir. Güvenilir bir operasyon sağlamak için gerekli motor parametre dönüşümlerini nasıl…