Ana içeriğe atla
blog | Modern Üretim Hücrelerinde Çok Eksenli Hareket Kontrolünde Uzmanlaşma |
|
2 dakikalık okuma

Çok eksenli hareket kontrolüne sahip üretim tesisi

Modern üretimin elektrikli hale gelmesi, makine otomasyonunu temelden dönüştürerek temel hareketleri çok daha güvenilir ve son derece kontrol edilebilir hale getirmiştir. Ancak üretim talepleri arttıkça zorluk da tek bir ekseni hareket ettirmekten, hareketi tüm üretim hücresi boyunca tamamen entegre ve çok eksenli bir düzenleme katmanı olarak yönetmeye doğru kaymaktadır.

Ayrı ayrı motorları ve sürücüleri yapılandırmak temel bir yetenektir. Karmaşıklık, bu bileşenleri daha büyük ana platformlarda ölçeklendirmeye ve koordine etmeye başladığınızda ortaya çıkar. Artık modern servo hareket kontrol sistemlerinin hem senkronize ve dinamik kalması, hem de gerçek üretim yükleri altında istikrarlı olması gerekmektedir. Bunların hepsi, ekipleri programlama yüküne boğmadan veya yüksek hızlarda istikrarsızlığa yol açmadan gerçekleştirilmelidir.

Bu makalede, maksimum güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik için tüm üretim hücresi genelinde hareketi nasıl tanımlayacağınız, koordine edeceğiniz ve sürdüreceğiniz açıklanmaktadır.

Çok eksenli hareketin gerçek karmaşıklığı

Temelden başlayalım. Hareket sistemleri genelde, üretim hattı için seçilen Rockwell, Siemens veya başka bir platforma dayanan ana PLC hareket kontrol ortamıyla tanımlanır. Bu çerçeve oluşturulduğunda, tüm hareket bileşenlerinin (motor, sürücü, kontrolör ve geri besleme cihazı) sorunsuz bir şekilde entegre olması ve iletişim kurması gerekir. Bu noktada, asıl iş bir motorun dönmesini sağlamaktan öte, birleşik bir mimari genelinde uyumluluğu, iletişimi ve koordinasyonu sağlamaya dönüşür.

Bir yükün A noktasından B noktasına gitmesi için komut vermek nispeten basittir. Bu hareketin inceliklerini yönetmek ise çok daha zordur. Hızlanma ve yavaşlamanın kontrol altında tutulması gerekir. Yerleşme süresi kısa tutulmalıdır. Hareketin ağır yükler altında tekrarlanabilmesi gerekir.

Daha fazla eksen, konveyör, sensör ve alt prosesler denkleme dahil oldukça bu performansın korunması giderek zorlaşır. Düşük hızlarda sorunsuz görünen sistemler, üretim talepleri arttıkça hızla istikrarsız hale gelebilir. Aynı zamanda, aşırı karmaşık çözümler, makine teslim edildikten sonra operasyonel darboğazlara neden olur. Operatörlerin ve bakım ekiplerinin, ilk devreye alma işleminden çok sonra bile destek sunabilmesi ve makinedeki sorunları giderebilmesi gerekir.

Gerçek dünyada koordinasyon neden en büyük zorluktur?

Otomasyonla ilgili tartışmalarda robotlar sıklıkla öne çıksa da, modern fabrika otomasyonunun önemli bir kısmı son derece koordineli servo prosesleriyle çalışır. İndeksleme, konveyör hatları, sorterlar ve konumlandırma gibi işlemler, malzeme taşımayı ve montajı desteklemek için birlikte çalışan düzinelerce senkronize servo eksenine dayanır. Konveyör izleme, dikey biçimlendirme, dolum ve paketleme makineleri, uçar makas sistemleri, etiketleme makineleri, al ve yerleştirme mekanizmaları gibi uygulamalar bile çok eksenli hareket senkronizasyonuna büyük bir yük bindirir.

Bu düzeyde karmaşık senkronize hareketin gerçekleştirilmesi, sistem mimarisinde kusursuz bir koordinasyon gerektirir. Hareket kontrolörünün, sistemi son derece spesifik profiller boyunca yönlendirirken değişen ataletleri ve mekanik uyumlulukları anında telafi etmesi gerekir. Örneğin, uçar makas sistemindeki bir bıçağın hareketli bir hatta kilitlenmesi, hassas bir kesim yapması, hattı serbest bırakması, başlangıç konumuna dönmesi ve malzeme akışını kesintiye uğratmadan bunu sürekli olarak tekrarlaması gerekir.

Genellikle bu hassas hareket kontrol sistemleri daha yüksek verimlilik elde etmek için zorlandığında, zayıf yönleri ortaya çıkmaya başlar. Daha düşük hızlarda istikrarlı görünen hareket genellikle hız arttıkça senkronizasyonunu kaybeder; bu durum, basit ayar sorunlarının sistem genelinde arızalara dönüşmesine neden olur. Bunun sonucunda düzensiz kesimler, konumlandırma hataları ve kabul edilemez duruş sürelerini ortaya çıkabilir. Aslında, devreye alma sırasında küçük bir yapılandırma açığı gibi görünen şey, yüksek hızlarda üretimde bir sorun haline gelir.

Hareket kalitesini korumak için sistem düzeyinde yaklaşım

Hareket kalitesi nihayetinde sistemdeki en az istikrarlı veya duyarlı eleman tarafından sınırlanır. Haberleşme gecikmesi, kötü ayarlanmış servo döngüleri, mekanik uyumluluk veya geri besleme gecikmeleri, senkronizasyonu azaltabilir ve genel makine performansını düşürebilir. Kaynağı ne olursa olsun, bu sınırlama, tüm makinenin başarabileceklerinin üst sınırını belirler.

Sisteminizin haberleşme katmanıyla başlayalım. EtherCAT, EtherNet/IP ve PROFINET gibi Endüstriyel Ethernet protokolleri, deterministik veya neredeyse gerçek zamanlı iletişimi desteklemek için yaygın olarak kullanılır çünkü öngörülemeyen ağ zamanlamaları, geniş çapta senkronizasyonu bozar. Haberleşmede bozulma olduğunda, kontrolör zaten hatalı olan verilere dayanarak karar alır. Düzeltmeleri, eksenlerin o anda bulunduğu yere göre değil, daha önce bulunduğu yere göre yapar. Eksen sayısı az olduğunda ve orta düzey hızlarda bu fark yönetilebilir. Sistemlerin ölçeği arttıkça bu sorun da katlanır ve istikrarlı gibi görünen harekette kaymalar başlar.

Bu noktada kontrolör ile sürücü arasındaki koordinasyon kritik hale gelir. Sıkı koordinasyon, sistemin konum hatasını hızlı bir şekilde yakaladığı ve yeterince büyümeden önce düzelttiği anlamına gelir. Fakat sıkı koordinasyon ancak onu besleyen veriler kadar iyidir. İletişim katmanının tutarsız olması durumunda, kontrolör ve sürücü, hareketli bir hedefe karşı bir komut ulaşana kadar çoktan başka bir konuma geçmiş olan hataları düzeltmek için çalışır. Bu durum, iletişim mimarilerinin son kullanıcı konumuna göre EtherCAT, EtherNet/IP veya PROFINET ağları arasında değişiklik gösterebileceği küresel OEM'ler için daha da önemli hale gelir.

Sistem bant genişliği, bu düzeltmelerin gerçekten önemli olup olmadığını belirler. Yüksek bant genişliğine sahip servo kontrol döngüleri, hatalara mikrosaniyeler içinde yanıt verir. Düşük bant genişliğine sahip döngüler, bir sonraki hata oluştuğunda hala eskisine yetişmeye çalışmaktadır. Düşük verimlilikle çalışırken bu gecikme yönetilebilir. Üretim hızında ise düzeltilmeyen her sapma bir sonrakine eklenir.

Mühendisliği ve ölçeklenebilirliği sürdürme

Entegrasyon yükü, çok eksenli projelerin durmasına neden olur. Ancak ölçeklenebilir ve entegre bir sistemde, mühendisler farklı performans seviyelerini tek bir hareket kontrol mimarisi altında bir araya getirerek entegrasyonu basitleştirebilirler. Örneğin, yüksek performanslı Kollmorgen 2G Hareket Sistemi ile birlikte Kollmorgen Essentials™ Hareket Sistemi gibi maliyet odaklı bileşenler, gerektiğinde karmaşıklığı, fiyatı ve hassasiyeti dengelemeye yardımcı olabilir.

Ayrıca, PCMM2G serisi gibi birleşik bir kontrolör platformu sayesinde, aynı mimari, yeniden tasarım gerektirmeden ölçeklenebilir. Üretim talepleri değiştikçe mühendisler aynı kontrol ortamında eksen ekleyebilirler veya kapasiteyi genişletebilirler. AKD2G servo sürücü ve AKM2G servo motor, yüksek bant genişliğine sahip kontrol döngüleriyle yüksek hızda sorunsuz ve hassas hareket sağlarken aynı zamanda yük değişimine hızlı yanıt verme özelliğine de sahiptir.

Devreye alma da aynı mantığı izler. Kollmorgen Automation Suite (KAS) gibi yazılım ortamları, standartlaştırılmış IEC 61131-3 programlama ve yeniden kullanılabilir hareket işlevleri aracılığıyla kurulumu ve sorun gidermeyi basitleştirir. Akıllı geri besleme cihazları da otomatik motor tanımayı mümkün kılar. Sürücü bağlandığı anda motor parametrelerini tanıyarak, ilk çalıştırma süresini ve hata ayıklama için gereken çabayı ilk günden önemli ölçüde azaltır; bu sayede, devreye alındıktan çok sonra bile operasyonel karmaşıklığı düşük tutar.

Hareket yönetiminin sonucu

Üretim hücresinde hareketin tutarlı bir şekilde yönetilmesi; senkronizasyonu, ölçeklenebilirliği ve uzun vadeli kullanılabilirliği önceliklendiren bütünsel ve sistem düzeyinde bir yaklaşım gerektirir. Performans hedefleri yükseldikçe bağımsız bileşenler yeterli gelmemeye başlar. Gerçek dünyadaki karmaşıklığın üstesinden gelecek şekilde tasarlanmış birleşik bir mimariye ihtiyacınız var.

Hareket uzmanlarımız ve geniş hareket kontrol portföyümüz, bugün ve gelecekte üretim taleplerine ayak uydurmak için gereken performansı ve ölçeği sunmanıza yardımcı olabilir.

Bir uzmana danışın

1G Hareket Sistemi

Makineniz için tasarlanmış hareketi keşfedin. Kollmorgen 1G Hareket Sistemi, taviz vermeden tasarlamanız için çok çeşitli seçenekler ve özelliklerle birlikte güven sunar.
Daha fazlası için

Kollmorgen Essentials Hareket Sistemleri

Performansa uygun. Değer Odaklı. Güven dâhil. Kollmorgen Essentials™ Hareket Sistemleri, fişe takıp çalıştırmaya ve performans göstermeye hazırdır.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Lityum Pil Kaynak Ekipmanı

Lineer Motorlarda Fonksiyonel Güvenlik, Lityum Pil Kaynak Ekipmanlarında Güvenliği ve Verimliliği Artırıyor >

Kollmorgen'ın SMM fonksiyonel güvenlik çözümü, lityum pil üretiminde istikrarlı ve kontrollü hareketin yanı sıra küresel uyumluluk ve rekabet gücü sağlanmasına yardımcı olur.
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.

Cosmopack, özelleştirilmiş ambalaj çözümlerinden esnek ambalaj çözümlerine nasıl geçti? >

Cosmopack'in daha esnek ambalajlama çözümleri için otomatik ambalajlama hattı entegrasyonunu merkezi olmayan hareket mimarisiyle nasıl donattığını öğrenin.
Kollmorgen Automation Suite Brochure

Kollmorgen Automation Suite Brochure >

Dakikalar içinde yüksek performanslı hareket kontrolü için birinci sınıf makine otomasyon programlama paketi
Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi

Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi >

Kollmorgen Essentials’ın yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirlik sunduğunu keşfedin-artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklendirmesi daha uygun maliyetli.
Türkçe
Kullanıma Hazır Hareket Sistemi Dünyanın En Hızlı Küp Çözen Robotuna Güç Veriyor

Kullanıma Hazır Hareket Sistemi Dünyanın En Hızlı Küp Çözen Robotuna Güç Veriyor  >

Hazır bir hareket sisteminin en hızlı yapboz küpü çözen robotu nasıl çalıştırdığını öğrenin. Hız, hassasiyet ve senkronize çok eksenli hareketin açıklaması.
Kollmorgen Essentials™: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri

Kollmorgen Essentials: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri >

Kollmorgen Essentials ile yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirliği keşfedin: Artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklenebilirliği daha uygun. Yeni Kollmorgen Essentials serisi, makine üreticilerinin…