Ana içeriğe atla
blog | Askeri Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Araçları (İKA'lar) İçin Gövdesiz Motorlar: Güç, Boyut ve Güvenilirlik |
|
2 dakikalık okuma

Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Aracı (İKA)

Mayın temizleme amacıyla küçük paletli İnsansız Kara Araçları (İKA'lar) tasarlamak mühendislik açısından eşsiz bir zorluktur. Bu robotlar, engebeli arazide hareket edebilecek kadar kompakt, ağır hizmet tespit ekipmanlarını taşıyabilecek kadar güçlü ve zorlu çevre koşullarına uygun olmalıdır.

Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Araçlarında (İKA'lar) Neden Gövdesiz Motorlar Kullanılır?

Gövdesiz motorlar, mekanik yapıya doğrudan entegrasyona olanak sağladıkları, ağırlığı azalttıkları ve tasarım mühendislerinin insansız kara araçlarının (İKA'lar) kapladığı alanı küçültmelerine imkân tanıdıkları için savunma ve güvenlik robotları için idealdir. Paletli insansız kara araçları (İKA'lar) için gövdesiz motorlar tahrik sistemlerine veya aktüatör tertibatlarına entegre edilebilir; bu da tehlikelere maruz kalmayı en aza indirirken manevra kabiliyetini en üst düzeye çıkaran alçak profilli bir tasarım sağlar.

Üç Temel Tasarım Hususu:

1. Tork Yoğunluğu ve Boyut Karşılaştırması

Paletli insansız kara araçları (İKA'lar), mayın temizleme operasyonlarında hassas kontrolü korurken inişli çıkışlı arazi ve engellerin üstesinden gelmek için yüksek tork gerektirir. Gövdesiz motorlar D²L kuralına uyar: tork, çapın karesiyle ve uzunlukla doğrusal olarak artar.

Kompakt insansız kara araçları (İKA'lar) için çapı artırmak genellikle uzunluğa göre daha tercih edilebilir bir durumdur; daha uzun motorlar alçak profilli şasi tasarımlarına entegrasyonu zorlaştırır. Ancak daha büyük çaplar sensörler ve elektronikler için alanı sınırlayabilir ve bu da tasarımda alan kullanımında bir dezavantaj yaratabilir.

Tasarım İpucu: Kısa eksenel uzunluklarla gerekli torku sağlamak üzere optimize edilmiş gövdesiz motorları tercih edin. Kompakt tasarımlar, performanstan ödün vermeden entegrasyonu kolaylaştırır.

2. Hız ve Tork Karşılaştırması

Mayın temizleme amaçlı insansız kara araçları (İKA'lar), tarama doğruluğu için kontrollü hıza ihtiyaç duyarken aynı zamanda eğimleri tırmanmak veya yardımcı ekipmanları çekmek için ani tork artışlarına da ihtiyaç duyarlar. Harmonik veya planet dişli sistemleri bu ihtiyaçları dengelemeye yardımcı olabilir ancak yüksek dişli oranları hızı düşürür.

Daha yüksek devirlerde torku koruyabilen gövdesiz motorlar, motorun gereğinden büyük olmasını ve gereksiz ağırlık eklenmesini önlemek için çok önemlidir. Bu durum, özellikle bu sistemlerin daha düşük DC bara seviyelerinde, genel olarak 48 VDC'de çalıştığı göz önüne alındığında geçerlidir.

Tasarım İpucu: Geniş bir hız aralığında torku koruyan ve böylece aşırı büyük tasarımlara olan ihtiyacı azaltan gelişmiş sarım teknolojisine sahip motorları seçin.

3. Sıcaklık ve Güvenilirlik Karşılaştırması

Sıcak iklimlerde veya sürekli yük altında çalışmak, motor sarım sıcaklıklarını güvenli sınırların ötesine itebilir. Aşırı ısı, mayın temizleme operasyonlarının güvenilirliği için kritik öneme sahip olan yağlayıcıları, sensörleri ve elektronikleri bozar. Düşük termal artış için optimize edilmiş ve entegre termal sensörlerle donatılmış motorlar, arızaların önlenmesine yardımcı olur.

Tasarım İpucu: Geniş bir sarım sıcaklığı aralığında performansı koruyacak şekilde tasarlanmış olan gövdesiz motorları tercih edin; bu sayede dişli kutularının ve elektroniklerin uzun vadeli dayanıklılığı sağlanır.

Çevresel ve Güvenlik Faktörleri

Mayın temizleme amaçlı robotlar sıklıkla toz, nem, darbe ve titreşimle karşı karşıya kalır. Gövdesiz motorlar, tasarımcıya görev taleplerini karşılayacak düzeyde sızdırmazlık entegrasyonu sağlama olanağı tanır.

Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Araçları (İKA'lar) İçin Önerilen Motor Özellikleri

  • Yüksek tork yoğunluğuna sahip kompakt eksenel uzunluk
  • Minimum tork düşüşüyle ​​geniş hız aralığı
  • Geri bildirim için entegre termal sensörler ve Hall sensörleri
  • Zorlu ortamlara uygun malzeme ve tasarım
  • Kullanıma hazır dişli sistemleriyle uyumluluk

İnsansız Kara Aracınız İçin Doğru Seçim

Gövdesiz motorlar yalnızca bir bileşen değildir; mayın temizleme amaçlı insansız kara araçlarının (İKA'lar) çevikliğini, dayanıklılığını ve güvenliğini belirleyen unsurlardır. Tasarımcılar, tork yoğunluğuna, termal yönetime ve çevresel etkilere dayanıklılığa öncelik vererek boyut veya verimlilikten ödün vermeden en zorlu koşullarda güvenilir bir şekilde performans gösteren robotlar yaratabilirler.

Kollmorgen'in TBM, TBM2G ve KBM serileri, yüksek torkun kompakt ve entegrasyona uygun form faktörleriyle nasıl buluştuğuna örnek teşkil etmektedir. Mayın temizleme veya diğer kara uygulamaları için paletli insansız kara araçları (İKA'lar) tasarlıyorsanız, talep ettiğiniz görev açısından kritik performansı nasıl sağlayabileceğimizi öğrenin. Hareket uzmanlarımız, güç, boyut, ağırlık ve güvenilirlik arasında doğru dengeyi bulmanıza yardımcı olmak için buradalar.

Bir uzmana danışın

Gövdesiz Motorlar

Kollmorgen’ın performansı, verimliliği ve güvenilir hareket çözümlerini geliştiren, uygulamanıza kolay entegrasyon için tasarlanmış gövdesiz motor yelpazesini keşfedin.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Derin deniz motoru teknolojisinin karşı karşıya olduğu zorlu su altı koşullarını temsil eden, derin okyanus sularında yüzen bir tüplü dalgıç.

4.000 Metrede Güvenilir Hareket: IKM ve Kollmorgen Derin Deniz Motoru Tasarımını Geliştiriyor >

IKM ve Kollmorgen'ın aşırı zorlu koşullar altında 4.000 metre derinlikte güvenilir bir şekilde çalışan yeni nesil bir su altı sistemini nasıl birlikte geliştirdiğini keşfedin.
Uzay uydusu

Uzay İçin Hareket Sistemleri Geliştirme: Güvenilirlik, Ölçeklenebilirlik ve Görev Başarısına Yönelik Kılavuz Bilgiler >

Uzay araçları için tasarlanmış motorların değerlendirilmesi ve hareket kontrolünün mühendisliği konusunda pratik bir kılavuzla, karasal prototiplerden görev başarısına geçin.
Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörleri

Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörlerinin Optimizasyonu >

Robotik kol aktüatör performansı neden sadece motor seçimine bağlı değildir ve sistem düzeyinde performans nasıl optimize edilir?
Robotik kol uygulaması

Yeni Nesil Robotik İnovasyonu İçin Gövdesiz BLDC Motor Entegrasyonu >

RobCo, robot eklemlerinde TBM2G gövdesiz tork motorlarını kullanarak modüler robotik platformunun ölçeğini artırdı ve böylece kompakt bir tasarımda yüksek tork ve hız sağladı.
Kompakt Robotik Aktüatörlerle Hassasiyet ve Daha Fazla Yük Kapasitesi Elde Etme

Kompakt Robotik Aktüatörlerle Hassasiyet ve Daha Fazla Yük Kapasitesi Elde Etme >

HEBI Robotics, Kollmorgen TBM2G gövdesiz servo motorlarıyla endüstriyel kontrol ve bakım uygulamaları için kompakt aktüatörlerin tork ve doğruluğunu artırıyor.
Askeri Kara Araçlarında Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Kontrolü Tasarımı

Askeri Kara Araçlarında Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Kontrolü Tasarımı >

Büyük askeri kara araçları için hareket sistemleri tasarlanırken teknoloji ile topoloji arasında ayrım yapmak önemlidir. Topoloji, bileşenlerin sisteminiz içerisinde nasıl düzenlendiği ve etkileşime girdiğinin üst düzey mimarisidir.
Yeni Nesil Zırhlı Savaş Araçları İçin Hareket Tasarımı

Yeni Nesil Zırhlı Savaş Araçları İçin Hareket Tasarımı >

Elektromekanik hareket mimarilerinden kritik görev performansına kadar yeni nesil zırhlı savaş araçları için tasarım yaparken dikkat etmeniz gereken unsurları öğrenin.
Teknoloji ve Topoloji Karşılaştırması: Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Tasarımı

Teknoloji ve Topoloji Karşılaştırması: Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Tasarımı >

Kara aracı platformunuz için doğru hareket sistemi topolojisini nasıl seçeceğinizi öğrenin ve Kollmorgen ile konseptten muharebe başarısına geçiş yapın.
Gelişmiş Hareket Tasarımıyla Savunma Sisteminizi İyileştirin

Gelişmiş Hareket Tasarımıyla Savunma Sisteminizi İyileştirin (Türkiye) >

Savunma sistemi tasarımınızın form faktörünü optimize etmek ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak çok önemlidir. Tasarımınızı düşünürken, Kollmorgen ve Regal Rexnord adı altındaki ortak markaları, uygulamaya ilişkin zorlu gereksinimleri…