Doğrudan Seçim
Ürün Seçicileri
Bir motor için tork ve hız gereksinimlerini zaten biliyor musunuz? Bir sürücünüzün akım ve gerilim gereksinimlerini? Aramaları daraltmak için parametrelerinizi girin, ürünlerinizi karşılaştırın ve ihtiyaçlarınız için en uygun olanını bulun.
- Servo Motorlar ve Servo Sürücüler
- Doğrudan Tahrikli Döner Motorlar
- Step Motorlar ve Step Motor Sürücüleri
- Elektrikli Silindirler
- Doğrudan Tahrikli Doğrusal Motorlar
- Senkronize Motorlar
Rehberli Seçim
Hareket Mühendisliği
Uygulama gereksinimlerinizi biliyorken gereken tork ve hızı bilmiyor musunuz? Mekanizma projenizi boyutlandırmak için Hareket Mühendisliğini kullanın ve ihtiyaçlarınıza uygun motor ve sürücü eşleştirmelerini bulun.
- Aktarma Vidası, Konveyör
- Kremayer, Nip Merdaneler
- Kayış ve Kasnak
- Döner
- Doğrusal
- Elektrikli Silindir
Performans Eğrisi Oluşturucusu
Uygulamanıza en uygun sarımları belirlemek için voltaj gereksinimlerini ayarlayın.
Gerçek performansınızı en iyi şekilde resmetmek için ortam parametresini ve diğer geri besleme/fren/conta kombinasyonlarını değiştirin. Performans eğrisi oluşturma aracımız, en popüler muhafazalı ve gövdesiz servo ürünlerimizi kapsar.
3D Modeller
Tamamen yapılandırılabilir 3D CAD modellerimizi kullanarak, doğru hareket çözümünü seçebilir ve bunu tasarımınıza başarıyla dahil edebilirsiniz. 50.000'den fazla ürün seçeneği ile tasarımınıza doğrudan uygulayabileceğiniz CAD formatındaki 3D modelleri indirmek için hesap açabilir ve talep üzerine bunlarda arama, yapılandırma ve görselleştirme işlemleri yapabilirsiniz.
Haydi hep birlikte hassas mühendisliği daha kolay hale getirelim. 3D modellerini şimdi keşfedin.
Step Motoru Optimizasyon Aracı
Step Motor Optimizasyon Aracı, uygulamanız için en uygun Kollmorgen step motoru keşfetmeniz için birçok yol sunar. Step motor kataloğumuza göz atın ve hangi motor gövde boyutunun uygulamanıza uyacağını keşfedin ve ardından sürücünüze yönelik bir tork/hız eğrisi üretmek için uygun voltajı ve akımı değiştirin. Uygulama gereksinimlerinize uyan en iyi çözümü bulmak için Uygulama Boyutlandırma bölümümüzü de kullanabilirsiniz. Size gereken torku ve hızı veya temel hareket profilinizi tanımlayarak bir çözüm belirleyebilirsiniz. Araç sadece mevcut voltajınızı ve akımınızı hesaba katmaz, aynı zamanda görev döngüsünü, çalışma zamanı, ideal akım azaltma ve akım azaltma gecikmesini de dikkate alır.
AKD2G Güvenli Dinamik Frenleme Hesaplayıcı
AKD2G Güvenli Dinamik Frenleme hesaplayıcı, AKD2G'nin Güvenli Dinamik Frenleme (SDB) işlevi kullanıldığında motorun Durma Süresini belirlemenize yardımcı olacak bir araçtır. Bazı uygulamalarda, elektromekanik tutma freni kullanmak yerine motor kablolarını “Güvenli” röleler aracılığıyla kısaltmak çok faydalı olacaktır. Durma Süresine ek olarak hesaplayıcı, SDB devresindeki kontaktör ve rezistör değerlerini belirlemek amacıyla size ayrıca Frenleme Akımı hakkındaki bilgiyi de sunar.
2G Performans Kablo Yapılandırıcı
Kablolar, komple servo sisteminin önemli bir bileşenidir ve genellikle parça listesi oluşturulurken akla gelen son öğedir. Doğru kablo setini ya da hibrit kabloyu seçmek, sayısız motor, sürücü ve geri besleme seçeneği kombinasyonunun söz konusu olduğu bir yerde göz korkutucu olabilir.
2G Performance Kablo Yapılandırıcı, tahminleri ortadan kaldırır ve servo sisteminizi tamamlamanız için gereken kesin kablo seti ve hibrit kablo bilgisini sunar. Yapılandırıcının kullanımı, aşağıdakilerin seçildiği basit bir süreçtir:
- Tahrik
- Gerilim
- Motor ailesi ve sarım
- Geri Besleme
- Konektör seçeneği
- Fren seçeneği
Kablonuzun parça numarası PVC ve PUR kablo kılıfları arasında seçim yapılarak daha rafine hale getirilebilir.