Ana içeriğe atla
blog | Füze Tasarımındaki Engelleri Aşmak |
|
2 dakikalık okuma

Füzeler en zorlu ortamlarda çalışırlar. Dünyanın atmosferinin katmanları arasında geçiş yaparken ve yol aldıkları yoğun hız nedeniyle ciddi miktarda ısı akışı ile karşılaşabilirler. Saate 10.000 kilometreyi aşan hızlarda, bu koşullarda güvenilir ve kesin hareket sağlayabilecek bileşenlere ihtiyaç duyarlar. Ayrıca performansa yönelik yüksek talebi karşılama gerekliliği nedeniyle bu füzelere güç veren teknolojinin, söz konusu ağırlığa göre daha fazla tork ve güç sağlaması gerekir.  

Bir füze tasarımında bu koşullara yönelik tipik yaklaşım, yüksek sıcaklıklardan etkilenmeyen ama doğru miktarda güç sağlayabilen daha büyük bir motor üretmektir. Ancak bu durum, füzenin daha büyük bir ayak izine sahip olmasına yol açar, yani gerekli alan ve maliyet artar. Daha küçük bir ayak izi, bu maliyetleri azaltabilir ama performanstan ödün verilmesine neden olur.  

Amaç, aynı performansı daha küçük bir boyutla sağlayabilecek ya da bir motor üretmek ya da ayak izini koruyup performansı artırmaktır. Teknik bileşenlerden çok fazla güç alınması gerektiğinden, motoru çevreleyen yalıtım malzemesi ya da manyetik malzeme gibi diğer hususlara bakmak aynı alan içinde daha fazla güç elde etmenin doğru formülü olabilir.  

Yalıtım Sistemleri 

Tipik bir yalıtım sistemine sahip mevcut motorlar 150 °C–180 °C arasındaki ortam sıcaklığında çalışabilir. Bu aralık, özellikle konu ses üstü ortamlar olduğunda, füzenin çalışma aralığını kısıtlar. Kollmorgen'deki AR&GE mühendisleri, motordan daha fazla güç almak ve bu gücü yüksek bir çalışma sıcaklığında tutmak için ortam sıcaklığı aralığını artırmak amacıyla yalıtımın yerine kullanılacak benzersiz yöntemler tanımlayabilecekleri malzeme bilimine yöneldiler. Çeşitli malzemeleri test ettikten sonra mühendisler spesifik uygulamalar için optimize edilecek ve motorun çalışmasını sağlayacak farklı yalıtım malzemelerinin kullanımına yönelik tarifler geliştirdiler. Bu yeni yalıtım malzemeleri, sürekli çalışma sıcaklığını 210 °C–240 °C'ye artırarak motorun daha yüksek seviyede çalışmasını sağlamıştır-.

Manyetik Malzeme 

Ticari uygulamalarda en yaygın kullanılan manyetik malzeme neodimyum demir boron'dur (genellikle NEO mıknatıs olarak bilinir). Bu NEO mıknatısların performansı gündelik uygulamalarda iyidir, ancak füze uygulamalarında bulunan aşırı sıcaklara maruz kaldıklarında performansları düşmeye başlar. Bakır yalıtım gibi bu da motorun ve füzenin genel performansını kısıtlar. Ancak öncü malzeme bilimi araştırması sayesinde aşırı sıcaklık kısıtlamaları sorununu giderecek farklı bir alaşım tanımlanmıştır; samaryum kobalt. Bunlar kuvvet açısından NEO mıknatıslara benzer ancak daha yüksek bir sıcaklık değerine ve 320 °C maksimum kullanım değerinde gidergenliğe sahiptir. Bu mıknatısın kullanılması, artan sıcaklık etkisi olmadan daha fazla güç sağlar.  

Malzeme Biliminde Devamlı Yenilikler

Kollmorgen uzun zamandır gerek malzeme bilimi gerekse motor performansı ve inovasyonuna katabileceği değer konusunda öncü bir uzmandır. Ancak bu, malzeme bilimini yalnızca anlamanın biraz daha ötesine geçmiştir ve bir malzemenin performans özelliklerini test etmeye ve doğrulamaya kadar uzanmaktadır. Kollmorgen, malzemelerin tanımlanması, test edilmesi ve rafine edilmesi için kelimenin tam anlamıyla binlerce saat harcamıştır. Üstelik bu çalışma yalnızca prototip içindir. Malzemede değişiklik olması imalat sürecini etkiler, ancak Kollmorgen burada da gerekli inovasyon desteğini sağlayacak uzmanlığa sahiptir.  

Tüm tedarik zincirinde riski azaltmak için çalışan bir iş ortağı olarak Kollmorgen, malzeme biliminin sınırlarını sürekli zorlamakta ve motorların performansını ve değerini iyileştirmede bunun oynadığı önemli rolü anlamaktadır. Sürekli inovasyon sayesinde bu keşifleri yapabiliyor ve avantajlarını gerçek dünyadaki uzay, havacılık ve savunma çözümlerinde uygulayabiliyoruz.

Malzeme biliminin sizi nerelere götürebileceğini görmeye hazır mısınız? Haydi başlayalım. Bir Hareket Uzmanına Danışın.

Bir uzmana danışın

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Uzay uydusu

Uzay İçin Hareket Sistemleri Geliştirme: Güvenilirlik, Ölçeklenebilirlik ve Görev Başarısına Yönelik Kılavuz Bilgiler >

Uzay araçları için tasarlanmış motorların değerlendirilmesi ve hareket kontrolünün mühendisliği konusunda pratik bir kılavuzla, karasal prototiplerden görev başarısına geçin.
Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Aracı (İKA)

Askeri Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Araçları (İKA'lar) İçin Gövdesiz Motorlar: Güç, Boyut ve Güvenilirlik >

Mayın temizleme operasyonlarında kullanılan paletli insansız kara araçları (İKA'lar) için gövdesiz motorlar, tork yoğunluğunu en üst düzeye çıkarır, boyutu küçültür ve zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar.
Askeri Kara Araçlarında Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Kontrolü Tasarımı

Askeri Kara Araçlarında Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Kontrolü Tasarımı >

Büyük askeri kara araçları için hareket sistemleri tasarlanırken teknoloji ile topoloji arasında ayrım yapmak önemlidir. Topoloji, bileşenlerin sisteminiz içerisinde nasıl düzenlendiği ve etkileşime girdiğinin üst düzey mimarisidir.
Yeni Nesil Zırhlı Savaş Araçları İçin Hareket Tasarımı

Yeni Nesil Zırhlı Savaş Araçları İçin Hareket Tasarımı >

Elektromekanik hareket mimarilerinden kritik görev performansına kadar yeni nesil zırhlı savaş araçları için tasarım yaparken dikkat etmeniz gereken unsurları öğrenin.
Teknoloji ve Topoloji Karşılaştırması: Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Tasarımı

Teknoloji ve Topoloji Karşılaştırması: Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Tasarımı >

Kara aracı platformunuz için doğru hareket sistemi topolojisini nasıl seçeceğinizi öğrenin ve Kollmorgen ile konseptten muharebe başarısına geçiş yapın.
Gelişmiş Hareket Tasarımıyla Savunma Sisteminizi İyileştirin

Gelişmiş Hareket Tasarımıyla Savunma Sisteminizi İyileştirin (Türkiye) >

Savunma sistemi tasarımınızın form faktörünü optimize etmek ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak çok önemlidir. Tasarımınızı düşünürken, Kollmorgen ve Regal Rexnord adı altındaki ortak markaları, uygulamaya ilişkin zorlu gereksinimleri…
Gelişmiş Hareket Tasarımıyla Füze Geliştirme Sürecinizi İyileştirin

Gelişmiş Hareket Tasarımıyla Füze Geliştirme Sürecinizi İyileştirin >

Bu web seminerinde, etkili füze geliştirme için gereken kritik hareket kontrol unsurları ve bu unsurların her boyuttan motorlardan bilyalı vidalara, çözücülere, frenlere, yataklara ve contalara ve ortak tasarlanmış alt sistemlere kadar birlikte nasıl…
Yedek Servo Geri Bildirimi: Arıza Emniyetli Konumlandırma Bir Zorunluluk Olduğunda

Yedek Servo Geri Bildirimi: Arıza Emniyetli Konumlandırma Bir Zorunluluk Olduğunda >

Tıbbi cihazlarda, savunma sistemlerinde ve birçok endüstriyel uygulamada hareket sisteminin arızalanması bir seçenek değildir. Entegre, yedekli geri besleme cihazlarına sahip servo motorların toplam hareket güvenilirliği sağlama zorluğunu nasıl…

Füzeler İçin Hareket: Yenilik Hızından Üretim Hızına  >

Dünyanın dört bir yanındaki füze pazarlarında yaşanan hızlı büyüme ve her zamankinden daha yenilikçi becerilere olan talep nedeniyle mühendislerin, güvenilir miktarlarda üretilmiş ve son derece özelleştirilmiş hareket sistemlerine hızlı bir şekilde…