Ana içeriğe atla
blog | 5G özellikli AGV ve AMR’ler: intralojistik için oyunun kurallarını değiştiren bir unsur |
|
2 dakikalık okuma

5G özellikli AGV ve AMR’ler: intralojistik için oyunun kurallarını değiştiren bir unsur

Fabrika ve depolarda Otomatik Yönlendirmeli Araçlar (AGV’ler) ve Otonom Mobil Robotlar (AMR’ler) olarak bilinen akıllı makineleri kullanıyoruz. Bu makineler, görevleri kendi başlarına gerçekleştirerek malzemeleri yönetme biçimimizi değiştiriyor, böylece üretim ve depolamayı daha sorunsuz ve daha uygun maliyetli hâle getiriyor. 40 yılı aşkın süredir güvenilir bir isim olan Kollmorgen, AGV ve AMR’ler için yazılım ve donanım çözümleri üretme konusunda öncülük ediyor. NDC platformumuz, dünya çapında 90’dan fazla AGV üreticisi tarafından kullanılıyor ve lojistik otomasyonunu sürece dâhil olan herkes için daha kolay hâle getiriyor.

Malzeme Elleçlemede 5G Devrimi

5G teknolojisinin ortaya çıkmasıyla birlikte AGV ve AMR’ler artık yeni bir bağlantı ve performans çağına girmeye hazır. Ericsson’un özel 5G ağı ürünü olan Ericsson Private 5G, Kollmorgen’ın NDC Çözümleri ile birlikte malzeme elleçleme dünyasını dönüştürüyor. Bu ortaklık, üreticilerin ve depoların operasyonlarını daha sorunsuz ve daha verimli hâle getirerek onlara önemli ölçüde fayda sağlayabilecek bir dizi avantajı beraberinde getiriyor.

5G’nin AGV ve AMR’ler Açısından Faydaları

Güçlü, Kararlı ve Güvenli Bağlantı: Kollmorgen’ın Ericsson Private 5G’de test edilen NDC Çözümleri, kesintisiz ve güvenilir kapsama alanı sunuyor. Bu sayede AGV ve AMR filoları, büyük depo veya fabrikalarda bile tek bir ağ üzerinden bağlantılarını sürdürebiliyor ve sorunsuz bir şekilde iletişim kurabiliyor.

Ölçeklendirilmek için Tasarlandı: 5G’nin en güzel yanlarından biri, çok sayıda cihazla yavaşlamadan başa çıkabilmesidir. Bu ölçeklenebilme özelliği, fabrikaların ağ tıkanıklığı konusunda endişelenmeden AGV filolarını daha da genişletmelerine olanak tanır.

Öngörülebilir Performans ve Gecikme: AGV ve AMR’ler 5G’yi kullanarak birbirleriyle ve diğer sistemlerle hızlı ve verimli bir şekilde iletişim kurabilir. Bu makineler, saptanabilir gecikme sayesinde, yoğun ağ kullanımı sırasında dahi sorunsuz ve öngörülebilir bir şekilde çalışabilir. Böylece görevlerin kesintisiz bir şekilde tamamlanması sağlanır.

Trafik Önceliklendirmesi: Yoğun bir fabrikada bazı görevler diğerlerinden daha önemlidir. Ericsson Private 5G’de Hizmet Kalitesi (QoS) ile belirli iletişim türlerine öncelik verebilirsiniz. Bu sayede AGV’lerin ağdaki daha düşük öncelikli uygulamalardan kaynaklanan parazit olmadan çalışması garanti edilir.

Daha Hızlı Veri Aktarımı: Ericsson Private 5G, işletmelerin daha yüksek veri aktarım hızları, daha düşük gecikme, sağlamlık ve daha yüksek güvenilirlik ile desteklenen AGV filolarını kullanmasına olanak tanır. Bu potansiyel gelişim, AGV ve AMR’lerin görevleri daha hızlı ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayabilir.

5G Özellikli AGV’lerle Gelecek

Üreticiler ve depolar, 5G teknolojisini benimseyerek çeşitli avantajlardan yararlanabilir:

  • Daha Yüksek Üretkenlik: AGV ve AMR’ler, 5G ile daha hızlı ve daha akıllı bir şekilde çalışabilir, bu da malzeme elleçlemede üretkenliği artırır.
  • Gelişmiş Verimlilik: 5G ağlarının güvenilirliği ve kararlılığı, arıza süresini azaltarak AGV operasyonlarını daha verimli ve uygun maliyetli hâle getirir.
  • Rekabet Avantajı: Günümüzün hızlı ve dijital odaklı ekonomisinde rekabetçi kalmak kritik öneme sahiptir. 5G destekli AGV ve AMR’ler, işletmelerin en yeni teknoloji trendlerini takip etmesine ve pazardaki avantajlarını korumasına yardımcı olur.
  • Daha İyi, Daha Hızlı, Daha Güvenli: Her bir varlığın insan dâhil diğer varlıklara göre konumunu öğrenmek için tek bir dijital beyin kullanarak bir AGV ve AMR filosunu kontrol eden akıllı bir tesis, çevresine daha fazla dikkat ederek daha yüksek hızlarda çalışabilir.

Ericsson ile Kollmorgen arasında kurulan ve 5G teknolojisi ve özel ağlarla desteklenen ortaklık, malzeme elleçlemede AGV ve AMR dünyasını yeniden şekillendiriyor. Bu makineler; yüksek performanslı, güvenilir ve güvenli bağlantı, yüksek düzeyde ölçeklenebilirlik ve öngörülebilir ve düşük gecikme sayesinde görevlerini hiç olmadığı kadar verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. 5G destekli AGV ve AMR’leri benimseyen üreticiler ve depolar, günümüzün dinamik endüstriyel ortamında daha yüksek üretkenlik, gelişmiş verimlilik ve rekabet avantajından yararlanmaya hazırdır. Gelecekte 5G teknolojisi, malzeme elleçleme alanında inovasyonu ve dönüşümü teşvik etmede kritik bir rol oynamaya devam edecek.

ERICSSON HAKKINDA:

Ericsson, iletişim hizmeti sağlayıcılarının ve işletmelerin bağlantının değerini tam olarak yakalamasını sağlamaktadır. Şirketin portföyü şu iş alanlarını kapsamaktadır: Ağlar, Bulut Yazılımları ve Hizmetleri, Kurumsal Kablosuz Ağ Çözümleri, Küresel İletişim Platformu ve Teknolojiler ve Yeni İş Alanları. Müşterilerimizin dijitalleşmesine, verimliliği artırmasına ve yeni gelir akışları bulmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ericsson’un inovasyon yatırımları, mobilite ve mobil geniş bandın avantajlarını dünya çapında milyarlarca kişiye sunmuştur. Ericsson hisseleri, Nasdaq Stockholm ve Nasdaq New York’ta işlem görmektedir. www.ericsson.com

Bir uzmana danışın

NDC Plan Düzeni Asistanı

NDC Plan Düzeni Asistanı, NDC8 sisteminde simülasyon çalıştırmadan önce bile düzen tasarımınız hakkında anında geri bildirim almanızı sağlayan kullanıcı dostu bir uygulamadır.
Daha fazlası için

NDC Flex

NDC Flex, otomatik yönlendirmeli araçların (AGV) verimliliğini otonom mobil robotların (AMR) uyarlanabilirliğiyle birleştiren çığır açıcı bir sistemdir. Bu hibrit yaklaşım, olası kesintilerle ilgili riskleri azaltırken en yüksek saha verimliliği sağlar.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Otomatikleştirilmiş depo ortamının illüstrasyonu

Tekstil Üreticisi, OKAGV ve Kollmorgen ile Verimliliği %45 Artırdı >

Güneydoğu Asya'daki bir tekstil üreticisinin, OKAGV ve Kollmorgen tarafından desteklenen 100'den fazla AMR ve AGV ile malzeme taşıma verimliliğini nasıl %45 oranında artırdığını ve teslimat hatalarını nasıl ortadan kaldırdığını keşfedin.
Tek Saha, İki Filo, Ortada VDA 5050: Jungheinrich'in Özel Tasarım AGV Sistemi, Wildeboer'in Uzun Vadeli İhtiyaçlarını Karşılıyor

Tek Saha, İki Filo, Ortada VDA 5050: Jungheinrich'in özel tasarım AGV sistemi, Wildeboer'in uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılıyor >

Jungheinrich'in özel tasarım AGV sistemi, Wildeboer'in uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılıyor
DB Schenker, terminal operasyonları için Kollmorgen teknolojisine sahip Jungheinrich AGV'leri kullanıyor

DB Schenker, terminal operasyonları için Kollmorgen teknolojisine sahip Jungheinrich AGV'leri kullanıyor >

Borås'taki DB Schenker, daha iyi güvenlik ve daha az üretim hasarının yanı sıra iç taşımaları otomatikleştirerek ve üretkenliği artırarak kısıtlı zaman dilimlerinde ürünleri daha verimli bir şekilde taşıma konusunda bir sonraki adımı attı. Terminal,…
Bring'in 3PL Akışı Geliştirildi: Kollmorgen ve Rocla ile Saatte 173 Palet

Bring'in 3PL Akışı Geliştirildi: Kollmorgen ve Rocla ile Saatte 173 Palet >

İskandinavya'nın önde gelen üçüncü taraf lojistik sağlayıcılarından Bring Logistics, Oslo yakınlarındaki Bergen'de yer alan Skedsmo Lojistik Merkezi'ni Kollmorgen'in iş ortağı Rocla'nın desteğiyle otomatikleştirdi. 32.000 m²'lik tesis artık her biri…

3 tonluk yumuşak torba paletlerinin istiflenmesi: Heli'nin Kollmorgen donanımlı AGV'lerinin üstesinden gelemeyeceği zorluk yok >

Hiçbir proje birbirinin aynısı değildir; bu nedenle müşterilerin gereksinimlerine uyacak şekilde adapte edilebilen modüler bir çözüm sunabilmek önemlidir. Heli'nin, müşterilerinin ağır yumuşak torba paletlerini istifleme ihtiyaçlarını karşılarken…

Hangcha Intelligent Akıllı Seramik Üretimini Güçlendiriyor: New Pearl Group'un İleri Üretim Yoluyla Dönüşümü >

Sürekli gelişen üretim dünyasında inovasyon, ilerlemenin temel taşıdır. Seramik sektöründe öncü bir güç olan New Pearl Group, akıllı üretim tekniklerini benimseyerek önemli bir adım attı. Kollmorgen'in son teknoloji navigasyon sistemi ile iş birliği…

Kollmorgen'ın Kapsamlı Eğitim Programıyla AGV Uzmanlığınızı Hızlandırın >

Günümüzün hızla gelişen otomatik yönlendirmeli araç (AGV) dünyasında, rekabette önde olmak sürekli öğrenme ve beceri geliştirmeyi gerektirir.
ChatGPT, Google Bard or Microsoft CoPilot ve AGV'ler: Faydaları ve Zorlukları Dengeleme

ChatGPT, Google Bard or Microsoft CoPilot ve AGV'ler: Faydaları ve Zorlukları Dengeleme >

ChatGPT, Google Bard veya Microsoft CoPilot gibi istemli yapay zekâlar AGV alanında devrim yaratabilir mi? Kollmorgen'in Bilgi Güvenliği Sorumlusu Sebastian Witkarsson olasılıkları inceliyor ve bir uyarıda bulunuyor.
Kollmorgen İnovasyon Günü, teknolojinin Sınırlarındaki Fikirleri Gerçekleştiriyor

Teknolojinin Sınırlarındaki Fikirleri Gerçekleştiriyor >

Kollmorgen'de her şey inovasyonla ve dünyanın her yerindeki iş ortakları ve üniversiteler ile bilgi ve uzmanlık alışverişi amacıyla işbirliği ve araştırma projelerine sürekli yatırım yapmakla ilgilidir. Kollmorgen'in, alanında uzman birinden gelen…