Passer au contenu principal

Faire progresser la technologie des exosquelettes à l'aide de moteurs adaptables

En ingénierie, il n'y a pas plus beau défi que celui de concevoir des exosquelettes : ils doivent être légers, mais puissants et compacts, tout en offrant un certain confort d'utilisation. Lorsqu'il s'agit d'exosquelettes, la conception du mouvement et la sélection du moteur sont des étapes décisives du processus d'ingénierie, qu'importe l'application.

Comment ces choix peuvent-ils contribuer (ou nuire) à la performance finale, qui doit imiter la mécanique complexe du corps humain ? Obtenez dans cet article toutes les informations dont vous avez besoin.

Lire le blogue

Faire progresser la technologie des exosquelettes à l'aide de moteurs adaptables
Plus de confort et de sécurité dans la conception des exosquelettes

Plus de confort et de sécurité dans la conception des exosquelettes

En tant que dispositifs portables, les exosquelettes doivent être confortables, fiables et sûrs, ce qui n'est pas une mince affaire étant donné leur extrême complexité mécanique. Pour concevoir des exosquelettes commercialisables, les ingénieurs doivent tenir compte de trois grands critères : la température, qui doit être suffisamment basse pour permettre aux humains de les porter sans danger ; la sécurité, afin de minimiser les risques d'accidents et de blessures ; et la mobilité, qui doit être optimale pour chaque utilisateur.

Ces exigences impliquent une conception minutieuse et le choix d'un moteur adapté aux articulations de l'exosquelette.

Lire le blogue

Passer de la R&D à la production à plein régime

Jusqu'à présent, le marché des exosquelettes s'est construit sur de petits volumes et une production sur mesure. À mesure que le secteur évolue et que les exosquelettes deviennent de plus en plus courants et viables dans tous les domaines (rééducation médicale, mobilité, port de charges lourdes), les équipementiers doivent aborder la transition vers une production efficace et à haut volume de façon intelligente.

Cependant, la transition vers une production à plein régime s'accompagne de son lot de difficultés et de considérations. Les projets qui semblent réalisables au cours de la phase de R&D ou de la production en petite série peuvent s'avérer impossibles à réaliser à grande échelle pour diverses raisons. Comment les équipementiers peuvent-ils prévoir (et éviter) les problèmes qui pourraient survenir lors de la montée en cadence de la production ?

Lire le livre blanc

Passer de la R&D à la production à plein régime
Série TBM sans cadre

Moteurs sans cadre sans balais série TBM™ >

Notre série TBM propose des moteurs sans cadre à accouplement direct conçus pour être directement intégrés dans la structure mécanique de vos systèmes, en minimisant le poids, la taille et l'inertie sans sacrifier les performances.

Moteur sans boîtier Kollmorgen TBM2G

Série TBM2G sans boîtier >

Ces moteurs sans boîtier de nouvelle génération offrent une densité de couple élevée pour votre ensemble électromagnétique extrêmement compact et ultra-léger, un dimensionnement standard pour les réducteurs harmoniques et une conception évolutive pour vous permettre de répondre aux besoins de votre production internationale.

Ressources associées

Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés

Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >

Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >

La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts

Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >

HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles

Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles >

Cette session explore comment les technologies innovantes offertes par le large portefeuille de technologies de contrôle de mouvement de Kollmorgen et Regal Rexnord peuvent aider les ingénieurs à répondre aux exigences rigoureuses de la robotique de…
Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive

Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive >

La demande en solutions de contrôle de mouvement précises, efficaces et évolutives s'accélère à mesure que la robotique humanoïde gagne du terrain dans tous les secteurs, de la logistique et la fabrication aux soins de santé et à la sécurité…
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.
Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché

Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché >

Pour améliorer la valeur et la performance, il est essentiel de comprendre la physique et les techniques d'optimisation des moteurs électriques, y compris les moteurs avec et sans encoche et les conceptions sans boîtier. Dans ce webinaire, nous…
Exosquelettes à grande échelle

Exosquelettes à grande échelle : accélérer le passage de la R&D à la production à plein régime >

S’il n’en est qu’à ses débuts, le marché des exosquelettes évolue rapidement et offre de nombreuses opportunités. Pour les fabricants d’équipement d’origine qui doivent identifier les applications qui auront le plus d’impact et trouver le moyen…