Passer au contenu principal
Exemples de réussite | Temps de lecture : 2 minutes

Actionneur robotique compact

La conception de plateformes robotiques modulaires est un numéro d'équilibriste. Un seul et même actionneur doit pouvoir fonctionner dans de multiples configurations, y compris celles des bras, jambes et bases mobiles robotisés. Toutefois, chacune de ces configurations présente des exigences différentes en termes de couple, de vitesse et d'environnement, ce qui aboutit souvent à des compromis qui limitent la performance au niveau du système articulé.

HEBI Robotics s'est donné pour mission de rendre les robots plus accessibles en simplifiant leur conception et leur assemblage à partir de composants standardisés. Depuis plus d'une décennie, leur approche modulaire est utilisée pour diverses applications complexes, notamment les robots serpents, les marcheurs hexapodes, les bras robotisés et les bases mobiles pour l'inspection des pipelines, les essais non destructifs (NDT) et la maintenance, entre autres domaines.

Tandis qu'HEBI se développe davantage dans les environnements industriels, un nouveau projet de client est venu lui donner une nouvelle opportunité de développer sa gamme d'actionneurs afin de mieux répondre aux besoins liés aux espaces de travail complexes ou dangereux sans le moindre compromis en termes de performance.

Défi

Le projet du client d'HEBI nécessitait un système robotique capable d'évoluer dans des espaces complexes et confinés et de positionner des sondes d'inspection et d'autres outils lourds avec une précision et une reproductibilité extrêmes. L'environnement était très variable, ressemblant aux conditions industrielles réelles que l'on trouve dans les secteurs du pétrole et du gaz, des infrastructures et d'autres environnements difficiles.

Au lieu de s'appuyer sur la gamme établie d'actionneurs élastiques à rapport élevé qui utilisent des réducteurs à engrenages à pignon droit, le projet imposait des actionneurs à densité de couple élevée et un mouvement plus précis offrant de multiples niveaux de liberté, sans augmenter la taille ni sacrifier la souplesse architecturale.

Cela les a obligés à repenser la manière dont le moteur lui-même était intégré à l'actionneur.

« Avec sa taille compacte et son couple élevé, le TBM2G nous permet de développer des articulations robotiques de prochaine génération plus fluides, plus rapides et plus précises. Nous adorons ce moteur. »
 — Dave Rollinson, directeur de la technologie, HEBI Robotics

Solution

Pour parvenir à cette évolution requise en termes de performance, HEBI s'est concentré sur l'intégration du moteur directement dans la conception de l'actionneur compact. Cette approche a abouti à la sélection des moteurs sans boîtier TBM™2G de Kollmorgen comme base pour la nouvelle gamme H-Series Actuator®.

L'architecture du moteur sans boîtier a permis à HEBI d'optimiser la densité de couple, la performance thermique et la modularité au niveau de l'articulation. En intégrant le stator et le rotor directement dans l'actionneur à densité de couple élevée, la gamme H-Series offre un mouvement plus fluide, plus rapide et plus dynamique, mais aussi plus précis, le tout sans augmenter la taille globale de l'actionneur.

Les équipes de Kollmorgen et HEBI ont collaboré tout au long des étapes de sélection et d'intégration du moteur pour optimiser la configuration du moteur pour l'application. Cette collaboration a permis de fluidifier le développement et de faire en sorte que la conception de l'actionneur compact corresponde à la fois aux objectifs de performance de la gamme H-Series et à ceux du projet du client.

10x plus de couple sans augmenter la taille des actionneurs existants

Résultats

L'actionneur de la gamme H-Series a apporté les gains de performance et de précision requis pour le projet d'inspection dans des espaces confinés. Le système a réussi à positionner des outils lourds avec précision malgré des contraintes mécaniques strictes, dépassant les spécifications et les attentes en termes de mouvement dans des conditions de fonctionnement réel.

En associant le moteur sans châssis TBM2G à un réducteur harmonique, la H-Series a atteint un mouvement sans jeu et un couple jusqu'à 10 fois supérieur à celui de leur gamme d'actionneurs existante. Cette élévation de la densité de couple a permis à HEBI de développer les capacités de l'ensemble du système d'articulation sans augmenter la taille de l'actionneur. La conception compacte et étanche de l'actionneur, classé IP65, prend en charge les opérations dans les environnements difficiles et accidentés.

Au-delà de la performance brute, l'actionneur de la H-Series simplifie la fabrication et l'assemblage. Le passage de la conception d'un actionneur plus complexe à une approche simplifiée basée sur un moteur sans boîtier facilite la fabrication et ouvre la voie vers la production à grande échelle. Le rapport couple-taille élevé du moteur a également libéré de l'espace au sein de l'actionneur pour l'électronique intégrée, permettant d'obtenir des articulations plus intelligentes sans augmenter leur taille.

La réactivité de Kollmorgen et la collaboration entre ingénieurs ont joué un rôle clé tout au long du processus de sélection, de conception et d'intégration. L'assistance technique locale et la fabrication aux États-Unis ont aidé HEBI à franchir avec efficacité toutes les étapes, du développement au déploiement.

Dans l'ensemble, les résultats montrent que l'actionneur de la série H est un ajout puissant à la plateforme robotique modulaire révolutionnaire de HEBI, équipée d'un moteur sans châssis Kollmorgen. Cette combinaison met HEBI en première ligne pour façonner la prochaine étape de l'évolution de HEBI et de son influence sur notre secteur.

Télécharger le PDF

Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement

Lavages quotidiens, immersions dans les profondeurs de l'océan, radiations élevées, vide poussé, atmosphères dangereuses : lorsqu'un servomoteur logé ne peut pas offrir la protection dont vous avez besoin dans un format compact, envisagez d'intégrer un servomoteur sans boîtier. Lisez ce livre blanc pour savoir comment procéder.

En savoir plus

Parvenir à une précision du mouvement supérieure grâce à l'utilisation de servomoteurs sans boîtier

Les moteurs sans boîtier ne sont pas réservés qu'aux articulations robotiques. Les actionneurs compacts, les systèmes de cardans de capteurs, les systèmes de propulsion submersibles et d'autres applications bénéficient de la précision d'un entraînement direct et d'une conception compacte. Découvrez comment intégrer un moteur sans boîtier à votre mécanisme.

En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Plongeur évoluant dans les profondeurs de l'océan, illustrant les conditions sous-marines extrêmes auxquelles sont soumis les moteurs destinés aux grands fonds marins

Un mouvement fiable à 4 000 mètres : IKM et Kollmorgen font progresser la conception des moteurs pour les grands fonds marins >

Découvrez comment IKM et Kollmorgen ont conçu conjointement un système sous-marin de nouvelle génération capable de fonctionner de manière fiable à une profondeur de 4 000 mètres dans des conditions extrêmes.
Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés

Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >

Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >

La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.
Véhicule terrestre de déminage sans pilote

Moteurs sans châssis pour véhicules terrestres de déminage militaire sans pilote (UGV) : puissance, taille et fiabilité >

Les moteurs sans châssis pour les véhicules terrestres sans pilote dans le déminage optimisent la densité de couple, réduisent la taille et garantissent une performance fiable dans les environnements extrêmes.
Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles

Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles >

Cette session explore comment les technologies innovantes offertes par le large portefeuille de technologies de contrôle de mouvement de Kollmorgen et Regal Rexnord peuvent aider les ingénieurs à répondre aux exigences rigoureuses de la robotique de…
Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive

Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive >

La demande en solutions de contrôle de mouvement précises, efficaces et évolutives s'accélère à mesure que la robotique humanoïde gagne du terrain dans tous les secteurs, de la logistique et la fabrication aux soins de santé et à la sécurité…
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.
Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché

Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché >

Pour améliorer la valeur et la performance, il est essentiel de comprendre la physique et les techniques d'optimisation des moteurs électriques, y compris les moteurs avec et sans encoche et les conceptions sans boîtier. Dans ce webinaire, nous…