Ana içeriğe atla

Motor Uyumluluğuyla Dış İskelet Teknolojisinde İlerleme

Dış iskeletler, hem hafif hem de güçlü ve aynı zamanda kullanıcı için kompakt ve rahat tasarımlar gerektiren zorlu bir mühendislik mücadelesine neden olur. Uygulama ne olursa olsun, hareket tasarımı ve motor seçimi mühendislik sürecinde kırılma noktası olan adımlardır.

Bu seçimler, insan vücudunun karmaşık mekaniğini taklit etmesi gereken nihai performansa nasıl yardımcı olabilir (veya engelleyebilir)? Burada önemli hususları ve içgörüleri keşfediyoruz.

Blog Yazısını Okuyun

Motor Uyumluluğuyla Dış İskelet Teknolojisinde İlerleme
Dış İskelet Tasarımında Daha Fazla Konfor ve Güvenli Hareketlilik

Dış İskelet Tasarımında Daha Fazla Konfor ve Güvenli Hareketlilik

Giyilebilir cihazlar olan dış iskeletlerin rahat, güvenilir ve emniyetli olması gerekir; son derece karmaşık mekanikleri göz önüne alındığında bu zor bir görevdir. Mühendisler, ticari uygulanabilirliğe sahip dış iskeletler tasarlarken üç ana kriteri göz önünde bulundurmalıdır: insanların bunları güvenli bir şekilde giymesini sağlamak için sıcaklıkların düşük seviyede tutulması; kaza ve yaralanma riskinin en aza indirilmesi ve kullanıcı için optimum hareketliliğin sağlanması.

Bu gereksinimler dikkatli bir tasarımı ve özellikle dış iskelet bağlantılarıyla çalışacak şekilde tasarlanmış bir motorun seçilmesini gerektirir.

Blog Yazısını Okuyun

Dış İskeletin Ar-Ge'den Tam Hızda Üretime Geçişinin Hızlandırılması

Dış iskelet pazarı bugüne kadar daha küçük hacimler ve özel üretim üzerine kurulmuştu. Sektör değiştikçe ve dış iskeletler tıbbi rehabilitasyon ve hareketlilikten ağır yük kaldırmaya kadar her şey için daha yaygın ve uygulanabilir hâle geldikçe, OEM'ler verimli, yüksek hacimli üretime geçiş konusunda akıllı davranmalıdır.

Ancak tam hızda üretime geçiş, bir dizi yeni zorluğu ve kriteri beraberinde getirir. Ar-Ge ve hatta düşük ölçekli ilk üretim (LRIP) sırasında uygulanabilir görünen projeler, çeşitli nedenlerden dolayı hızla imkânsız hâle gelebilir. OEM'ler üretimi artırırken ortaya çıkabilecek sorunları nasıl öngörebilir (ve bunlardan nasıl kaçınabilir)?

Ürün Bilgisini Okuyun

Dış İskeletin Ar-Ge'den Tam Hızda Üretime Geçişinin Hızlandırılması
TBM Serisi Orta Boy Görüntüsü

TBM Serisi Gövdesiz >

TBM serimiz, sisteminizin mekanik yapısına doğrudan dâhil olarak, performanstan ödün vermeden ağırlığı, boyutu ve ataleti azaltmak üzere tasarlanmış doğrudan tahrikli gövdesiz motorlar sunar.

Kollmorgen TBM2G Gövdesiz Motor

TBM2G Serisi "Gövdesiz" >

Bu yeni nesil gövdesiz motorlar, en kompakt, hafif elektromanyetik paketleriniz için yüksek tork yoğunluğu, harmonik dişliler için standart boyutlandırma ve küresel üretim ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için ölçeklenebilir tasarım çözümleri sunuyor.

İlgili kaynaklar

Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörleri

Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörlerinin Optimizasyonu >

Robotik kol aktüatör performansı neden sadece motor seçimine bağlı değildir ve sistem düzeyinde performans nasıl optimize edilir?
Robotik kol uygulaması

Yeni Nesil Robotik İnovasyonu İçin Gövdesiz BLDC Motor Entegrasyonu >

RobCo, robot eklemlerinde TBM2G gövdesiz tork motorlarını kullanarak modüler robotik platformunun ölçeğini artırdı ve böylece kompakt bir tasarımda yüksek tork ve hız sağladı.
Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur

Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur >

The AKME servo motor series with ATEX certification enables heavy-duty AGV development for hazardous locations in chemical, painting, polishing and specialized facilities.
Kompakt Robotik Aktüatörlerle Hassasiyet ve Daha Fazla Yük Kapasitesi Elde Etme

Kompakt Robotik Aktüatörlerle Hassasiyet ve Daha Fazla Yük Kapasitesi Elde Etme >

HEBI Robotics, Kollmorgen TBM2G gövdesiz servo motorlarıyla endüstriyel kontrol ve bakım uygulamaları için kompakt aktüatörlerin tork ve doğruluğunu artırıyor.
Zorlu ve Öngörülemeyen Ortamlar İçin Saha Robotları Tasarımı

Zorlu ve Öngörülemeyen Ortamlar İçin Saha Robotları Tasarımı >

Bu oturumda, Kollmorgen ve Regal Rexnord'un geniş hareket portföyündeki yenilikçi teknolojilerin mühendislerin saha robotlarının zorlu taleplerini karşılamalarına nasıl yardımcı olabileceği incelenmektedir.
Ölçeklenebilir İnsansı Robotlar için Hareket Kontrol İlkeleri

Ölçeklenebilir İnsansı Robotlar için Hareket Kontrol İlkeleri >

İnsansı robotlar lojistik ve imalattan sağlık ve kamu güvenliğine kadar birçok sektörde ivme kazandıkça hassas, verimli ve ölçeklenebilir hareket kontrol çözümlerine olan talep de artıyor. Mühendisler, insan benzeri hareketi taklit eden sistemler…
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.
Robotik Uygulamalarda Maliyeti ve Pazara Sunma Süresini Azaltmak İçin Doğru Motor Nasıl Seçilir?

Robotik Uygulamalarda Maliyeti ve Pazara Sunma Süresini Azaltmak İçin Doğru Motor Nasıl Seçilir? >

Elektrik motorlarının arkasındaki fiziği ve optimizasyon tekniklerini (oluklu, oluksuz ve gövdesiz tasarımlar dâhil) anlamak, değeri ve performansı artırmak açısından önemlidir. Bu web seminerinde kutup sayısının, sarım modifikasyonlarının ve…
Geniş Ölçekte Dış İskeletler

Geniş Ölçekte Dış İskeletler: Ar-Ge'den Tam Hızda Üretime Geçişini Hızlandırma >

Dış iskelet pazarı henüz emekleme aşamasında ancak hızla gelişiyor. Bu, en etkili uygulamaları belirlemesi ve tam ölçekli üretime geçiş yapması gereken OEM'ler için hem avantajlı hem de dezavantajlı olan bir durumdur. Projects that seemed feasible…