Salta al contenuto principale

Progredire nella tecnologia degli esoscheletri con la conformità dei motori

Gli esoscheletri rappresentano una sfida ingegneristica formidabile, in quanto richiedono progetti leggeri e potenti, compatti ma confortevoli per l'utente. Indipendentemente dall'applicazione, la progettazione del motion e la scelta del motore sono fasi fondamentali del processo di progettazione.

In che modo queste scelte possono aiutare (o ostacolare) la prestazione finale, che deve imitare la complessa meccanica del corpo umano? In questa sede analizziamo le considerazioni e le intuizioni principali.

Leggi l'articolo sul blog

Progredire nella tecnologia degli esoscheletri con la conformità dei motori
Maggiore comfort e mobilità sicura nel design dell'esoscheletro

Maggiore comfort e mobilità sicura nel design dell'esoscheletro

In quanto dispositivi indossabili, gli esoscheletri devono essere comodi, affidabili e sicuri, un compito arduo vista la loro meccanica estremamente complessa. Gli ingegneri devono tenere conto di tre criteri principali quando progettano esoscheletri per la redditività commerciale: mantenere le temperature sufficientemente basse da consentire agli esseri umani di indossarli in sicurezza, ridurre al minimo il rischio di incidenti e lesioni e assicurare una mobilità ottimale per l'utente.

Questi requisiti richiedono un'attenta progettazione e la scelta di un motore progettato per funzionare specificamente con le articolazioni dell'esoscheletro.

Leggi l'articolo sul blog

Accelerazione dalla ricerca e sviluppo alla produzione a pieno regime nel campo degli esoscheletri

Finora il mercato degli esoscheletri si è basato su volumi ridotti e sulla produzione personalizzata. Man mano che il settore si trasforma e gli esoscheletri diventano sempre più comuni e praticabili, dalla riabilitazione medica alla mobilità, fino al sollevamento di carichi elevati, i produttori OEM devono adottare una strategia intelligente per passare a una produzione efficiente e in grandi volumi.

Ma il passaggio alla produzione a pieno regime presenta una nuova serie di sfide e considerazioni. Progetti che sembravano fattibili durante la fase di ricerca e sviluppo e persino durante la produzione iniziale a bassa velocità (LRIP) possono diventare improvvisamente impossibili su larga scala per una serie di motivi. In che modo gli OEM possono prevedere (ed evitare) i problemi che potrebbero sorgere con l'aumento della produzione?

Scarica il white paper

Progredire dalla ricerca e sviluppo alla produzione a pieno regime nel campo degli esoscheletri
Immagine media serie TBM

Frameless serie TBM >

La nostra serie TBM include motori frameless ad azionamento diretto concepiti per essere integrati direttamente nella struttura meccanica dei sistemi, riducendo al minimo peso, dimensioni e inerzia senza compromettere le prestazioni.

Motore frameless TBM2G Kollmorgen

Serie frameless TBM2G >

Questi motori frameless di nuova generazione erogano un'elevata densità di coppia in un pacchetto elettromagnetico estremamente compatto e leggero, con dimensioni standard per ingranaggi armonici e progettazione scalabile per permetterti di stare sempre al passo con le esigenze di produzione a livello globale.

Altre Risorse

Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti >

La serie di servomotori AKME con certificazione ATEX consente lo sviluppo di AGV per carichi pesanti destinati ad ambienti pericolosi nei settori chimico, della verniciatura, della lucidatura e in altri contesti produttivi specializzati.
Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti

Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti >

HEBI Robotics incrementa coppia e precisione dei propri attuatori compatti per applicazioni industriali di ispezione e manutenzione grazie ai servomotori frameless TBM2G di Kollmorgen.
Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili

Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili >

Questa sessione esplora come le tecnologie innovative di Kollmorgen e l’ampio portafoglio di soluzioni per il controllo del motion di Regal Rexnord possano aiutare gli ingegneri a soddisfare le rigorose esigenze della robotica da campo.
Principi di motion control per la robotica umanoide scalabile

Principi di motion control per la robotica umanoide scalabile >

Con la diffusione sempre più ampia della robotica umanoide in settori come logistica, produzione, sanità e sicurezza pubblica, aumenta anche la domanda di soluzioni di motion control precise, efficienti e scalabili. Gli ingegneri devono affrontare…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Come selezionare il motore ideale per le applicazioni robotiche, riducendo i costi e il time to market

Come selezionare il motore ideale per le applicazioni robotiche, riducendo i costi e il time to market >

Per ottimizzare applicazione e prestazioni è essenziale comprendere la fisica e le tecniche di progettazione dei motori elettrici, frameless, "slotted" e "slottless". In questo webinar parleremo degli effetti del numero di poli, delle modifiche agli…
Esoscheletri su larga scala

Esoscheletri su larga scala: accelerare la transizione dalla ricerca e sviluppo alla produzione a pieno ritmo >

The exoskeleton market is still in its infancy — but evolving quickly and ripe with opportunity. It’s a double-edged sword for OEMs who must identify the most impactful applications and crack the code on full-scale production, which presents a new…