Pular para o conteúdo principal

Avanços na tecnologia de exoesqueleto com conformidade do motor

Os exoesqueletos representam um formidável desafio de engenharia, pois é necessário que os projetos sejam leves e poderosos; compactos, mas confortáveis para o usuário. Seja qual for a aplicação, o projeto de movimento e a seleção do motor são etapas decisivas no processo de engenharia.

Como essas escolhas podem ajudar (ou dificultar) o desempenho perfeito, que deve imitar a complexa mecânica do corpo humano? Aqui exploramos as principais considerações e insights.

Leia o blog

Avanços na tecnologia de exoesqueleto com conformidade do motor
Maior conforto e mobilidade segura no projeto de exoesqueletos

Maior conforto e mobilidade segura no projeto de exoesqueletos

Como dispositivos vestíveis, os exoesqueletos precisam ser confortáveis, confiáveis e seguros; uma tarefa difícil levando em conta a sua mecânica extremamente complexa. Os engenheiros devem considerar três critérios principais ao projetar exoesqueletos viáveis comercialmente: manter as temperaturas baixas o suficiente para permitir que humanos possam usá-los; minimizar os risco de acidentes e lesões e garantir a mobilidade ideal para o usuário.

Esses requisitos exigem um projeto cuidadoso e a seleção de um motor projetado para funcionar especificamente com juntas de exoesqueletos.

Leia o blog

Acelerando a transição da P&D de exoesqueletos para a produção plena

Até o presente, o mercado de exoesqueletos foi construído com base em volumes pequenos e produção personalizada. À medida que a indústria muda – e os exoesqueletos se tornam mais comuns e viáveis para tudo, desde reabilitação médica e mobilidade até levantamento de cargas pesadas – os OEMs devem ser inteligentes e ficar atentos para realizar a transição para uma produção eficiente e de alto volume.

Mas mudar para a produção plena representa um novo conjunto de desafios e considerações. Projetos que pareciam viáveis durante a fase de P&D, ou até mesmo durante a LRIP, podem rapidamente se tornar impossíveis em larga escala por vários motivos: Como os OEMs podem prever (e evitar) problemas que possam surgir à medida que aumentam a produção?

Leia o informe técnico

Acelerando a transição da P&D de exoesqueletos para a produção plena
Imagem média da série TBM

Série TBM sem carcaça >

Nossa série TBM fornece motores sem carcaça de Direct-Drive projetados para serem incorporados diretamente na estrutura mecânica de seus sistemas, minimizando peso, tamanho e inércia sem sacrificar o desempenho.

Motor sem carcaça TBM2G da Kollmorgen

Série TBM2G sem carcaça >

Esses motores sem carcaça de última geração oferecem alta densidade de torque para seu pacote eletromagnético mais compacto e leve, dimensionamento padrão para acoplamento harmônico e design escalável para mantê-lo no topo de suas necessidades de produção global.

Recursos Relacionados

Atuadores de braço robótico para movimento articulado

Otimização de atuadores de braço robótico para movimento articulado >

Por que o desempenho dos atuadores de braços robóticos depende de mais do que apenas da seleção do motor e como otimizar esse desempenho no nível do sistema?
Aplicação do braço robótico

Como integrar motores sem carcaça BLDC para próxima geração de inovação em robótica >

A RobCo ampliou sua plataforma robótica modular usando motores de torque sem carcaça TBM2G para as juntas do robô, oferecendo torque e velocidade altos em um design compacto.
A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado.

A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado >

A série de servomotores AKME com certificação ATEX possibilita o desenvolvimento de AGVs de serviço pesado em locais perigosos, como instalações químicas, de pintura, de polimento e em outras instalações especializadas.
Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos

Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos >

A HEBI Robotics aumenta o torque e a precisão do atuador compacto em aplicações de manutenção e inspeção industrial com os servomotores sem carcaça TBM2G da Kollmorgen.
Projeto de robôs de campo para ambientes adversos e imprevisíveis

Projeto de robôs de campo para ambientes adversos e imprevisíveis >

Esta sessão explora como tecnologias inovadoras da Kollmorgen e do amplo portfólio de soluções de controle de movimento da Regal Rexnord ajudam os engenheiros a atender às rigorosas exigências da robótica de campo.
Princípios de controle de movimento para robótica humanoide escalonável

Princípios de controle de movimento para robótica humanoide escalonável >

À medida que a robótica humanoide ganha força em todos os setores, de logística e manufatura a saúde e segurança pública, a demanda por soluções de controle de movimento precisas, eficientes e escalonáveis também aumenta. Engenheiros enfrentam…
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Como selecionar o motor correto para aplicações robóticas para reduzir os custos e o tempo de lançamento no mercado

Como selecionar o motor correto para aplicações robóticas para reduzir os custos e o tempo de lançamento no mercado >

É essencial entender a física e as técnicas de otimização dos motores elétricos — incluindo designs com ranhuras, sem ranhuras e sem carcaça — para aumentar o valor e o desempenho. Neste webinar, vamos discutir os efeitos da contagem de polos,…
Exoesqueletos em escala

Exoesqueletos em escala: acelerando a transição da P&D para a produção plena >

O mercado de exoesqueletos ainda está engatinhando, mas evoluindo rapidamente e cheio de oportunidades. É uma faca de dois gumes para os OEMs que precisam identificar as aplicações mais impactantes e operacionalizar com sucesso a produção em larga…