Passer au contenu principal
Exemples de réussite | Temps de lecture : 2 minutes

Application de bras robotisé avec moteur CC sans balais (BLDC) intégré

Dans l'automatisation industrielle, les robots sont généralement conçus pour une tâche ou une application spécifique. Dans ces conditions, il est difficile d'adapter les systèmes à l'évolution des besoins. RobCo, une start-up basée à Munich, a entrepris de répondre à cette problématique grâce au tout premier kit de robot industriel modulaire qui prend en charge les configurations de 1 à 8 axes.

Innovantes, les solutions robotisées de bout en bout de RobCo permettent aux clients d'assembler, de réassembler et de développer les robots au gré de leurs besoins. Pour les petites et moyennes entreprises dans lesquelles la production varie chaque semaine, cette adaptabilité change vraiment la donne. En combinant des bras et des articulations interchangeables, RobCo transforme une gamme à composant unique en un nombre infini de solutions robotisées.

Cependant, à mesure que l'adoption de sa plateforme robotique modulaire gagnait en popularité, RobCo avait besoin d'une solution de commande de mouvement fiable et d'un partenaire capable d'assurer des performances constantes et d'évoluer au rythme de son activité.

« Les articulations alimentées par le moteur TBM2G produisent une ondulation de couple faible, ce qui est important pour un mouvement lent et fluide dans de nombreuses applications, telles que le meulage de surface. Nous avons beaucoup apprécié l'assistance en co-ingénierie de Kollmorgen lors de toutes les phases du projet, ce qui a permis d'en faire une réussite. »
— Paul Marold, co-fondateur et directeur de Customer Value Engineering

Défi

En proposant une articulation qui répond à de multiples problématiques de la robotique, l'approche modulaire de RobCo permet aux clients d'optimiser le système en fonction de leurs besoins spécifiques en matière de portée, de charge utile et d'espace de travail. Toutefois, cette souplesse impose des exigences supérieures aux composants du mouvement qui sont au cœur de chaque articulation.

Une conception à articulation unique doit fonctionner avec efficacité dans diverses conditions de couple, de vitesse et de charge, tout en restant suffisamment compacte pour les conceptions robotiques embarquées. Il est essentiel que le mouvement reste fluide et prévisible, en particulier lors de mouvements lents et contrôlés. Les moteurs doivent s'intégrer en toute transparence aux interfaces mécaniques standard pour préserver la modularité et éviter la nécessité de recourir à des conceptions sur mesure pour chaque nouvelle configuration. Tout compromis en matière de taille, de performance ou d'intégration réduit les avantages et les bénéfices liés à une plateforme robotisée modulaire.

Solution

Pour répondre à ces exigences, RobCo s'est associé à Kollmorgen en vue de standardiser ses conceptions d'articulations robotiques à l'aide des servomoteurs sans boîtier BLDC (CC sans balais) TBM™2G Disponible en sept tailles de châssis largement utilisées et en nombreuses longueurs de pile, le moteur TBM2G a permis aux robots de RobCo de produire un couple et une vitesse élevés dans un format ultra-compact.

L'architecture sans boîtier du moteur est compatible avec les articulations compactes dotées de longueurs d'axe courtes et d'une densité de couple élevée. Les dimensions standardisées du moteur ont permis une intégration directe aux réducteurs harmoniques vendus dans le commerce, prenant en charge les articulations rotatives compactes pour les applications robotisées industrielles. Enfin, grâce à son grand diamètre intérieur, le TBM2G prenait en charge la conception à canal creux intégré de RobCo, permettant ainsi aux câbles et aux tuyaux de passer sans encombre à travers l'articulation.

Au-delà du matériel, Kollmorgen a apporté son soutien à RobCo dans le cadre d'un processus d'ingénierie collaboratif mettant l'accent sur la stabilité à long terme et la facilité de fabrication. La performance du moteur a été validée par le biais de simulations analytiques et de données opérationnelles détaillées, tandis que la prise en charge de l'application a permis à l'équipe de production de RobCo d'effectuer sa transition vers la nouvelle technologie de moteurs.

Kollmorgen TBM2G Frameless Motor w/ Reflection

Résultats

Une fois les moteurs TBM2G en place, RobCo a développé les possibilités qui s'offraient aux clients utilisant un seul système de robot modulaire. Sur la base de la même architecture d'articulation centrale, les clients sont désormais en mesure de configurer des robots dont la portée peut atteindre 2 100 mm avec une charge maximale de 13 kg, ou 1 200 mm avec une charge maximale de 40 kg. Les robots existants peuvent aussi être reconfigurés pour de nouvelles applications en échangeant les bras ou les articulations, ce qui a pour effet de prolonger la durée de vie du système et d'optimiser la flexibilité, sans avoir à renouveler l'ensemble de la conception du robot.

Les articulations ultra-compactes produisent également une densité de couple élevée et une ondulation de couple réduite permettant un mouvement précis et fluide. C'est particulièrement important dans les tâches contrôlées à basse vitesse, comme le meulage de surface, où la qualité du mouvement affecte directement le résultat final.

Depuis le début de ce partenariat, RobCo n'a cessé d'augmenter sa production afin de répondre à la demande croissante du marché. L'entreprise a également étendu sa présence à l'international tout en garantissant des performances fiables et en préservant la flexibilité modulaire qui est au cœur de sa plateforme.

Télécharger le PDF

Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement

Lavages quotidiens, immersions dans les profondeurs de l'océan, radiations élevées, vide poussé, atmosphères dangereuses : lorsqu'un servomoteur logé ne peut pas offrir la protection dont vous avez besoin dans un format compact, envisagez d'intégrer un servomoteur sans boîtier. Lisez ce livre blanc pour savoir comment procéder.

En savoir plus

Parvenir à une précision du mouvement supérieure grâce à l'utilisation de servomoteurs sans boîtier

Les moteurs sans boîtier ne sont pas réservés qu'aux articulations robotiques. Les actionneurs compacts, les systèmes de cardans de capteurs, les systèmes de propulsion submersibles et d'autres applications bénéficient de la précision d'un entraînement direct et d'une conception compacte. Découvrez comment intégrer un moteur sans boîtier à votre mécanisme.

En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Plongeur évoluant dans les profondeurs de l'océan, illustrant les conditions sous-marines extrêmes auxquelles sont soumis les moteurs destinés aux grands fonds marins

Un mouvement fiable à 4 000 mètres : IKM et Kollmorgen font progresser la conception des moteurs pour les grands fonds marins >

Découvrez comment IKM et Kollmorgen ont conçu conjointement un système sous-marin de nouvelle génération capable de fonctionner de manière fiable à une profondeur de 4 000 mètres dans des conditions extrêmes.
Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés

Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >

Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >

La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts

Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >

HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Véhicule terrestre de déminage sans pilote

Moteurs sans châssis pour véhicules terrestres de déminage militaire sans pilote (UGV) : puissance, taille et fiabilité >

Les moteurs sans châssis pour les véhicules terrestres sans pilote dans le déminage optimisent la densité de couple, réduisent la taille et garantissent une performance fiable dans les environnements extrêmes.
Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles

Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles >

Cette session explore comment les technologies innovantes offertes par le large portefeuille de technologies de contrôle de mouvement de Kollmorgen et Regal Rexnord peuvent aider les ingénieurs à répondre aux exigences rigoureuses de la robotique de…
Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive

Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive >

La demande en solutions de contrôle de mouvement précises, efficaces et évolutives s'accélère à mesure que la robotique humanoïde gagne du terrain dans tous les secteurs, de la logistique et la fabrication aux soins de santé et à la sécurité…
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.
Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché

Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché >

Pour améliorer la valeur et la performance, il est essentiel de comprendre la physique et les techniques d'optimisation des moteurs électriques, y compris les moteurs avec et sans encoche et les conceptions sans boîtier. Dans ce webinaire, nous…