Les robots de terrain électriques doivent pouvoir se déplacer de manière libre et autonome afin de couvrir de longues distances dans des environnements non structurés. Leur productivité est directement liée à la durée de vie de la batterie et leurs performances sont liées à la qualité du mouvement. Interrompre la production en raison de la panne d'un robot peut s'avérer extrêmement coûteux, notamment s'il est difficile de récupérer le robot ou de le réparer dans un endroit tel qu'une mine ou un site sous-marin.
Assurez-vous que vos systèmes de mouvement robotique sont aussi performants et fiables que possible. Découvrez comment dans notre article « Un robot plus performant qui fonctionne plus longtemps sur le terrain ».