Salta al contenuto principale

La sfida della precisione nella logistica automotive

La produzione automobilistica si basa sulla precisione. Ogni componente deve essere nel posto giusto, al momento giusto. Con la produzione just-in-time, anche un ritardo minimo può compromettere l'intera linea produttiva. La movimentazione manuale, pur rimanendo indispensabile in molte operazioni, può rappresentare un fattore critico quando si gestiscono volumi elevati, tempi ridotti oppure componenti pesanti e di elevato valore.

L'automazione svolge un ruolo fondamentale nel superare queste sfide. AGV e AMR garantiscono un flusso continuo dei materiali, riducono gli errori umani e assicurano la continuità della produzione. Automatizzando le attività di trasporto ripetitive, i produttori ottengono un maggiore controllo dei tempi e della precisione delle operazioni, liberando al contempo il personale qualificato per attività a maggior valore aggiunto.

Telaio dell'automobile
automazione della produzione automobilistica

ROI ed efficienza: risultati concreti

L'automazione non significa solo adottare nuove tecnologie, ma ottenere benefici misurabili. Con una flotta di AGV, i produttori possono ottenere:

  • Percorsi ottimizzati: i software intelligenti calcolano i tragitti più efficienti, riducendo i tempi di percorrenza ed evitando colli di bottiglia.
  • Riduzione dei tempi di fermo: la ricarica opportunistica e una pianificazione intelligente consentono ai veicoli di operare senza interruzioni.
  • Maggiore capacità operativa: i sistemi automatizzati gestiscono un numero di trasporti all'ora superiore rispetto alle operazioni manuali.

Toyota Material Handling e Gundlach Automotive: precisione per produzioni ad alto volume

Presso Gundlach Automotive, 12 AGV Toyota Material Handling, equipaggiati con la tecnologia Kollmorgen, gestiscono 150 movimentazioni all'ora all'interno di un magazzino con 40.000 posti pallet, con una capacità di carico di 2.500 kg e altezze di sollevamento fino a 11 metri. Integrato con 16 sistemi RadioShuttle e gestito dal Fleet Manager di Kollmorgen, il sistema garantisce uno stoccaggio pallet ad alta densità e un recupero efficiente dei materiali, assicurando la continuità delle operazioni nella logistica automotive ad alta produttività.

Guarda il video Visita il sito web

Toyota Material Handling
Produzione automobilistica - ek robotics e Aston Martin

Ek robotics e Aston Martin: precisione in motion

Presso Aston Martin, ogni vettura viene realizzata artigianalmente in circa 200 ore, con il supporto di sistemi di automazione avanzati. AGV personalizzati ad alta elevazione di ek robotics, alimentati dalle soluzioni NDC di Kollmorgen, trasportano componenti di carrozzeria e telai grazie a navigazione laser, trazione sterzante e una capacità di sollevamento fino a 6 metri, garantendo precisione e produttività in un ambiente di produzione di alto livello.

Guarda il video Visita il sito web

Dematic & Bridgestone: Gestione intelligente dei bancali

Nel magazzino australiano di Bridgestone, Dematic ha implementato AGV a bilanciamento alimentati dalle soluzioni NDC di Kollmorgen per automatizzare la movimentazione dei bancali per pneumatici di auto e camion. Con una capacità di carico di 1.500 kg, un'altezza di sollevamento di 4 metri e la capacità di impilare blocchi, il sistema semplifica le operazioni di impilamento e utilizza la ricarica opportunistica per mantenere le operazioni efficienti, liberando i carrelli elevatori per lavori critici e aumentando la produttività.

Guarda il video Visita il sito web

Video Dematic su YouTube

Costruiamo insieme il futuro

Che tu sia un produttore di AGV/AMR o un system integrator, le soluzioni NDC di Kollmorgen ti offrono un vantaggio competitivo per affrontare le sfide di oggi e di domani.

Scopri NDC Solutions Contatta i nostri esperti

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.