Passer au contenu principal
press_release | Kollmorgen améliore la sécurité et les performances des moteurs linéaires grâce à la mise à niveau du micrologiciel SafeMotion Monitor |
|
minute read

Kollmorgen améliore la sécurité et les performances des moteurs linéaires grâce à la mise à niveau du micrologiciel SafeMotion Monitor

RADFORD, Virginie (États-Unis) — Kollmorgen Corporation, leader mondial des systèmes de contrôle de mouvement, a lancé la nouvelle mise à jour du micrologiciel SafeMotion™ Monitor (SMM) : SMM 3.0. Cette mise à niveau étend la prise en charge de la sécurité fonctionnelle des moteurs linéaires et des axes linéaires. Elle aide les constructeurs de machines à implémenter la sécurité fonctionnelle dans des applications allant de la fabrication de semi-conducteurs et de batteries à l'automatisation industrielle.

Intégré aux servomoteurs AKD2G et au Kollmorgen 2G Motion System, le SMM 3.0 continue à fonctionner avec tous les moteurs dotés d'un système d'asservissement rotatif HIPERFACE-DSL® à sécurité intégrée. Il permet également au variateur AKD2G de prendre en charge les systèmes d'asservissement EnDat 2.2 à sécurité intégrée afin de mieux répondre à la demande croissante de solutions de sécurité performantes dans le domaine de la commande de mouvement de précision.

​​​La performance au service de la sécurité

Le protocole de sécurité EnDat 2.2, désormais pris en charge par les variateurs ADK2G et le système de mouvement 2G, offre un double positionnement indépendant pour une détection robuste des erreurs, une transmission de données en série à grande vitesse pour des cycles rapides, des diagnostics intégrés avec une surveillance complète et une prise en charge flexible des codeurs pour les variateurs à rétroaction incrémentale et absolue.

« Les moteurs linéaires offrent des performances inégalées, mais la mise en œuvre de la sécurité fonctionnelle peut s'avérer difficile », déclare Chris Cooper, directeur principal de la gestion des produits chez Kollmorgen. « La dernière mise à jour du micrologiciel SafeMotion™ Monitor (SMM) résout ce problème en apportant à notre plateforme la prise en charge de l'asservissement EnDat 2.2 à sécurité intégrée, offrant ainsi aux constructeurs de machines une solution de sécurité complète qui ne sacrifie pas la vitesse et la précision des moteurs linéaires. »

Les servomoteurs AKM2G et AKMA de Kollmorgen comprennent également une option d'asservissement EnDat 2.2 à sécurité intégrée, offrant des performances et une précision encore plus élevées que HIPERFACE DSL pour les axes où la sécurité fonctionnelle est requise. Une fois combinés, les constructeurs de machines obtiennent une solution de mouvement complète et intégrée pour les applications liées à la sécurité.

Fonctionnalité SIL3

SMM 3.0 permet à des systèmes de mouvement complets d'obtenir la certification SIL3 (Safety Integrity Level 3). Alors que le variateur AKD2G a conservé la certification SIL3 depuis son lancement, l'ajout de la prise en charge de l'asservissement EnDat 2.2 à sécurité intégrée offre désormais une solution complète et adaptée, capable de répondre à cette norme rigoureuse. Ceci est particulièrement important lorsque les opérateurs sont fréquemment confrontés à des scénarios à haut risque, tels que les systèmes de levage de scène et les équipements de manutention lourde. En outre, la capacité SIL3 permet aux systèmes de garantir la pérennité des systèmes en fonction de l'évolution des exigences en matière de sécurité.

Pour en savoir plus sur la mise à jour de l'option de sécurité et sur nos solutions de sécurité fonctionnelle, visitez le site https://www.kollmorgen.com/fr-fr/solutions/industry/safety.

 

À propos de Kollmorgen

Kollmorgen, une marque Regal Rexnord, possède plus d’un siècle d’expérience dans le domaine du mouvement. Cette expérience se retrouve dans les performances et la fiabilité inégalées de ses moteurs, de ses variateurs, de ses actionneurs linéaires ainsi que dans ses solutions de contrôle et ses plateformes d’automatisation pour les véhicules autonomes. Nous proposons des solutions révolutionnaires avec des performances, une fiabilité et une facilité d’utilisation sans pareilles, qui donnent un avantage incontestable aux fabricants de machines.

Les noms suivants sont considérés comme des marques et/ou des noms commerciaux de leurs propriétaires respectifs et ne sont pas détenus ou contrôlés par Regal Rexnord Corporation : EnDat : Dr. Johannes Heidenhain GmbH ; HIPERFACE DSL : SICK AG.

Regal Rexnord est une marque déposée de Regal Rexnord Corporation.

©2026, Kollmorgen Corporation. Tous droits réservés

Servo-amplificateurs CA à aimant permanent (AC PM) : les différents alignements de phase et de commutation du servomoteur

Les problèmes d'alignement de commutation entre servomoteurs et servovariateurs peuvent être assez complexes, en particulier lorsque le moteur et le variateur proviennent de manufacturiers différents. Comprendre les défis de conception typiques peut vous aider à affronter les problèmes de séquençage de phases du moteur.

En savoir plus

Sécurité

Découvrez les fonctions de contrôle SafeMotion™ de Kollmorgen, résidentes à 100 % sur le variateur et qui éliminent la nécessité de recourir à des solutions de sécurité fonctionnelle externes.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Équipement de soudage pour batteries au lithium

La sécurité fonctionnelle des moteurs linéaires améliore la sécurité et la productivité des équipements de soudage pour batteries au lithium >

La technologie de sécurité fonctionnelle SMM de Kollmorgen aide les fabricants de batteries au lithium à obtenir des mouvements stables et contrôlés, ainsi qu'une conformité mondiale, leur conférant ainsi un avantage concurrentiel.

Développer des machines plus efficaces : comment les constructeurs de machines parviennent à réduire la complexité, à améliorer les performances et à accroître la flexibilité >

Participez à ce webinaire pour découvrir comment le système de mouvement haute tension Kollmorgen Essentials™ aide les OEM à réduire la complexité des machines, à accélérer la mise en service et à atteindre des performances élevées avec une plus…
Français
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen élargit sa gamme Essentials avec un nouveau contrôleur et une capacité haute tension >

Kollmorgen ajoute à sa gamme un nouveau contrôleur à huit axes et une capacité d'entraînement haute tension pour optimiser la conception des systèmes de mouvement destinés aux applications industrielles.
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget >

Découvrez comment Kollmorgen Essentials offre un contrôle de mouvement haute précision et une fiabilité éprouvée, désormais plus rapide à configurer, plus simple à intégrer et plus économique à déployer.
Français
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials : des systèmes de mouvement complets pour tous les axes et tous les budgets >

Découvrez le mouvement de haute précision et d'une fiabilité éprouvée de Kollmorgen Essentials. Désormais, les spécifications sont plus rapides, l'intégration plus simple et la mise à l'échelle plus économique. La nouvelle gamme Kollmorgen Essentials…
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.
Servo-amplificateurs CA à aimant permanent (AC PM) : les différents alignements de phase et de commutation du servomoteur

Servo-amplificateurs CA à aimant permanent (AC PM) : les différents alignements de phase et de commutation du servomoteur >

Les problèmes d'alignement de commutation entre servomoteurs et servovariateurs peuvent être assez complexes, en particulier lorsque le moteur et le variateur proviennent de manufacturiers différents. Comprendre les défis de conception typiques peut…
Kollmorgen étend son soutien à la sécurité fonctionnelle avec la mise à niveau du moniteur SafeMotion™

Kollmorgen étend son soutien à la sécurité fonctionnelle avec la mise à niveau du moniteur SafeMotion™  >

Kollmorgen, leader mondial des systèmes de contrôle de mouvement, annonce aujourd'hui la dernière mise à jour de son micrologiciel SafeMotion™ Monitor (SMM) : SMM2.0.
Pourquoi intégrer la sécurité fonctionnelle dans une machine et comment le faire ?

Pourquoi intégrer la sécurité fonctionnelle dans une machine et comment le faire ? >

Toutes les machines automatisées, en particulier celles qui utilisent un mouvement haute performance, créent un risque pour les humains qui interagissent avec ces machines. Dans le passé, l'atténuation du risque relevait de la responsabilité des…