Ana içeriğe atla
press_release | Kollmorgen, SafeMotion Monitor ürün yazılımı yükseltmesi ile lineer motor güvenliğini ve performansını geliştiriyor |
|
minute read

Kollmorgen, SafeMotion Monitor ürün yazılımı yükseltmesi ile lineer motor güvenliğini ve performansını geliştiriyor

RADFORD, VA. - Hareket kontrol sistemlerinde dünya lideri olan Kollmorgen Corporation, SafeMotion™ Monitor (SMM) ürün yazılımı için bir sonraki güncellemeyi yayınladı: SMM 3.0. Bu yükseltme, lineer motorlar ve lineer eksenler için fonksiyonel güvenlik desteğini genişleterek makine üreticilerinin yarı iletken yapımından pil üretimine ve güvenlik gerektiren endüstriyel otomasyona kadar çeşitli uygulamalarda fonksiyonel güvenlik uygulamalarına yardımcı olur.

AKD2G servo sürücülerine ve Kollmorgen 2G Hareket Sistemine entegre edilen SMM 3.0, herhangi bir HIPERFACE DSL® döner-güvenli (safe) geri besleme sistemine sahip tüm motorlarla çalışmaya devam eder. Ayrıca, AKD2G sürücüsünün artık EnDat 2.2 güvenli (safe) geri bildirim sistemlerini destekleyerek hassas hareket kontrolünde yüksek performanslı güvenlik çözümlerine yönelik artan talebe daha iyi hizmet vermesini sağlıyor.

​​​Performans Güvenlikle Buluşuyor

Artık ADK2G sürücüler ve 2G Motion System tarafından desteklenen EnDat 2.2 güvenli protokolü, sağlam hata tespiti için çift bağımsız konumlandırma, hızlı döngü süreleri için yüksek hızlı seri veri iletimi, kapsamlı izleme ile entegre tanılama, esnek artımlı ve mutlak geri beslemeli enkoder desteği sunar.

Kollmorgen Kıdemli Ürün Yönetimi Direktörü Chris Cooper, "Lineer motorlar eşsiz performans sunar, ancak fonksiyonel güvenliği uygulamak zor olabilir" diyor. "SafeMotion™ Monitor (SMM) ürün yazılımına yönelik en yeni güncelleme, platformumuza EnDat 2.2 güvenli geri bildirim desteği getirerek bu sorunu çözüyor ve makine üreticilerine lineer motorların hızından ve hassasiyetinden ödün vermeyen eksiksiz bir güvenlik çözümü sunuyor."

Kollmorgen'in AKM2G ve AKMA servo motorları, fonksiyonel güvenliğin gerekli olduğu eksenler için HIPERFACE DSL'den daha yüksek performans ve doğruluk sunan bir EnDat 2.2 güvenli geri bildirim seçeneği de içerir. Birleştirildiğinde makine üreticileri, güvenlik ile ilgili uygulamalar için eksiksiz ve entegre bir hareket çözümü elde ederler.

SIL 3 Yeteneği

SMM 3.0, komple hareket sistemlerinin Güvenlik Bütünlüğü Seviye 3 (SIL 3) sertifikasına ulaşmasını sağlar. AKD2G sürücüsü piyasaya sürüldüğünden beri SIL 3 sertifikasını korurken, EnDat 2.2 güvenli geri bildirim desteğinin eklenmesi artık bu zorlu standardı karşılayabilen eksiksiz ve uyumlu bir çözüm sunmaktadır. Bu, özellikle operatörlerin sahne kaldırma sistemleri ve ağır malzeme taşıma ekipmanları gibi sık sık yüksek riskli senaryolarla karşılaştığı durumlarda önemlidir. Ayrıca, SIL 3 özelliği, güvenlik gereksinimleri geliştikçe ölçeklenebilmeleri için sistemlerin geleceğe dönük olmasına yardımcı olur.

Güncellenen güvenlik seçeneği ve tüm fonksiyonel güvenlik çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://www.kollmorgen.com/tr-tr/solutions/industry/safety adresini ziyaret edin.

 

Kollmorgen Hakkında

Bir Regal Rexnord™ markası olan Kollmorgen Corporation, sektörün en yüksek performanslı, en güvenilir motorlarında, sürücülerinde, AGV kontrol çözümlerinde ve otomasyon kontrol platformlarında kanıtlanmış 100 yılı aşkın hareket deneyimine sahiptir. Olağanüstü performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığını bir araya getiren çığır açan çözümler sunarak makine üreticilerine pazarda reddedilemez bir avantaj sağlıyoruz.

Aşağıdakilerin ilgili sahiplerinin ticari markası ve/veya ticari adları olduğuna ve Regal Rexnord Corporation'a ait olmadığına veya kontrol edilmediğine inanılmaktadır. EnDat: Dr. Johannes Heidenhain GmbH; HIPERFACE DSL: SICK AG.

Regal Rexnord, Regal Rexnord Corporation'ın ticari markasıdır.

©2026 Kollmorgen Corporation, Tüm Hakları Saklıdır.

AC PM Servo Sürücü Amplifikatörleri: Farklı Servo Motor Fazı ve Komütasyon Hizalamaları

Özellikle motorun ve sürücünün farklı üreticilerden temin edildiği durumlarda, servo motorlar ile servo sürücüler arasındaki komütasyon hizalamasıyla ilgili sorunlar oldukça zorlayıcı olabilir. Tipik tasarım zorluklarının anlaşılması, motor fazı sıralama sorunlarını ele almanıza yardımcı olabilir.

Daha fazlası için

Güvenlik

Kollmorgen SafeMotion™ kontrol işlevleri hakkında daha fazla bilgi edinin; bu fonksiyonlar tamamen sürücüde barındırılır ve harici fonksiyonel güvenlik çözümlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Lityum Pil Kaynak Ekipmanı

Lineer Motorlarda Fonksiyonel Güvenlik, Lityum Pil Kaynak Ekipmanlarında Güvenliği ve Verimliliği Artırıyor >

Kollmorgen'ın SMM fonksiyonel güvenlik çözümü, lityum pil üretiminde istikrarlı ve kontrollü hareketin yanı sıra küresel uyumluluk ve rekabet gücü sağlanmasına yardımcı olur.
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.
Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi

Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi >

Kollmorgen Essentials’ın yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirlik sunduğunu keşfedin-artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklendirmesi daha uygun maliyetli.
Türkçe
Kollmorgen Essentials™: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri

Kollmorgen Essentials: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri >

Kollmorgen Essentials ile yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirliği keşfedin: Artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklenebilirliği daha uygun. Yeni Kollmorgen Essentials serisi, makine üreticilerinin…
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.
AC PM Servo Sürücü Amplifikatörleri: Farklı Servo Motor Fazı ve Komütasyon Hizalamaları

AC PM Servo Sürücü Amplifikatörleri: Farklı Servo Motor Fazı ve Komütasyon Hizalamaları >

Özellikle motorun ve sürücünün farklı üreticilerden temin edildiği durumlarda, servo motorlar ile servo sürücüler arasındaki komütasyon hizalamasıyla ilgili sorunlar oldukça zorlayıcı olabilir. Tipik tasarım zorluklarının anlaşılması, motor fazı…
Kollmorgen, SafeMotion™ Monitor yükseltmesi ile fonksiyonel güvenlik desteğini genişletiyor

Kollmorgen, SafeMotion™ Monitor yükseltmesi ile fonksiyonel güvenlik desteğini genişletiyor >

areket kontrol sistemlerinde küresel bir lider olan Kollmorgen, SafeMotion™ Monitor (SMM) ürün yazılımının en son güncellemesini duyurdu: SMM2.0.
Fonksiyonel güvenlik bir makineye neden ve nasıl yerleştirilir?

Fonksiyonel güvenlik bir makineye neden ve nasıl yerleştirilir? >

Tüm otomatik makineler, özellikle yüksek performanslı harekete sahip olanlar, bu makinelerle etkileşime giren insanlar için potansiyel bir tehlike oluşturur. Geçmişte, riskin azaltılması genellikle makine operatörlerinin sorumluluğuna bırakılıyordu.…