Pular para o conteúdo principal
press_release | A Kollmorgen melhora a segurança e o desempenho do motor linear com a atualização do firmware do SafeMotion Monitor |
|
minute read

A Kollmorgen melhora a segurança e o desempenho do motor linear com a atualização do firmware do SafeMotion Monitor

RADFORD, VA. - A Kollmorgen Corporation, líder mundial em sistemas de controlo de movimento, lançou a próxima atualização do firmware do SafeMotion™ Monitor (SMM): SMM 3.0. Esta atualização expande o suporte de segurança funcional para motores lineares e eixos lineares, ajudando os construtores de máquinas a implementar a segurança funcional em aplicações que vão desde o fabrico de semicondutores à produção de baterias e à automação industrial que requerem segurança.

Integrado nos servo-drives AKD2G e no Motion System 2G da Kollmorgen, o SMM 3.0 continua a funcionar com todos os motores que apresentam qualquer sistema de feedback de segurança rotativa HIPERFACE DSL®. Também permite que o variador AKD2G suporte agora sistemas de feedback seguro EnDat 2.2 para melhor servir a crescente procura de soluções de segurança de elevado desempenho no controlo de movimentos de precisão.

​​​O desempenho alia-se à segurança

O protocolo de segurança EnDat 2.2, agora suportado pelos drives AKD2G e pelo 2G Motion System, proporciona um posicionamento independente duplo para uma deteção de erros robusta, transmissão de dados em série de alta velocidade para tempos de ciclo rápidos, diagnóstico integrado com monitorização abrangente e suporte de codificador flexível para accionamentos de feedback incremental e absoluto.

"Os motores lineares oferecem um desempenho inigualável, mas a implementação da segurança funcional pode ser um desafio", diz Chris Cooper, Diretor Sênior de Gerenciamento de Produtos da Kollmorgen. "A mais recente atualização do firmware do SafeMotion™ Monitor (SMM) resolve este problema ao trazer o suporte de feedback seguro EnDat 2.2 para a nossa plataforma, dando aos construtores de máquinas uma solução de segurança completa que não sacrifica a velocidade e a precisão dos motores lineares."

Os servomotores AKM2G e AKMA da Kollmorgen também incluem uma opção de feedback seguro EnDat 2.2, oferecendo desempenho e precisão ainda maiores do que o HIPERFACE DSL para eixos onde a segurança funcional é necessária. Quando combinadas, as duas soluções proporcionam aos fabricantes de máquinas uma solução de movimento completa e integrada para aplicações relacionadas à segurança.

Capacidade SIL 3

O SMM 3.0 permite que sistemas de movimento completos obtenham a certificação Safety Integrity Level 3 (SIL 3). Embora a unidade AKD2G tenha mantido a certificação SIL 3 desde o seu lançamento, a adição do suporte de feedback seguro EnDat 2.2 fornece agora uma solução completa e combinada capaz de cumprir esta norma rigorosa. Isto é especialmente importante quando os operadores se deparam frequentemente com cenários de alto risco, tais como sistemas de elevação de palcos e equipamento pesado de manuseamento de materiais. Para além disso, a capacidade SIL 3 ajuda a preparar os sistemas para o futuro, para que possam ser dimensionados à medida que os requisitos de segurança evoluem.

Para saber mais sobre a opção de segurança actualizada e todas as nossas soluções de segurança funcional, visite https://www.kollmorgen.com/pt-br/solutions/industry/safety.

 

Sobre a Kollmorgen

A Kollmorgen Corporation, uma marca da Regal Rexnord™, tem mais de 100 anos de experiência em movimento, comprovada nos motores, accionamentos, soluções de controle AGV e plataformas de controle de automação mais confiáveis e de melhor desempenho da indústria. Fornecemos soluções inovadoras que combinam um desempenho excecional, fiabilidade e facilidade de utilização, dando aos construtores de máquinas uma vantagem irrefutável no mercado.

Os seguintes nomes são considerados marcas comerciais e/ou nomes comerciais dos seus respectivos proprietários e não são propriedade ou controlados pela Regal Rexnord Corporation. EnDat: Dr. Johannes Heidenhain GmbH; HIPERFACE DSL: SICK AG.

Regal Rexnord é uma marca registada da Regal Rexnord Corporation.

©2026 Kollmorgen Corporation, Todos os direitos reservados.

Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor

Os problemas para alinhar a comutação entre servomotores e servodrives, especialmente quando o motor e o drive são de fabricantes diferentes, podem ser bastante desafiadores. Entender os desafios típicos de projeto pode ajudar a lidar com problemas de sequenciamento de fases do motor.

Learn More

Segurança

Saiba mais sobre as funções de controle SafeMotion™ da Kollmorgen, que são 100% incorporadas no drive e eliminam a necessidade de soluções externas de segurança funcional.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Equipamentos de soldagem de baterias de lítio

A segurança funcional dos motores lineares aprimora a segurança e a produtividade em equipamentos de soldagem de baterias de lítio >

A tecnologia de segurança funcional SMM da Kollmorgen ajuda a alcançar movimentos estáveis e controlados, além de conformidade global para a produção e competitividade de baterias de lítio.
Kollmorgen HV Essentials

A Kollmorgen apresenta um novo controlador e capacidade de alta tensão em seu portfólio Essentials >

A linha Kollmorgen Essentials adiciona um novo controlador de oito eixos e capacidade de acionamento de alta tensão para dimensionar corretamente os sistemas de movimento para aplicações industriais.
Kollmorgen Essentials™: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos

Kollmorgen Essentials: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos >

Descubra como o Kollmorgen Essentials oferece movimento de alta precisão e confiabilidade comprovada. Agora, ainda mais rápido de especificar, mais simples de integrar e mais viável financeiramente para escalonar. A nova linha Kollmorgen Essentials…
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor

Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor >

Os problemas para alinhar a comutação entre servomotores e servodrives, especialmente quando o motor e o drive são de fabricantes diferentes, podem ser bastante desafiadores. Entender os desafios típicos de projeto pode ajudar a lidar com problemas…
A Kollmorgen expande o suporte à segurança funcional com a atualização do SafeMotion™ Monitor

A Kollmorgen expande o suporte à segurança funcional com a atualização do SafeMotion™ Monitor  >

A Kollmorgen, líder mundial em sistemas de controle de movimento, anunciou hoje a última atualização do firmware do seu SafeMotion™ Monitor (SMM): SMM2.0.
Por que e como incorporar a segurança funcional um uma máquina

Por que e como incorporar a segurança funcional um uma máquina >

Todas as máquinas automatizadas, especialmente as que têm movimento de alto desempenho, criam um risco em potencial para as pessoas que interagem com elas. No passado, mitigar o risco muitas vezes era responsabilidade dos próprios operadores das…

Ajuste de perfis de movimento padrão para otimizar a velocidade e o tempo de operação >

Ajuste de perfis de movimento padrão para otimizar a velocidade e o tempo de operação: saiba mais sobre como ajustes simples de perfil que preservam o movimento, o tempo de movimentação e fornecem perfis muito interessantes.​​​​

Como começar a dimensionar e selecionar servos: entendendo a necessidade de uma solução para seu sistema >

Dimensionar e selecionar um sistema de servomotor para um projeto de máquina começa pela compreensão dos componentes que formam um servomotor ou sistema de servoacionamento. Os sistemas de servo são de malha fechada, para controle algum movimento…