Salta al contenuto principale
press_release | Kollmorgen migliora la sicurezza e le prestazioni dei motori lineari con l'aggiornamento del firmware del SafeMotion Monitor |
|
minute read

Introducing the latest update to SafeMotion monitor firmware - SMM 3

RADFORD, VA. - Kollmorgen Corporation, leader mondiale nei sistemi di motion control, ha rilasciato il nuovo aggiornamento del firmware del SafeMotion™ Monitor (SMM): SMM 3.0. Questo aggiornamento amplia il supporto della sicurezza funzionale per i motori lineari e gli assi lineari, aiutando i costruttori di macchine a implementare la sicurezza funzionale in applicazioni che vanno dalla produzione di semiconduttori alla produzione di batterie e all'automazione industriale che richiedono sicurezza.

Integrato nei servoazionamenti AKD2G e nel motion system Kollmorgen 2G, SMM 3.0 continua a funzionare con tutti i motori dotati di un sistema di retroazione a sicurezza rotativa HIPERFACE DSL®. Inoltre, il convertitore di frequenza AKD2G è ora in grado di supportare i sistemi di retroazione sicuri EnDat 2.2, per soddisfare meglio la crescente domanda di soluzioni di sicurezza ad alte prestazioni nel controllo assi di precisione.

​​​​​​Le prestazioni incontrano la sicurezza

Il protocollo sicuro EnDat 2.2, ora supportato dai convertitori di frequenza ADK2G e da 2G Motion System, offre un doppio posizionamento indipendente per un robusto rilevamento degli errori, una trasmissione di dati seriali ad alta velocità per tempi di ciclo rapidi, una diagnostica integrata con monitoraggio completo e un supporto flessibile degli encoder per gli azionamenti con feedback incrementale e assoluto.

"I motori lineari offrono prestazioni ineguagliabili, ma l'implementazione della sicurezza funzionale può essere una sfida", afferma Chris Cooper, Product Management Senior Director di Kollmorgen. "L'ultimo aggiornamento del firmware del SafeMotion™ Monitor (SMM) risolve questo problema introducendo il supporto del feedback sicuro EnDat 2.2 nella nostra piattaforma, offrendo ai costruttori di macchine una soluzione di sicurezza completa che non sacrifica la velocità e la precisione dei motori lineari."

I servomotori AKM2G e AKMA di Kollmorgen includono anche un'opzione di retroazione sicura EnDat 2.2, che offre prestazioni e precisione ancora più elevate rispetto a HIPERFACE DSL per gli assi in cui è richiesta la sicurezza funzionale. Combinando queste tecnologie, i costruttori di macchine ottengono una soluzione di motion completamente integrata, ideale per applicazioni con requisiti di sicurezza.

Capacità SIL 3

SMM 3.0 consente a sistemi di motion completi di ottenere la certificazione Safety Integrity Level 3 (SIL 3). Mentre il drive AKD2G ha mantenuto la certificazione SIL 3 sin dal lancio, l'aggiunta del supporto per il feedback sicuro EnDat 2.2 fornisce ora una soluzione completa e abbinata in grado di soddisfare questo rigoroso standard. Questo è particolarmente importante in contesti in cui gli operatori affrontano frequentemente scenari ad alto rischio, come nei sistemi di sollevamento per palchi e nelle attrezzature per la movimentazione di materiali pesanti. Inoltre, la capacità SIL 3 contribuisce a rendere i sistemi a prova di futuro, in modo che possano scalare in base all'evoluzione dei requisiti di sicurezza.

Per saperne di più sull'opzione di sicurezza aggiornata e su tutte le nostre soluzioni di sicurezza funzionale, visitare il sito https://www.kollmorgen.com/it-it/solutions/industry/safety.

 

Informazioni su Kollmorgen

Kollmorgen Corporation, un marchio Regal Rexnord™, vanta oltre 100 anni di esperienza nel settore del movimento, comprovata dai motori, dagli azionamenti, dalle soluzioni di controllo AGV e dalle piattaforme di controllo dell'automazione più performanti e affidabili del settore. Forniamo soluzioni all'avanguardia che combinano prestazioni eccezionali, affidabilità e facilità d'uso, offrendo ai costruttori di macchine un vantaggio inconfutabile sul mercato.

I seguenti sono considerati marchi e/o nomi commerciali dei rispettivi proprietari e non sono di proprietà o controllati da Regal Rexnord Corporation. EnDat: Dr. Johannes Heidenhain GmbH; HIPERFACE DSL: SICK AG.

Regal Rexnord è un marchio di Regal Rexnord Corporation.

©2026 Kollmorgen Corporation, Tutti i diritti riservati.

Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori

I problemi di allineamento della commutazione tra servomotori e servoazionamenti, soprattutto quando il motore e l'azionamento sono di produttori diversi, possono risultare piuttosto complessi. Comprendere le sfide progettuali più comuni può aiutare a risolvere i problemi legati alla fasatura del motore.

Scopri di più

Sicurezza

Scopri di più sulle funzioni di controllo Kollmorgen SafeMotion™, che sono al 100% residenti nell'azionamento ed eliminano la necessità di soluzioni esterne per la sicurezza funzionale.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Apparecchiature di saldatura per batterie al litio

Motori lineari e sicurezza funzionale per una maggiore sicurezza e produttività nelle apparecchiature di saldatura per batterie al litio >

La sicurezza funzionale SMM di Kollmorgen garantisce un movimento stabile e controllato, supportando la conformità ai requisiti globali e migliorando la competitività nella produzione di batterie al litio.

Sviluppare macchine più efficienti: come i costruttori di macchine ottengono minore complessità, prestazioni più elevate e maggiore flessibilità >

Partecipa a questo webinar per scoprire come il sistema di motion Kollmorgen Essentials™ High Voltage aiuta gli OEM a ridurre la complessità delle macchine, accelerare la messa in servizio e ottenere prestazioni elevate con maggiore flessibilità.
Italiano
HV Essentials di Kollmorgen

Kollmorgen amplia il portafoglio Essentials con un nuovo controller e nuove capacità ad alta tensione >

Kollmorgen Essentials introduce un nuovo controller a otto assi e la capacità di azionamento ad alta tensione, per dimensionare correttamente i sistemi di motion destinati ad applicazioni industriali.
Kollmorgen Essentials™: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget

Kollmorgen Essentials: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget >

Scopri come Essentials di Kollmorgen offre motion ad alta precisione e affidabilità comprovata, oggi più rapido da configurare, più semplice da integrare e più conveniente da scalare. La nuova linea Essentials di Kollmorgen propone sistemi di motion…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori

Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori >

I problemi di allineamento della commutazione tra servomotori e servoazionamenti, soprattutto quando il motore e l'azionamento sono di produttori diversi, possono risultare piuttosto complessi. Comprendere le sfide progettuali più comuni può aiutare…
Kollmorgen amplia il supporto alla sicurezza funzionale con l'aggiornamento del monitor SafeMotion™

Kollmorgen amplia il supporto alla sicurezza funzionale con l'aggiornamento del monitor SafeMotion™  >

Kollmorgen, leader mondiale nei sistemi di motion control, annuncia oggi l'ultimo aggiornamento del firmware del suo Monitor SafeMotion™ (SMM): SMM2.0.
Perché e come incorporare la sicurezza funzionale in una macchina

Perché e come incorporare la sicurezza funzionale in una macchina >

Tutte le macchine automatizzate, specialmente quelle con un motion ad alte prestazioni, creano un potenziale pericolo per gli esseri umani che interagiscono con tali macchine. In passato, la riduzione del rischio era spesso lasciata alla…

Guida introduttiva al dimensionamento e alla selezione di sistemi servo >

When specifying servo motors, drives and cables, learn how to optimize motion by incorporating mechanical load, motion profile, ambient environment, cabling and other considerations into a system-wide approach.