Skip to main content
press_release | Kollmorgen verbessert die Sicherheit und Leistung von Linearmotoren mit SafeMotion Monitor Firmware-Upgrade |
|
minute read

 Kollmorgen verbessert die Sicherheit und Leistung von Linearmotoren mit SafeMotion™ Monitor Firmware-Upgrade

RADFORD, Virginia (USA) - Die Kollmorgen Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Antriebs- und Automatisierungslösungen, hat das nächste Update für die SafeMotion™ Monitor (SMM)-Firmware veröffentlicht: SMM 3.0. Dieses Upgrade erweitert die Unterstützung funktionaler Sicherheit für Linearmotoren und Linearachsen und unterstützt Maschinenbauer bei der Implementierung funktionaler Sicherheit in sicherheitsrelevanten Anwendungen, die von der Halbleiterfertigung über die Batterieproduktion bis hin zur industriellen Automatisierung reichen.

Integriert in AKD2G-Servoantriebe und das Kollmorgen 2G Motion System arbeitet SMM 3.0 weiterhin mit allen Motoren zusammen, die mit einem drehsicheren HIPERFACE DSL®-Feedbacksystem ausgestattet sind. Darüber hinaus unterstützt der AKD2G-Antrieb jetzt auch sichere EnDat 2.2-Feedbacksysteme, um die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Sicherheitslösungen für Präzisionsantriebssteuerungen besser bedienen zu können.

​​​Leistung trifft auf Sicherheit

Das sichere Protokoll EnDat 2.2, das jetzt von den ADK2G-Antrieben und dem 2G Motion System unterstützt wird, bietet eine doppelte, unabhängige Positionierung für eine robuste Fehlererkennung sowie eine schnelle serielle Datenübertragung für kurze Zykluszeiten. Darüber hinaus verfügt es über eine integrierte Diagnose mit umfassender Überwachung und eine flexible Encoder-Unterstützung für Antriebe mit inkrementellem und absolutem Feedback.

“Linear motors deliver unmatched performance, but implementing functional safety can be challenging,” says Chris Cooper, Product Management Senior Director at Kollmorgen. “The newest update for the SafeMotion™ Monitor (SMM) firmware solves this by bringing EnDat 2.2 safe feedback support to our platform, giving machine builders a complete safety solution that doesn’t sacrifice the speed and precision of linear motors.”

"Linearmotoren bieten unübertroffene Leistung, aber die Implementierung funktionaler Sicherheit kann eine Herausforderung darstellen", erklärt Chris Cooper, Product Management Senior Director bei Kollmorgen. "Das neueste Update für die SafeMotion™ Monitor (SMM) Firmware löst dieses Problem, indem es EnDat 2.2 Safe-Feedback-Unterstützung in unsere Plattform einbringt, wodurch Maschinenbauer eine komplette Sicherheitslösung erhalten, die die Geschwindigkeit und Präzision von Linearmotoren nicht beeinträchtigt."

SIL 3 Capability

Die AKM2G- und AKMA-Servomotoren von Kollmorgen verfügen außerdem über eine sichere EnDat 2.2-Feedbackoption, die für Achsen, bei denen funktionale Sicherheit erforderlich ist, eine noch höhere Leistung und Genauigkeit als HIPERFACE DSL bietet. Durch die Kombination erhalten Maschinenbauer eine vollständige, integrierte Bewegungslösung für sicherheitsrelevante Anwendungen.

SIL 3-Fähigkeit

Mit SMM 3.0 können komplette Bewegungssysteme die Zertifizierung nach Safety Integrity Level 3 (SIL 3) erreichen. Während der AKD2G-Antrieb seit seiner Markteinführung die SIL 3-Zertifizierung beibehalten hat, bietet die zusätzliche Unterstützung von EnDat 2.2 Safe Feedback nun eine vollständige, abgestimmte Lösung, die diesen strengen Standard erfüllt. Dies ist besonders wichtig, wenn die Bediener häufig mit risikoreichen Szenarien konfrontiert sind, wie z. B. bei Bühnenhebesystemen und schweren Materialtransportgeräten. Darüber hinaus trägt die SIL 3-Fähigkeit dazu bei, Systeme zukunftssicher zu machen, so dass sie bei sich ändernden Sicherheitsanforderungen skaliert werden können.

Wenn Sie mehr über die aktualisierte Sicherheitsoption und alle unsere Lösungen für funktionale Sicherheit erfahren möchten, besuchen Sie https://www.kollmorgen.com/de-de/solutions/industry/safety.

 

Wissenswertes über Kollmorgen

Die Kollmorgen Corporation, eine Marke von Regal Rexnord™, verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Antriebstechnik, die sich in den leistungsstärksten und zuverlässigsten Motoren, Antrieben, FTS-Steuerungslösungen und Automatisierungssteuerungsplattformen der Branche bewährt hat. Wir liefern bahnbrechende Lösungen, die außergewöhnliche Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit vereinen und Maschinenherstellern einen unbestreitbaren Marktvorteil verschaffen.

Die folgenden Namen sind Warenzeichen und/oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Eigentümer und stehen nicht im Eigentum oder unter der Kontrolle der Regal Rexnord Corporation. EnDat: Dr. Johannes Heidenhain GmbH; HIPERFACE DSL: SICK AG.

Regal Rexnord ist ein Warenzeichen der Regal Rexnord Corporation.

©2026 Kollmorgen Corporation, Alle Rechte vorbehalten.

AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels

Die Probleme beim Abgleich des Kommutierungswinkels zwischen Servomotoren und Servoantrieben, insbesondere wenn Motor und Antrieb von verschiedenen Herstellern stammen, können durchaus eine Herausforderung darstellen. Durch das Verständnis der typischen Designherausforderungen können Probleme bei der Motorphasenfolge leichter gelöst werden.

Erfahren Sie Mehr

Sicherheit

Erfahren Sie mehr über die zu 100 % direkt im Antrieb integrierten SafeMotion™ Kontrollfunktionen, die externe Lösungen für funktionale Sicherheit überflüssig machen.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Schweißanlagen für die Produktion von Lithium-Batterien

Funktionale Sicherheit von Linearmotoren steigert Sicherheit und Produktivität bei Schweißanlagen für Lithium-Batterien >

Die Funktionale Sicherheit der SMM-Lösungen von Kollmorgen trägt dazu bei, stabile und kontrollierte Bewegungsabläufe sicherzustellen, globale Vorschriften in der Lithium-Batterieproduktion einzuhalten und die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller zu…
Effizientere Maschinen entwickeln

Effizientere Maschinen entwickeln: Wie Maschinenbauer Komplexität reduzieren und gleichzeitig Leistung und Flexibilität steigern >

Steigende Maschinenkomplexität, lange Inbetriebnahmezeiten und wachsender Engineering-Aufwand stellen viele OEMs vor große Herausforderungen. Gleichzeitig steigt der Druck, leistungsstarke und flexible Maschinen schneller auf den Markt zu bringen.
Deutsch
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen stellt neue Steuerung und Hochspannungsfähigkeit im Essentials™-Portfolio vor >

Kollmorgen Essentials erweitert sein Angebot um eine neue 8-Achsen-Steuerung und Hochspannungsantriebe, um den Bau maßgeschneiderter Antriebssysteme für industrielle Anwendungen zu ermöglichen.
Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget

Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget >

Entdecken Sie Kollmorgen Essentials für hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit. Die neue Komplettserie ermöglicht es Maschinenbauern, Projekte schneller zu spezifizieren, einfacher zu integrieren und kostengünstiger zu skalieren.…
Deutsch
Kollmorgen Essentials™: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget

Kollmorgen Essentials: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget >

Entdecken Sie, wie Sie mit Kollmorgen Essentials hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit erreichen – jetzt noch schneller, einfacher und kostengünstiger. Die neue Kollmorgen Essentials Linie bietet komplette, vorgefertigte…
Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz >

Erfahren Sie, warum man sich bei Rbot9 für AKM2G-Servomotoren und AKD-Servoantriebe entschieden hat, um bei diesem schweren, an Kabeln aufgehängten Roboter die Nutzlastkapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten zu…
AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels

AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels >

Die Probleme beim Abgleich des Kommutierungswinkels zwischen Servomotoren und Servoantrieben, insbesondere wenn Motor und Antrieb von verschiedenen Herstellern stammen, können durchaus eine Herausforderung darstellen. Durch das Verständnis der…
Kollmorgen erweitert die Unterstützung für Funktionale Sicherheit mit SafeMotion™ Monitor Upgrade

Kollmorgen erweitert die Unterstützung für Funktionale Sicherheit mit SafeMotion™ Monitor Upgrade  >

Kollmorgen, ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungs- und Antriebssystemen, hat heute das neueste Update seiner SafeMotion™ Monitor (SMM)-Firmware angekündigt: SMM2.0.
Easy Guide zur Intergration Funktionaler Sicherheit in eine Maschine

Easy Guide zur Intergration Funktionaler Sicherheit in eine Maschine >

Alle automatisierten Maschinen, insbesondere diejenigen mit Hochleistungsantrieb, stellen ein potenzielles Risiko für die Personen dar, die mit solchen Maschinen umgehen. Früher lag es häufig in der Verantwortung der Maschinenbediener, dieses Risiko…