Pular para o conteúdo principal
blog | Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível |
|
Leitura de 2 minutos

Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível

Os sistemas de servo dependem do controle do motor com feedback em circuito fechado para determinar a posição do rotor em qualquer momento determinado. O drive usa esse circuito de feedback do motor para comutar as fases do motor corretamente, controlando de forma precisa o torque, a posição e a velocidade de acordo com os requisitos da aplicação.

Quando os codificadores falham

Embora, em geral, os codificadores sejam altamente precisos e confiáveis, várias condições podem causar erros na posição do rotor ou até mesmo na direção de rotação. Esses erros podem ser grandes e catastróficos ou pequenos e cumulativos. Por exemplo: um codificador pode quebrar de uma vez ou falhar gradualmente ao longo do tempo, enviando sinais cada vez mais errôneos.

Em um ambiente de fabricação, as consequências de um dispositivo de feedback com falha podem se limitar a um tempo de inatividade não planejado ao desperdício na forma de refugos — resultados indesejados, mas não necessariamente perigosos. Entretanto, há muitas aplicações em que o circuito de feedback do motor não pode falhar em hipótese alguma.

Por exemplo, em um ambiente médico, um codificador com falha pode representar um perigo para os pacientes e a equipe, causando movimentos imprevisíveis de equipamentos como a mesa do paciente ou um pórtico de radioterapia, ou fazendo com que o fluido fornecido por uma bomba tenha um fluxo inadequado. Há vários outros setores e aplicações que dependem do movimento à prova de falhas do servo.

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) regulamenta os dispositivos médicos para garantir sua segurança e eficácia. Isso inclui a recomendação de medidas de redundância para assegurar a operação correta e precisa de sistemas críticos. Até mesmo na ausência de um marco regulatório claramente definido, o feedback redundante é uma prática recomendada para garantir a confiabilidade absoluta do sistema servo.

Uma solução tradicional: acréscimo de um segundo dispositivo externo de feedback

Para obter redundância, os OEMs frequentemente acrescentam um dispositivo de feedback secundário para validar a confiabilidade do dispositivo de feedback principal. Normalmente, isso é feito especificando um servomotor que incorpora um codificador e associando a isso um dispositivo externo de feedback, que é acrescentado em algum ponto do eixo acionado ou da carga.

Ambos os dispositivos são ligados ao servodrive, e o dispositivo adicionado atua verificando a direção da rotação e a posição aproximada que está sendo informada pelo dispositivo principal. Se um dispositivo de feedback indica rotação no sentido horário e o outro, no sentido anti-horário, ou se há uma diferença significativa na velocidade ou na posição, o drive sabe que houve falha e pode tomar as medidas adequadas.

Esse feedback com circuito duplo proporciona um movimento extremamente confiável — entretanto, o custo e a complexidade aumentam bastante. A pegada do design precisa ser ampliada para acomodar o dispositivo de feedback redundante. Passar um conjunto adicional de cabos de feedback procedentes de um local separado pode ser complicado. Além disso, a montagem de um sistema de movimento mais complexo pode ser difícil e demorada.

Uma solução melhor: servomotores com dispositivos de feedback redundantes integrados

A Kollmorgen oferece uma ampla linha de modificações padrão nos produtos que proporcionam recursos altamente especializados em produtos que podem ser prototipados rapidamente, são altamente fabricáveis e não exigem que os clientes assumam os riscos ou o custo de um produto personalizado.

Uma dessas modificações padrão é a capacidade de integrar um codificador absoluto e um sensor de efeito Hall ao mesmo motor, sem alterar significativamente as dimensões gerais do motor. Com circuitos duplos de feedback do motor integrados ao motor, não há necessidade de localizar um ponto no eixo do motor ou na carga externa para acrescentar um segundo dispositivo de feedback. Além disso, é possível manter as dimensões da sua aplicação tão compactas quanto possível.

Com dispositivos de feedback redundantes integrados ao motor, a Kollmorgen também oferece um cabo único que transporta os sinais de feedback do codificador e do sensor de efeito Hall para o drive. Isso reduz os custos de material e mão de obra relacionados à passagem de dois cabos separados e, além disso, permite minimizar ainda mais a pegada do design da sua máquina.

E mais: com uma solução totalmente integrada, você tem a convicção de que todo o sistema de movimento conta com a potência, a precisão e a confiabilidade que só a Kollmorgen pode oferecer.

Nossos clientes já usaram essa solução em motores AKM modificados que acionam sistemas críticos em robôs cirúrgicos, mesas de paciente, bombas médicas e muito mais. Qual é a sua aplicação e até que ponto é crítico garantir um feedback à prova de falhas para um movimento que não pode falhar?

Converse conosco hoje mesmo sobre os requisitos da sua aplicação especializada, de engenheiro para engenheiro.

Consulte um especialista

Sistema de movimento 1G

Descubra o movimento feito para a sua máquina. O sistema de movimento 1G da Kollmorgen oferece uma ampla gama de opções, recursos e a confiança de poder criar sem fazer concessões.
Descubra Mais

Servomotor série AKM™

Nossos servo motores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de opções de montagem, conectividade, feedback e outros. Mais de 500.000 modelos padrão estão disponíveis, além de modificações concebidas paralelamente para atender a praticamente todos os requisitos de aplicação.

Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Satélite espacial

Engenharia de sistemas de movimento para o espaço: um guia para a confiabilidade, a escalabilidade e o sucesso da missão >

Passe dos protótipos terrestres ao sucesso nas missões espaciais com um guia prático para avaliar motores prontos para o espaço e projetar o controle de movimento de espaçonaves.
UGV para varredura de minas

Motores sem carcaça para UGVs militares para varredura de minas: potência, tamanho e confiabilidade >

Os motores sem carcaça para veículos terrestres não tripulados (UGVs) de esteira em varredura de minas maximizam a densidade de torque, reduzem o tamanho e garantem um desempenho confiável em ambientes extremos.
Projeto de controle de movimento para torres e grandes sistemas de azimute em veículos militares terrestres

Projeto de controle de movimento para torres e grandes sistemas de azimute em veículos militares terrestres >

É importante fazer a distinção entre tecnologia e topologia ao projetar sistemas de movimento para grandes veículos militares terrestres. Topologia é a arquitetura em alto nível de como esses componentes estão organizados e interagem dentro do…
Projeto de movimento para veículos de combate blindados de última geração

Projeto de movimento para veículos de combate blindados de última geração >

Saiba o que deve ser levado em conta ao projetar a próxima geração de veículos blindados de combate, desde arquiteturas de movimento eletromecânicas até o desempenho crítico para a missão.
Tecnologia vs. Topologia: projeto de movimento para torres e grandes sistemas de acionamento de azimute

Tecnologia vs. Topologia: projeto de movimento para torres e grandes sistemas de acionamento de azimute >

Saiba como selecionar a topologia certa de sistema de movimento para a sua plataforma de veículo terrestre e vá do conceito ao sucesso em combate com a Kollmorgen.
Aprimore o desenvolvimento de sistemas de defesa com projetos de movimento avançado

Aprimore o desenvolvimento de sistemas de defesa com projetos de movimento avançado (Turquia) >

Otimizar o formato e garantir a função confiável do projeto do seu sistema de defesa é crucial. Ao pensar no seu design, a Kollmorgen e suas marcas parceiras sob a bandeira da Regal Rexnord podem ajudá-lo a alcançar o sucesso, pois fornecem tudo, de…
Dominando o movimento: um panorama completo dos pacotes modernos de robótica cirúrgica

Dominando o movimento: um panorama completo dos pacotes modernos de robótica cirúrgica >

Explore o futuro da robótica cirúrgica e aprimore seu entendimento sobre as possibilidades desse campo. Este webinar explora com detalhes os componentes de ponta que impulsionam a precisão e a eficiência nos robôs cirúrgicos avançados da atualidade.
Aprimore o desenvolvimento de mísseis com projetos de movimento avançado

Aprimore o desenvolvimento de mísseis com projetos de movimento avançado >

Este webinar discutirá os elementos críticos de controle de movimento necessários para desenvolver mísseis com eficácia e como esses elementos podem trabalhar efetivamente juntos — de motores de todos os tamanhos a parafusos de esferas, resolvers,…
Kuka e Kollmorgen projetaram motores otimizados para robôs compactos de forma colaborativa

Kuka e Kollmorgen projetaram motores otimizados para robôs compactos de forma colaborativa >

Os robôs compactos da série KR Agilus da Kuka são precisos, ágeis e rápidos. Por serem sistemas ágeis, essas unidades de manuseio com cinco e seis eixos oferecem tempos de ciclo curtos e alta repetibilidade, principalmente em tarefas de manipulação.…