Salta al contenuto principale
blog | Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile |
|
2 minuti di lettura

Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile

I servosistemi dipendono dal controllo del motore a retroazione in anello chiuso per determinare la posizione del rotore in ogni istante. L'azionamento utilizza questo anello di retroazione del motore per commutare correttamente le fasi del motore, controllandone in modo preciso coppia, posizione e velocità in base alle esigenze dell'applicazione.

Quando gli encoder si guastano

Anche se gli encoder sono generalmente altamente accurati e affidabili, esistono diverse condizioni che sono potenzialmente in grado di causare errori nella posizione del rotore o anche nella direzione di rotazione. Questi errori si possono presentare come variazioni repentine piuttosto che lente derive. Ad esempio, un encoder può rompersi improvvisamente o guastarsi gradualmente nel tempo, inviando segnali sempre più errati.

In un ambiente di produzione, le conseguenze di un dispositivo di feedback non funzionante possono essere limitate a tempi di inattività non pianificati e scarti inutili: esiti indesiderabili, ma non necessariamente pericolosi. Tuttavia, esistono molte applicazioni in cui il guasto dell'anello di retroazione del motore semplicemente non è un'opzione.

Ad esempio, in ambito medico, un encoder guasto potrebbe mettere a rischio pazienti e personale sanitario causando movimenti imprevedibili di apparecchiature quali un lettino per pazienti o un gantry per radioterapia, oppure portando una pompa a erogare un flusso improprio di un fluido. Ed esistono molti altri settori e applicazioni che dipendono dal servo motion a prova di guasto.

La Food and Drug Administration degli Stati Uniti regola i dispositivi medici per assicurarne la sicurezza ed efficacia, incluso raccomandare misure ridondanti per assicurare il corretto e accurato funzionamento dei sistemi critici. Anche quando non esiste un quadro normativo chiaramente definito, il feedback ridondante è una pratica consigliata per assicurare l'affidabilità assoluta del servosistema.

Una soluzione tradizionale: aggiungere un secondo dispositivo di feedback esterno

Per ottenere la ridondanza, i produttori di apparecchiature originali spesso aggiungono un dispositivo di feedback secondario per convalidare l'affidabilità del dispositivo di feedback principale. Tipicamente, ciò viene ottenuto specificando un servomotore che incorpora un encoder e abbinandolo a un dispositivo di feedback esterno aggiunto da qualche parte lungo il carico o l'albero azionato.

Entrambi i dispositivi sono collegati al servoazionamento e il dispositivo aggiuntivo ha il compito di verificare la direzione di rotazione e la posizione approssimativa segnalata dal dispositivo principale. Se un dispositivo di feedback indica una rotazione in senso orario mentre l'altro indica una rotazione in senso antiorario, oppure se differiscono significativamente in velocità o posizione, l'azionamento sa che si è verificato un guasto e può intraprendere le azioni appropriate.

Questo doppio anello di retroazione porta a un motion estremamente affidabile, ma a spese di una complessità e di un costo significativamente maggiori. L'ingombro del progetto deve essere ampliato per ospitare il dispositivo di feedback ridondante. Posare un ulteriore set di cavi di retroazione da una posizione separata può essere impegnativo. E l'assemblaggio di un sistema di motion più complesso può essere difficile e richiedere molto tempo.

Una soluzione migliore: servomotori con dispositivi di feedback integrati e ridondanti

Kollmorgen offre una vasta gamma di modifiche standard dei prodotti che offrono capacità altamente specializzate in prodotti che possono essere rapidamente prototipati, sono altamente producibili e non richiedono ai clienti di assumersi i rischi o i costi di un prodotto personalizzato.

Una di queste modifiche standard è la capacità di integrare sia un encoder assoluto che un sensore a effetto Hall nello stesso motore senza alterare significativamente le dimensioni complessive del motore. Con i doppi anelli di retroazione integrati nel motore, non è necessario trovare un punto sull'albero del motore o sul carico esterno per aggiungere un secondo dispositivo di retroazione: puoi quindi mantenere le dimensioni della tua applicazione quanto più compatte possibile.

Con dispositivi di feedback ridondanti integrati nel motore, Kollmorgen offre anche un singolo cavo che trasporta all'azionamento sia i segnali di feedback dell'encoder che quelli del sensore a effetto Hall. Ciò consente di risparmiare sui costi di materiale e manodopera che altrimenti sarebbero necessari per posare due cavi separati e ti permette di ridurre ulteriormente l'ingombro del tuo progetto di macchina.

Inoltre, una soluzione completamente integrata assicura che l'intero sistema di motion possa beneficiare della potenza, precisione e affidabilità che solo Kollmorgen può offrire.

I nostri clienti hanno già utilizzato questa soluzione in motori AKM modificati che azionano sistemi critici in robot chirurgici, tavoli per pazienti, pompe mediche e altro ancora. Qual è la tua applicazione e quanto è critico assicurare un feedback a prova di guasto per un motion che non può fallire?

Contattaci oggi stesso e risolviamo insieme le tue esigenze per applicazioni specifiche, da ingegnere a ingegnere.

Consulta un esperto

1G Motion System

Scopri il motion creato apposta per la tua macchina. 1G Motion System di Kollmorgen offre una gamma completa di opzioni e funzionalità per progettare senza compromessi.
Scopri di più

Servomotori serie AKM™

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare praticamente tutti i requisiti a livello di applicazione.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Satellite spaziale

Progettare sistemi di motion per applicazioni spaziali: guida all'affidabilità, alla scalabilità e al successo della missione >

Passa dai prototipi terrestri al successo della missione grazie a una guida pratica per valutare motori qualificati per lo spazio e progettare sistemi di controllo del motion per veicoli spaziali.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri

Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri >

Quando si progettano i sistemi di motion per veicoli militari terrestri di grandi dimensioni, è fondamentale distinguere tra tecnologia e topologia. La topologia rappresenta l’architettura ad alto livello del sistema, ovvero il modo in cui i…
Motion design per veicoli da combattimento corazzati di ultima generazione

Motion design per veicoli da combattimento corazzati di ultima generazione >

Scopri cosa considerare nella progettazione dei veicoli da combattimento corazzati di nuova generazione: dalle architetture di motion elettromeccanico alle prestazioni mission-critical.
Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth

Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth >

Scopri come selezionare la topologia di motion più adatta alla tua piattaforma terrestre e portare il tuo progetto dall'idea iniziale al successo sul campo grazie all’esperienza di Kollmorgen.
Potenzia lo sviluppo dei sistemi di difesa con un design del motion avanzato

Potenzia lo sviluppo dei sistemi di difesa con un design del motion avanzato (Turchia) >

Ottimizzare l’ingombro e garantire un funzionamento affidabile del tuo sistema di difesa è fondamentale. Quando pensi al tuo progetto, Kollmorgen e i suoi brand partner del gruppo Regal Rexnord sono al tuo fianco per costruire il successo, con…
Mastering motion: esplora la nuova frontiera della robotica chirurgica

Mastering motion: esplora la nuova frontiera della robotica chirurgica >

Entra nel futuro della robotica chirurgica e scopri tutto quello che è possibile realizzare. Questo webinar offre una panoramica approfondita dei componenti più all’avanguardia, progettati per garantire precisione ed efficienza nei robot chirurgici…
Potenzia lo sviluppo missilistico con un design del motion avanzato

Potenzia lo sviluppo missilistico con un design del motion avanzato >

Questo webinar tratterà gli elementi critici del motion control necessari per uno sviluppo missilistico efficace e come questi elementi possano lavorare insieme in modo sinergico — dai motori di ogni dimensione a viti a sfera, resolver, freni,…

Motion per i missili: Ottimizzazione delle prestazioni  >

I sistemi missilistici continuano a evolversi per soddisfare esigenze specifiche: dai missili tattici guidati alle armi strategiche a più lungo raggio, ognuna delle quali è progettata per essere lanciata da una particolare piattaforma per raggiungere…