Skip to main content
blog | Redundantes Servofeedback: Wenn eine ausfallsichere Positionierung ein Muss ist |
|
2 Minuten Lesezeit

Redundantes Servofeedback: Wenn eine ausfallsichere Positionierung ein Muss ist

Servosysteme sind auf eine Motorsteuerung mit geschlossenem Feedbackregelkreis angewiesen, um die Position des Rotors zu jedem Zeitpunkt zu bestimmen. Der Servoverstärker nutzt diese Motorfeedbackschleife, um die Motorphasen korrekt zu kommutieren und Drehmoment, Position und Geschwindigkeit entsprechend den Anwendungsanforderungen präzise zu steuern.

Wenn Encoder ausfallen

Obwohl Encoder im Allgemeinen sehr genau und zuverlässig sind, gibt es mehrere Bedingungen, die möglicherweise Fehler in der Rotorposition oder sogar in der Drehrichtung verursachen können. Diese Fehler können groß und katastrophal oder klein und kumulativ ausfallen. Zum Beispiel kann ein Encoder plötzlich ausfallen oder über einen längeren Zeitraum Ausfallerscheinungen aufweisen und vermehrt fehlerhafte Signale senden.

In einer Fertigungsumgebung können die Folgen eines ausgefallenen Feedbacksystems auf ungeplante Ausfallzeiten und Verschwendung von Ausschuss beschränkt sein – unerwünschte Folgen, aber nicht unbedingt gefährlich. Es gibt jedoch viele Anwendungen, bei denen ein Ausfall der Motorfeedbackschleife schlichtweg keine Option ist.

In einem medizinischen Umfeld beispielsweise könnte ein defekter Encoder zu einer Gefährdung von Patienten und Personal führen, indem unvorhersehbare Bewegungen von Geräten, wie einem Patiententisch oder einem Strahlentherapieportal, verursacht werden oder eine Pumpe dazu veranlasst wird, einen inkorrekten Flüssigkeitsstrom zu liefern. Und es gibt viele andere Branchen und Anwendungen, die auf ausfallsichere Servobewegungen angewiesen sind.

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) reguliert Medizinprodukte, um deren Sicherheit und Wirksamkeit zu gewährleisten, und empfiehlt unter anderem redundante Maßnahmen, um den korrekten und fehlerfreien Betrieb kritischer Systeme sicherzustellen. Selbst wenn es keinen klar definierten Regulierungsrahmen gibt, ist ein redundantes Feedback eine bewährte Methode, um die absolute Zuverlässigkeit des Servosystems zu gewährleisten.

Eine traditionelle Lösung ist: Hinzufügen eines zweiten, externen Feedbacksystems

Um Redundanz zu erreichen, fügen OEMs oft ein sekundäres Feedbacksystem hinzu, um die Zuverlässigkeit des Hauptfeedbacksystems zu validieren. In der Regel wird dies durch die Spezifikation eines Servomotors erreicht, der einen Encoder enthält, und durch die Kopplung dieses Motors mit einem externen Feedbacksystem, das an beliebiger Stelle an der angetriebenen Welle oder Last angebracht wird.

Beide Geräte sind mit dem Servoverstärker verkabelt, und das hinzugefügte Gerät dient dazu, die vom Hauptgerät gemeldete Drehrichtung und ungefähre Position zu überprüfen. Wenn ein Feedbacksystem eine Drehung im Uhrzeigersinn anzeigt, während das andere eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn anzeigt, oder wenn sie sich in Geschwindigkeit oder Position erheblich unterscheiden, erfasst der Servoverstärker einen aufgetretenen Fehler, sodass entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können.

Dieses doppelte Feedback führt zu einer äußerst zuverlässigen Bewegung – allerdings auf Kosten einer deutlich höheren Komplexität und höheren Kosten. Die Grundfläche muss vergrößert werden, um das redundante Feedbacksystem unterzubringen. Das Verlegen eines zusätzlichen Feedbackkabelsatzes von einem separaten Standort aus kann eine Herausforderung darstellen. Und die Montage eines komplexeren Antriebssystems kann schwierig und zeitaufwendig sein.

Eine bessere Lösung: Servomotoren mit integrierten, redundanten Feedbacksystemen

Kollmorgen bietet eine umfangreiche Palette an Standard-Produktmodifikationen, die hochspezialisierte Funktionen bieten, schnell als Prototypen hergestellt werden können, in hohem Maße produzierbar sind und bei denen Kunden nicht die Risiken oder Kosten eines maßgeschneiderten Produkts tragen müssen.

Eine dieser Standardmodifikationen ist die Möglichkeit, sowohl einen Absolutwertgeber als auch einen Hall-Effekt-Sensor in denselben Motor einzubauen, ohne die Gesamtabmessungen des Motors wesentlich zu verändern. Mit zwei in den Motor integrierten Motorfeedbackschleifen muss kein Platz auf der Motorwelle oder der externen Last gefunden werden, um ein zweites Feedbacksystem hinzuzufügen, und Sie können die Abmessungen Ihrer Anwendung so kompakt wie möglich halten.

Mit redundanten, in den Motor integrierten Feedbacksystemen bietet Kollmorgen zudem ein einzelnes Kabel an, das die Feedbacksignale von Encoder und Hall-Effekt-Sensor an den Servoverstärker überträgt. Dadurch werden Material- und Arbeitskosten eingespart, die sonst für die Verlegung von zwei separaten Kabeln anfallen würden. Zudem wird der Platzbedarf Ihres Maschinendesigns weiter minimiert.

Mit einer vollständig integrierten Lösung können Sie sich außerdem darauf verlassen, dass das gesamte Antriebssystem von der Leistung, Präzision und Zuverlässigkeit profitiert, die nur Kollmorgen bieten kann.

Unsere Kunden haben diese Lösung bereits in modifizierten AKM-Motoren eingesetzt, die kritische Systeme in OP-Robotern, Patiententischen, medizinischen Pumpen und anderen Produkten antreiben. Wofür wird Ihre Anwendung eingesetzt und wie wichtig ist ein ausfallsicheres Feedback für die Bewegung?

Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf und lassen Sie uns Ihre speziellen Anwendungsanforderungen lösen.

Kontaktieren Sie uns

1G Motion System

Entdecken Sie Antriebstechnik, die wie gemacht ist für Ihre Maschine. Das Kollmorgen 1G Motion System bietet eine breite Palette an Optionen und Funktionen und überzeugt durch seine hohe Zuverlässigkeit.
Erfahren Sie Mehr

AKM™ Synchronservomotoren

Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren bieten hohe Leistungsdichte und Zuverlässigkeit, niedriges Rastmoment und eine große Auswahl an Optionen wie viele gängige Feedbacksysteme, Anschluss- und Montagevarianten. Die Baugrößen und -längen sind fein abgestuft. Wicklungsvarianten ermöglichen eine optimale Anpassung an die Anwendung. 

Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Satelliten für die Raumfahrt

Entwicklung von Antriebssystemen für die Raumfahrt: Ein Leitfaden für mehr Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und einen garantierten Missionserfolg >

Vom Prototyp auf der Erde zum Missionserfolg – mit einem praktischen Leitfaden zur Bewertung weltraumtauglicher Motoren und zur Entwicklung von Bewegungssteuerungssystemen für Raumfahrzeuge.
Unbemanntes Landfahrzeug (UGV) zur Minenräumung

Gehäuselose Motoren für militärische Minenräum-UGVs: Leistung, Größe und Zuverlässigkeit >

Gehäuselose Motoren für unbemannte kettengetriebene Bodenfahrzeuge (UGVs) in der Minenräumung maximieren die Drehmomentdichte, reduzieren die Größe und gewährleisten eine zuverlässige Leistung in extremen Umgebungen.
Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme in militärischen Landfahrzeugen

Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme in militärischen Landfahrzeugen >

Bei der Konstruktion von Antriebssystemen für große militärische Landfahrzeuge ist es wichtig, zwischen Technologie und Topologie zu unterscheiden. Die Topologie ist die übergeordnete Architektur, die festlegt, wie diese Komponenten innerhalb Ihres…
Antriebsdesign für gepanzerte Kampffahrzeuge der nächsten Generation

Antriebsdesign für gepanzerte Kampffahrzeuge der nächsten Generation >

Erfahren Sie, welche Aspekte bei der Entwicklung von gepanzerten Kampffahrzeugen der nächsten Generation zu berücksichtigen sind – von elektromechanischen Bewegungsarchitekturen bis hin zur einsatzkritischen Leistung.
Technologie vs. Topologie: Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme

Technologie vs. Topologie: Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme >

Erfahren Sie, wie Sie die richtige Antriebssystemtopologie für Ihre Landfahrzeugplattform auswählen und mit Kollmorgen vom Konzept zum Erfolg im Kampfeinsatz gelangen.
Verbessern Sie die Entwicklung von Verteidigungssystemen mit fortschrittlichen Antriebslösungen

Verbessern Sie die Entwicklung von Verteidigungssystemen mit fortschrittlichen Antriebslösungen (Türkei) >

Die Optimierung des Formfaktors und die Gewährleistung der zuverlässigen Funktion Ihres Verteidigungssystemdesigns sind von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie über Ihr Design nachdenken, können Kollmorgen und seine Partnermarken unter dem Dach von…
Bewegung beherrschen: Eine umfassende Tour durch die moderne chirurgische Robotiksuite

Eine umfassende Tour durch die moderne chirurgische Robotiksuite >

Erleben Sie die Zukunft der chirurgischen Robotik und erweitern Sie Ihr Verständnis dessen, was möglich ist. In diesem Webinar erkunden wir ausführlich die hochmodernen Komponenten, die die Grundlage für die Präzision und Effizienz moderner…
Verbesserte Raketenentwicklung durch fortschrittliches Antriebsdesign

Verbesserte Raketenentwicklung durch fortschrittliches Antriebsdesign >

In diesem Webinar werden die wichtigsten Elemente der Antriebssteuerung besprochen, die für die effiziente Raketenentwicklung erforderlich sind. Außerdem wird erläutert, wie diese Elemente wirkungsvoll zusammenarbeiten können – von Motoren aller…

Wir bringen Raketen in Bewegung: Von schneller Innovation zu schneller Produktion  >

Angesichts des rasanten Wachstums auf dem weltweiten Markt für Flugkörper und der Nachfrage nach immer innovativeren Fähigkeiten benötigen Ingenieure schnellen Zugang zu hochspezialisierten Antriebssystemen, die in ausreichenden Mengen produziert…